Descubrimiento de nuevos productos: multímetro digital de Pokit Innovations y multiprogramador de Digi

Hoy en “Descubrimientos de nuevos productos”, tengo el multímetro digital Pokit de Pokit Innovations, el multímetro digital más pequeño del mundo, y el multiprogramador de Digi, que puede agrupar programas en hasta seis dispositivos de XBee y Xbee3 al mismo tiempo. Ambos productos pueden ayudar a llenar el vacío que hay entre el prototipo y la producción.

El multímetro digital Pokit tiene un rango Bluetooth de 30 pies y una duración de batería de 6 meses.También puede medir la resistencia, la continuidad, la temperatura ambiente, y realizar verificaciones de diodos. Todos estos datos pueden mostrarse en la aplicación Pokit. El multímetro de Pokit viene con terminales de 16 pulgadas, dos fusibles 2 A, clips para cables, batería, estuche móvil protector pequeño y una aplicación fácil de usar. Es una excelente herramienta para ingenieros en el campo.

Lo siguiente es el multiprogramador de Digi. Este producto admite todos los factores de forma de XBee de Digi con cuadros eléctricos de cabeceras intercambiables. Aunque cada programador puede programar seis dispositivos de XBee al mismo tiempo, usted puede tener varios multiprogramadores en funcionamiento simultáneamente para acelerar los procesos de programación. Cada paquete de programador viene completo con el programador, el cable USB y la fuente de potencia.

Ambos productos vienen con todo lo que necesita, directamente listos para usarse, lo que hará que su proyecto sea mucho más fácil.

Información sobre el autor

Image of Rachel Thompson

Rachel Thompson is an Applications Engineering Technician that has been with DigiKey since 2015. She graduated with an A.A.S. in Electronics Technology & Automated Systems through the DigiKey scholarship program. In her spare time, Rachel enjoys working on vintage tube radios, winter sports, and spending time with family.

More posts by Rachel Thompson
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum