¿Y si pudiera recibir una antena personalizada en días, no en semanas, sin costos de NRE, gastos de montaje ni requisitos de pedidos mínimos? ¡Sí, se puede!
Los motores BLDC, que generalmente se utilizan en aplicaciones más exigentes, brindan más eficiencia, una vida útil más prolongada y un par de torsión más elevado por relación de peso que los motores de CC.
Lucha contra el impacto ambiental en la industria de los componentes electrónicos
Fecha de publicación: 2020-10-27
¿Qué se puede hacer para combatir el desecho de materiales peligrosos en nuestro medio ambiente y permitir un progreso continuo en este camino de evolución de la electrónica?
Trinamic quiere inspirar a los ingenieros y las empresas médicas proporcionando un diseño de referencia de hardware de código abierto para ventiladores.
Las aplicaciones de alta potencia requieren mediciones de corriente precisas en voltajes altos de modo común. Los sensores inteligentes de corriente SA de Riedon son ideales.
Los casos de uso de conexión celular varían desde aplicaciones de procesadores host complejas a sensores independientes.
Los MCU de la familia Renesas Advanced (RA) se basan en núcleos Arm® Cortex®-M de 32 bits y están diseñados con un ADN común, lo que hace que los productos presenten compatibilidad de pines y de características.
El Blindaje para el clima de TE Connectivity, utilizado con los módulos inalámbricos XBee3 con capacidad Micropython de Digi International, conforma una plataforma excelente para la creación de prototipos de sensores inalámbricos.
El conector de alimentación deslizante de TE permite el intercambio en caliente de componentes en un gabinete del servidor y utiliza placas de CI para transmitir energía directamente a los componentes integrados.
MPS y DigiKey analizan la EMI en los diseños de conmutación de convertidores CC/CC en el seminario web "Comprender y mitigar de la mejor manera los problemas de EMI en el diseño de energía".
En este blog, Scott presenta el "procedimiento" para construir un detector de nivel de agua de bajo costo.
¿Qué obtiene cuando combina un contacto de ajuste por presión en una placa de CI confiable y directa con un conector que se puede conectar y desconectar fácilmente? Descúbralo en este blog.
El GaN está incursionando en el diseño de energía. Este blog proporciona algunos antecedentes y algunos recursos y productos de GaN relevantes disponibles actualmente en DigiKey.
Los casos de uso de conexión celular varían desde aplicaciones de procesadores host complejas a sensores independientes.
La calidad del aire puede tener un impacto adverso en la salud de las personas, por lo que el monitoreo de la calidad del aire se ha vuelto cada vez más importante y común.
El kit de evaluación SEK-SHTxx/SGP30 proporciona flexibilidad y eficiencia al evaluar los sensores de Sensirion. El kit de evaluación contiene cinco sensores.
Las CPU NX1P2 son controladores de nivel de entrada de la plataforma de automatización de máquinas Sysmac de Omron. Estos controladores son modelos compactos de capacidad completa.
Grayhill ha desarrollado una interfaz de usuario única que combina un codificador de anillo y una pantalla a color sensible al tacto.
Neonode ofrece su tecnología de sensores táctiles zForce® que tiene la capacidad de llevar el control de gestos y táctil a cualquier superficie.
Una guía rápida al sensor barométrico de temperatura y presión y placa de desarrollo ICP-10100 de TDK.