Conectores SKEDD con clavija de conexión directa a la placa de CI
¿Qué obtiene cuando combina un contacto de ajuste por presión en una placa de CI confiable y directa con un conector que se puede conectar y desconectar fácilmente?
Fuente de la imagen: Wurth Electronics
Fuente de la imagen: Phoenix Contact
Los conectores basados en la tecnología de contacto SKEDD se conectan directamente en orificios pasantes recubiertos en la placa de CI sin la necesidad de un cabezal. No se necesita un procesamiento especial de la placa de CI, pero se debe seguir el patrón de orificios y se debe cumplir con la especificación del orificio pasante recubierto para la tecnología por presión.
Fuente de la imagen: Wurth Electronics
Los contactos se diseñaron con un haz dividido para que el conector se pueda conectar a la placa de CI y desconectar fácilmente de ella. No se necesitan herramientas especiales para conectarse a la placa de CI, ya que las conexiones se realizan directamente a mano. Cuando se conecta correctamente a una placa de CI, el contacto forma una conexión hermética de los gases, lo que elimina la posibilidad de corrosión.
Aplicaciones
Se pueden implementar conexiones específicas de la aplicación para la transmisión de señales, datos o potencia. Se pueden diseñar múltiples patrones de orificios de conector en una sola placa de CI por adelantado para proporcionar modularidad y funcionalidad diferente durante el ensamblaje del producto final. Dado que el conector es extraíble, puede usarse temporalmente para la programación durante la fabricación o en el campo para la depuración. Se pueden ahorrar costos mediante la eliminación de una cabecera en la placa de CI y los pasos de procesamiento o ensamblaje asociados.
Wurth Electronics
Los conectores basados en SKEDD de Wurth Electronics combinan la clavija de conexión de la placa de CI con los conectores IDC del cable cinta o los cables cinta preprensados. Cuentan con pasadores de guía de bloqueo de fricción y protección de polaridad inversa, y admiten un mínimo de 10 ciclos de acoplamiento.
Phoenix Contact
Los conectores basados en SKEDD de Phoenix Contact combinan la clavija de conexión directa de la placa de CI con contactos de conexión de resorte a presión. El sistema de conector de la familia SDC 2.5 de una fila admite 24-12 CAE (AWG) y la familia SDDC 1.5 de doble fila admite conductores sólidos y trenzados de 24-16 CAE (AWG). Cuentan con remaches laterales unidos al cuerpo para mayor estabilidad mecánica y admiten un mínimo de 25 ciclos de acoplamiento.
Recursos adicionales:
Módulos de capacitación sobre productos acerca de la tecnología SKEDD y los beneficios:
Soluciones para conectores REDFIT IDC SKEDD de Wurth Electronics
SDC 2.5 y SDDC 1.5 con tecnología de clavija de conexión directa SKEDD de Phoenix Contact
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum