Sensor inalámbrico de burbujas
El detector de burbujas AD-101 de TE Connectivity es un sensor ultrasónico que detecta la presencia (o ausencia) de líquido en los tubos que pasan a través del sensor.
Detector de burbujas de aire AS-101 de TE Connectivity. (Fuente de la imagen: TE Connectivity)
El sensor es fácil de usar y tiene solo cuatro cables: 1 - GND, 2 - Salida, 3 - Autocomprobación, 4 - Alimentación. La salida del sensor es de 3,3 V TTL (baja cuando hay líquido presente, alta cuando hay burbujas presentes).
Antecedentes del proyecto
El AD-101 está destinado principalmente a aplicaciones médicas, pero quería presentar un proyecto práctico para demostrar la facilidad de uso. Los detectores de nivel de agua son instrumentos simples que han existido durante miles de años y pensé que sería un gran proyecto para resaltar las características del sensor AD-101 y proporcionar un indicador de nivel de LED visual remoto. Se modificó un detector de nivel de agua de bajo costo para agregar una longitud de tubo para pasar a través del sensor. El sensor cambia de estado cuando hay agua presente y activa el indicador de nivel remoto.

Se desarrolló el hardware inalámbrico para el proyecto con el objeto de controlar la salida del AD-101 y activar un indicador LED remoto. El hardware inalámbrico consta de un par de módulos XB3-24Z8US-J de Digi International montados en placas de sensores Grove dentro de las carcasas impermeables PN-1323-CMB de Bud Industries. Los scripts de Micropython que se ejecutan en los módulos XB3 realizan las funciones de configurar el enlace inalámbrico, controlar el sensor y activar el LED remoto. Los detalles completos del proyecto se documentan en el artículo eeWiki Nivel de agua inalámbrico con el detector de burbujas AD-101 y XBee3.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum