Tecnología para el bien: La "revolución de mHealth"

Atención médica inteligente

La Internet de las cosas (IoT) está transformando la atención médica tanto para los médicos como para los pacientes. Este crecimiento en el uso de dispositivos y redes inteligentes para la atención médica y social se ha calificado como la "revolución de mHealth" (salud móvil).

Una variedad de dispositivos móviles conectados ahora permiten diagnósticos más rápidos, una atención posterior de calidad, una vida independiente y un mayor autocuidado del paciente.

La tecnología que se puede llevar puesta las 24 horas del día y que se conecta de forma inalámbrica a aplicaciones especializadas en dispositivos habilitados para Internet se ha impulsado en gran medida hasta la fecha por la demanda de los consumidores. Sin embargo, podría decirse que las mayores oportunidades de revolucionar la atención médica siguen esperando ser impulsadas por los propios proveedores de servicios de salud, ya que la carga financiera del envejecimiento de la población mundial exige un cambio.

Más vale prevenir que curar

Los dispositivos conectados permiten a los pacientes tomar el control de su salud y bienestar desde su casa. La monitorización de los signos vitales, como el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y la temperatura puede alertar al paciente de enfermedades agudas. Además, el seguimiento a largo plazo de otros marcadores de salud importantes, como la calidad del sueño, la variabilidad del ritmo cardíaco, el estrés, y el movimiento y el ejercicio, pueden motivar un cambio de comportamiento.

Al llevar esto a un nivel superior, estos dispositivos conectados que transmiten datos de salud directamente a los médicos o a los profesionales de la salud en línea pueden facilitar la entrega remota rápida y eficiente, y la actualización de los planes de tratamiento en tiempo real. Se ha demostrado que la personalización interactiva de la atención médica mantiene a los pacientes mejor involucrados en los programas de tratamiento a largo plazo.

Tal vez lo más importante es la detección o prevención de las complicaciones de salud antes de que se conviertan en quejas graves que requieran hospitalización. Esta ofrece la oportunidad de liberar recursos valiosos y reducir los costos para los ya sobrecargados proveedores de servicios de salud.

Los avances en los dispositivos de IoT de mHealth proporcionan a los pacientes y a los médicos más información y control sobre los resultados de salud a largo plazo que antes. Esto no solo ayuda a reducir la carga de las crisis médicas agudas, sino que también reduce el riesgo de complicaciones a largo plazo que requieren intervenciones médicas costosas.

A continuación, analizamos algunos de los retos de la industria a los que se enfrentan los desarrolladores de dispositivos de mHealth y exploramos cómo Molex ofrece soluciones.

Desafío N.º 1

Miniaturización

Permitir la evolución continua de los dispositivos inteligentes de mHealth requiere la miniaturización permanente de los sensores y de las prendas de vestir. Los dispositivos conectados ligeros y discretos para gestionar la salud y el bienestar son esenciales para la comodidad y la conveniencia del paciente. A medida que los consumidores siguen exigiendo dispositivos más pequeños con mayor funcionalidad, crece la necesidad de diseños de microminiatura optimizados.

Solución N.° 1

Los conectores SlimStack alcanzan hasta 11.0 A de potencia con confiabilidad eléctrica en un diseño ultracompacto para satisfacer las necesidades de empaquetamiento estrecho.

Disponibles en versiones de paso de 0.35, 0.40, 0.50, 0.635 y 0.80 mm y superiores para satisfacer casi todos los requisitos de diseño compacto y ultracompacto, los conectores SlimStack de placa a placa ofrecen una amplia selección de opciones de bajo perfil y ancho estrecho en varias alturas acopladas y tamaños de circuito.

Conectores SlimStack de alta potencia de retención de placa a placa

Desafío N.º 2

Alto rendimiento y confiabilidad

Las demandas de mayor funcionalidad y potencia de los dispositivos están aumentando la cantidad de puntos de conexión de microminiaturas dentro de las aplicaciones. Las conexiones eléctricas y de señales seguras en cada punto son críticas para la recolección y transferencia de datos en tiempo real. Los clientes de dispositivos móviles quieren una confiabilidad adicional, ya que sus productos suelen estar sujetos a golpes, vibraciones o un manejo brusco.

Solución N.° 2

Los conectores SlimStack ofrecen rendimiento de la señal y confiabilidad eléctrica excepcionales, gracias a las múltiples características de diseño inteligente.

Una característica de los conectores SlimStack de baja altura es su diseño de doble contacto, que ofrece una confiabilidad de contacto segura incluso cuando los dispositivos están sujetos a golpes y vibraciones, lo que hace que estos conectores sean especialmente adecuados para dispositivos móviles y manuales.

Las características de diseño estándar en toda la gama SlimStack incluyen largas longitudes de acoplamiento de conectores, que pueden eliminar objetos extraños, y amplias áreas de alineación. Estos proporcionan un acoplamiento fácil y seguro durante el montaje para garantizar un acoplamiento correcto y la confiabilidad eléctrica. Además, los clavos de la armadura evitan daños en la carcasa y ayudan a asegurar la solidez para aplicaciones en las que los dispositivos críticos pueden recibir un manejo brusco.

Los conectores SlimStack de alta potencia de retención (HRF) presentan un diseño de triple cierre que ofrece una potencia de retención un 48 % mayor que la de los conectores estándar de bajo perfil SlimStack. Además, un amplio cierre, que hace un sonido de clic claramente audible cuando se conecta, asegura un acoplamiento seguro.

Conectores de Batería de placa a placa SlimStack

Desafío N.º 3

Aumento de la potencia compacta y los requisitos de datos.

Los clientes necesitan conectores compactos y de alta potencia con una interfaz híbrida de potencia y señal para maximizar la flexibilidad del diseño y ahorrar espacio.

Solución N.° 3

Los conectores de batería SlimStack presentan una interfaz híbrida de sólidos contactos de señal y potencia para dispositivos con limitaciones de espacio.

Los conectores de batería de placa a placa SlimStack, que ofrecen hasta 11.0 A con una sólida interfaz híbrida de doble contacto, satisfacen las crecientes demandas de mayor potencia y funcionalidad de datos en aplicaciones con limitaciones de espacio. La combinación de líneas de señal adicionales con energía en un conector compacto proporciona a los diseñadores un ahorro de espacio en las aplicaciones de batería y otras aplicaciones de energía.

Resumen:

Sobre la base de su diseño único,los conectores de placa a placa Molex SlimStack proporcionan ahorro de espacio, retención segura del acoplamiento y confiabilidad eléctrica superior para resolver los diseños más desafiantes de los clientes de dispositivos médicos y avanzar en la tecnología de atención médica conectada.

Información sobre el autor

Image of Hiroki Ono

Hiroki Ono ha sido el gerente de producto global de Conectores de placa a placa SlimStack desde 2018. Desde que comenzó su carrera en Molex Japan LLC, se le asignó la responsabilidad de encargarse de la ingeniería de diseño de una variedad de productos de microminiatura. Como resultado, desarrolló muchos conectores FPC de paso fino y bajo perfil. Al mismo tiempo, fue responsable de los conectores de microminiatura de los dispositivos móviles como ingeniero de diseño.

Hiroki Ono creó una fuerte conciencia de los productos y capacidades en una variedad de mercados, especialmente en los mercados de bienes de consumo y móviles. Basándose en estas experiencias y en sus conocimientos, comenzó a supervisar la gestión global de productos para descubrir nuevas oportunidades de venta desde el punto de vista de la marca. A partir de hoy, está desarrollando una variedad de nuevos usos de productos de paso fino dentro de una amplia gama de mercados.

More posts by Hiroki Ono
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum