Hagamos una batería: Experimento 5
Para aquellos que se perdieron las primeras cuatro publicaciones de mi blog, “Taste the Power! - Experiment 1” (¡Saboree la energía! Experimento 1), “Let’s Abuse a Battery! - Experiment 2” (¡Abusemos de una batería! Experimento 2), “Your First Circuit - Experiment 3” (Su primer circuito -Experimento 3) y “Variable Resistance - Experiment 4” (Resistencia variable - Experimento 4), recientemente recibí la segunda edición de “Make: Electronics” de Charles Platt y decidí probar todos los experimentos presentados en el libro. Esta es mi documentación de cómo resultó el quinto experimento.
Es hora de hacer el último experimento del Capítulo 1
Encontré unos soportes de acero galvanizado de 1 pulgada en forma de L muy económicos en mi ferretería local.
No podía encender el LED con la primera configuración sugerida en el libro.
Por suerte, encontré unos envases plásticos pequeños en una tienda “todo por un dólar” y pude imitar la segunda configuración del Sr. Platt. Esta configuración ofrece más voltaje, ya que conectamos más pares de electrodos (soportes y peniques) en serie.
¡Brille como un LED!
La lectura de voltaje más alta con esta configuración fue de 3.8 V, que es más alta de lo que yo esperaba.
Asegúrese de medir el voltaje de su circuito antes de conectarle el LED. Si el voltaje medido es superior al voltaje máximo de avance de su LED (consulte su hoja de datos), podría terminar con otro LED quemado, como en el experimento 4, ¿o no?
Resulta que, si bien es mala idea aplicar una tensión de avance superior a la recomendada a un LED, una batería de limón quizás no pueda sostener un voltaje cuando se le aplique una carga (como un LED). Entonces sería interesante medir el voltaje de la batería de limón con o sin el LED conectado (el voltaje disminuye significativamente cuando se agrega el LED).
La corriente también es importante: la resistencia interna de una batería limita la corriente, y la corriente es el factor principal por el cual se quema un LED.
Por estos motivos, seguramente no terminará con un LED quemado si lo conecta a nuestra batería de limón.
El voltaje finalmente se establece en 2.1 V
Asegúrese de leer detenidamente la sección teórica de este experimento. Una comprensión básica de la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia ayudará en gran medida a comprender la electricidad y cómo y por qué se forman los circuitos.
Para mantener los conductores de prueba en buen estado, lávelos con agua y jabón, y luego séquelos rápidamente para evitar que se oxiden.
¡Es hora del Capítulo 2!
¡Puede obtener casi todo lo que necesita para este experimento en DigiKey!
Casi todo lo que necesita para este experimento está disponible en DigiKey:
- Conductores de prueba con pinzas cocodrilo en cada extremo
- Make: Electronics 2.a edición
- Multímetro (consulte el primer capítulo del libro para elegir el que mejor se adapte a sus necesidades)
- LED de baja corriente
El multímetro que estuve usando es el EX330 de EXTECH
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum