Cómo encontrar el reemplazo para un conector
Durante los últimos cinco años, he pasado la mayoría de mis días de trabajo al teléfono o en la web hablando con clientes sobre una gran variedad de interrogantes y problemas relacionados con las piezas que vendemos en DigiKey. El área de la que más se habla de nuestro sitio web es el área de conectores, lo cual no resulta sorprendente pues la categoría de conectores, interconexiones incluye más de dos millones de piezas. Hoy quería compartir algunos consejos sobre cómo encontrar el conector que necesita.
Varios conectores Fit Molex. (Fuente de la imagen: Molex)
La primera pregunta que recibimos con frecuencia es: “Estoy buscando un conector Molex de cuatro posiciones”. Aunque puede que no todo el mundo lo sepa, contamos con más de 500 receptáculos rectangulares Molex de 4 posiciones solo en esta categoría. Aún más frustrante tanto para el técnico que está al teléfono como para el cliente es tratar de identificar el tipo de conector con base en sus propias características importantes y en el uso que tiene el conector. Mientras que un conector coaxial es muchas veces obvio, a veces es difícil describir por teléfono cómo es un conector en la categoría de receptáculos rectangulares o en la categoría de borde de tarjeta. Pat Sagsveen preparó un gran Tutorial de conectores en la Biblioteca de artículos que abarca algunos de los tipos de conectores más populares y analiza algunas de sus diversas características.
La siguiente dificultad se presenta al medir el conector. Si bien obtener una medida general del conector está bien, muchas veces es una medida que se utiliza para comprobar el conector después de que los resultados de la búsqueda ya se han reducido. Sin embargo, para poder reducir la búsqueda a un conector específico, debemos saber al menos el tipo de conector y algunas medidas clave.
La primera medida importante es la cantidad de contactos y saber si todos tienen el mismo tamaño. Aunque la mayoría de los conectores tienen contactos del mismo tamaño, es muy común que los conectores circulares, algunos conectores rectangulares y los conectores D-sub tengan una combinación de contactos de señal y alimentación que tienen un tamaño claramente diferente. Una vez que sabemos la cantidad de contactos, podemos analizar el “paso” y el “espaciado entre filas” si se trata de un conector rectangular o la disposición si es circular.
El paso es la medida desde el centro de un contacto hasta el centro del próximo contacto. De forma muy similar, el espaciado entre contactos es la medida desde el centro del contacto hasta el centro del mismo contacto en la fila siguiente. En muchos casos, esta medida es la misma. Sin embargo, esto no sucede con todos los conectores. Ashley escribió un excelente artículo en nuestro TechForum que ayuda a visualizar el Paso de un conector e incluye algunos consejos adicionales sobre cómo tomar estas medidas y las herramientas disponibles.
Las fotografías de estos conectores también son de gran ayuda. DigiKey creó una categoría completa en TechForum que está dedicada a la identificación de piezas. La clave para tomar una buena fotografía es saber qué está buscando. Observemos dos fotografías del mismo conector. Aunque las dos son importantes, muchas veces solo vemos una sola.


La fotografía superior nos ayuda a identificar el estilo del conector y también nos permite ver el mecanismo de bloqueo mientras tenemos una idea general del tamaño. Esta información es útil, pero, para reducir las opciones, debemos saber información sobre el paso. La fotografía inferior nos permite ver que el paso es de aproximadamente seis milímetros, lo que reduce las opciones.
Ahora que sabemos qué tipo de conector es, la cantidad y el tamaño de los contactos, así como el paso y el espaciado entre filas, hemos reducido las opciones del conector de manera drástica. Algunas otras características que es posible que desee saber son:
- La terminación del contacto (plegado, soldadura, IDC [conector de desplazamiento de aislamiento]).
- ¿El conector tiene un montaje aéreo o un montaje en panel?
- ¿Cómo se sujeta el conector a su pareja? En muchas ocasiones, el conector se sujeta mediante empuje y extracción o tiene un mecanismo de bloqueo. Sin embargo, en los conectores circulares también se pueden encontrar receptáculos de rosca o de bayoneta,
Con toda la información anterior, puede utilizar los filtros en el sitio web de DigiKey para reducir las opciones y encontrar un conector para su aplicación. Si aún tiene problemas para encontrar el conector, esta información ayudará a nuestro equipo de técnicos e ingenieros a ubicar el conector que lo ayudará a terminar su proyecto.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum