DK Tech Talk - Volumen 6

Herramientas de aplicación

Ayer pasé un par de horas con algunos de nuestros representantes de Molex. Un gran tema de análisis fueron las herramientas de aplicación. En particular, las diferencias entre las herramientas que ofrecen para algunos de sus contactos. Un ejemplo de estas diferencias es la pieza WM13478-ND de Molex. Este es un contacto de uno de los receptáculos del Mini-Fit Jr 5558. Cuando examina la herramienta de mano para este contacto, verá tres herramientas de plegado de tres precios distintos: WM9999-ND, WM17551-ND y WM24837-ND.

(Fuente de la imagen: Molex).

Contar con tres herramientas de mano recomendadas puede ocasionar confusión con respecto a qué desea comprar y por qué gastaría más dinero en una herramienta para la misma pieza. Veamos algunas de las características y beneficios de la herramienta.

La WM9999-ND es una herramienta popular, sobre todo por el precio. Mientras escribo esto, esta herramienta de plegado cuesta un poco menos de USD 75. La herramienta es útil y, honestamente, tenemos una en nuestro laboratorio aquí en Digi-Key para la creación de prototipos. Si echa un vistazo a la hoja de especificaciones (https://www.molex.com/pdm_docs/ats/ATS-638111000.pdf) de la herramienta, verá que puede manejar una gran variedad de contactos desde 14 a 24 CAE (AWG) y lo hace bien.

Ahora, algunas malas noticias. Como la herramienta es tan universal, no es realmente fácil de usar y debe prestar atención a sus plegados. También tendrá que plegar las lengüetas de aislamiento y de cable de los contactos de manera separada. Esto se puede hacer; sin embargo, como la lengüeta de aislamiento es solo de 1.2 mm de ancho y la lengüeta de cable es solo de 2.1 mm y hay menos de 1 mm entre ellas, hay que tener cierta delicadeza para asegurarse de que está plegando una sin plegar la otra. Además, la herramienta no posee un mecanismo de trinquete, por lo que hay que adivinar un poco para asegurarse de obtener un plegado decente. Entonces, ¿por qué la compraría? Es sencillo. Si solo tiene 1 o 2 contactos por plegar para un prototipo o posiblemente para una reparación puntual, esta es la herramienta para usted. Sin embargo, le recomiendo que invierta un poco más. Si debe plegar un contacto, le recomendaría que compre de 5 a 10 para asegurarse de obtener un plegado de buena calidad que funcione en su receptáculo.

A continuación, tenemos la herramienta de servicio WM17551-ND. ¿Qué es la clasificación de servicio? Es justo lo que quiere decir el nombre. Es una herramienta diseñada para el empleado que va a reparar o dar mantenimiento a una pieza existente. Es para alguien que va a hacer un par de plegados al día, pero no para las personas que van a plegar contactos todo el día para una aplicación de fabricación. Esta herramienta costará aproximadamente el doble de la herramienta universal, pero las mejoras valen la pena si se va a usar en varias oportunidades.

Al examinar la herramienta de servicio, hay tres mejoras principales. En primer lugar, el portaterminal. Ilustrado en la hoja de especificaciones (https://www.molex.com/pdm_docs/ats/ATS-640160200.pdf) puede ver cómo esta herramienta mantiene el contacto en su lugar mientras hace el plegado. Este portaterminal se mantiene en su lugar de manera magnética y puede alinearse con la ranura correcta del calibre de cable que está utilizando. De nuevo, como los terminales son pequeños y debe alinear los contactos, puede ser un poco difícil alinearlos correctamente. Una vez que están alineados, el segundo beneficio es que cuando hace el plegado, plegará las lengüetas de aislamiento y las de cable del contacto al mismo tiempo. Al hacer el plegado, también verá el tercer beneficio, que es el mango de trinquete. El mecanismo de trinquete garantiza que pueda hacer un plegado completo sin plegar de más el contacto.

(Fuente de la imagen: Molex).

Al usar la herramienta de servicio en la sesión de capacitación, obtuve una mejora con respecto a la herramienta universal WM9999-ND. Sin embargo, tuve que hacer dos plegados porque el primer contacto no estaba alineado correctamente. Este fue mi error. Sin embargo, aún pienso que la herramienta podría beneficiarse de algún ajuste fino.

Un ajuste fino fue exactamente lo que obtuve cuando utilizamos la herramienta de mano de calidad superior WM24837-ND. No solo tiene la característica de trinquete de la herramienta de servicio, sino que el mango presenta una mejora y es más fácil de sostener con una mano. El portaterminal universal que se mantiene de manera magnética en la herramienta de servicio se mejoró y consiste en un localizador fijo de terminal. Cuando utiliza la herramienta de calidad superior, presiona el botón que se encuentra en la parte de atrás del localizador y este sale hacia adelante para que pueda ubicar su contacto en el agujero de localización adecuado. Esto también se muestra en la hoja de especificaciones (https://www.molex.com/pdm_docs/ats/638190901-000.pdf) del plegador. El terminal se mantiene en su lugar mientras suelta el botón. Después de deslizar el cable y hacer el plegado, la característica de trinquete garantiza que pueda realizar el plegado de las dos lengüetas completamente mediante un plegado fácil. Con esta herramienta, no hubo preguntas y la primera vez que la utilicé obtuve un plegado de calidad. De nuevo, el precio es aproximadamente el doble de la herramienta de servicio. Sin embargo, si va a hacer plegados muchas veces al día o como parte de su trabajo diario, bien vale la pena comprar esta herramienta por la facilidad de uso y la calidad de los plegados constantes.

Sé que es posible que esto parezca un poco como una publicidad de Molex, sin embargo, lo que deseaba principalmente era destacar las diferencias en las clasificaciones de herramientas de mano que brindan. Si tiene alguna pregunta o comentario sobre las herramientas de mano, hágamelo saber en la sección de comentarios que se encuentra abajo.

Veamos parte del contenido reciente de DigiKey.com

Maker: Shawn Hymel tiene un proyecto sobre Hacer un registrador de temperatura con la Feather STM32F405 Express de Adafruit. Shawn revisa los componentes, la conexión de hardware y el código. La característica extra de esta placa es que se puede hacer tanto en CircuitPython como en C.

Blog: En TheCircuit, Ashley ha recopilado la Guía de regalos para las fiestas 2019. Esta guía incluye muchos artículos formidables de Digi-Key que de seguro están en la lista de regalos de cualquier persona aficionada a la electrónica.

Artículo: Un artículo nuevo en nuestra biblioteca de artículos es otra gran pieza de Bill Schweber sobre Recolección de energía versus baterías para el funcionamiento de sensores IoT durante décadas. Bill habla sobre los beneficios y desafíos de alimentar algunos dispositivos de IoT durante largos períodos.

TechForum: Un par de nuevas publicaciones en TechForum incluyen a Kelsie en la categoría de IoT hablando sobre ¿Qué es Zigbee? Paul también tiene una publicación sobre El plegado de terminales en forma de anillo en la que comparte información sobre el plegado, así como otros artículos sobre la medida del anillo/perno pasador y sobre cómo preparar el cable para el plegado.

SÍ, ¡lo vendemos!

¿Hornos? Bueno, no tenemos hornos para cocinar pavos, pero tenemos hornos de cristal en miniatura. Para ser honesto, cuando me hablaron por primera vez de hornos como artículos, pensaba que se trataba de hornos para hornear piezas. Este no es el caso. Estos hornos en miniatura sirven para ayudar a regular la temperatura de un dispositivo específico. Como saben, la mayoría de las piezas o prácticamente todas presentan ligeras variaciones en el rendimiento según los cambios de temperatura. Muchas producen calor cuando están funcionando. El propósito de estos hornos en miniatura es ayudar a regular la temperatura de estos dispositivos para mitigar los cambios en el rendimiento.

(Fuente de la imagen: Taitein)

El siguiente artículo es algo que muchas personas usan: los auriculares. Aunque hemos llegado a conocer a PUI por los altavoces que vendemos, recientemente contamos con un juego de auriculares con controles de volumen en línea: número de pieza 668-PUIAUDIOHEADPHONES-ND.

(Fuente de la imagen: PUI Audio, Inc.)

En el interior de Digi-Key Electronics

No solo en el interior de Digi-Key, aunque aún es un tema popular aquí tenemos nuestro sorteo DigiWish. En este comunicado de prensa reciente, Digi-Key presenta el 11 Sorteo Anual DigiWish, explicamos cómo los participantes pueden ingresar a los medios sociales, usar la etiqueta #DigiWish y decirnos su deseo. Todos los días regalamos un producto valorado hasta en $100 a un aficionado de DigiWish al azar. Siempre me parece divertido seguir las publicaciones y ver qué desean. Algunas veces, termino mirando más productos con los que no estoy familiarizado o productos que ni siquiera sé que estaban escondidos en nuestro sitio.

Gracias por pasar por aquí y, como con todo el contenido que escribo, estoy dispuesto a conversar, responder preguntas y recibir sus aportes. No dude en dejarme sus comentarios a continuación o enviarme sus preguntas sobre Digi-Key para que las pueda responder en la próxima edición.

Información sobre el autor

Image of Robert Fay

Robert Fay, técnico en ingeniería de aplicaciones en DigiKey, ha trabajado en DigiKey desde 2010 y actualmente es responsable de TechForum, participando en el foro desde su creación en 2017. Posee un certificado en Propulsión Aeroespacial obtenido durante su paso por la Fuerza Aérea y es graduado en Tecnología de Deportes Motorizados de la Universidad de Minnesota West, y en Tecnología Electrónica y Sistemas Automatizados de Northland Community and Technical College. Fuera del trabajo o cuando no está entretenido en su garaje, Robert disfruta de hacer presentaciones sobre robótica e ingeniería para los niños de las escuelas primarias locales por medio de un programa extraescolar.

More posts by Robert Fay
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum