Artículos y blogs

Image of What Is Cybersecurity and Why Is It Important? What Is Cybersecurity and Why Is It Important?

Small steps can help reduce the risk of cyber-attacks on peripheral devices which typically use default passwords or outdated software.

Image of Solve the Mil/Aero COTS Challenge with SET-Tested Interconnects Solve the Mil/Aero COTS Challenge with SET-Tested Interconnects

Samtec’s Severe Environment Testing (SET) brings Sudden Service to mil/aero applications; learn how URSA I/O and Tiger Eye solve the COTS connector challenge.

Image of Utilizing GMSL for High Bandwidth Robotic Vision Applications Utilizing GMSL for High-Bandwidth Robotic Vision Applications Fecha de publicación: 2026-04-23

ADI's GMSL simplifies the development of high-bandwidth, low-latency robotic vision applications.

Image of Power Resistor Selection Tips for Industrial Motor Drives Consejos para la selección de resistencias de potencia para accionamientos de motores industriales Fecha de publicación: 2026-04-22

Descubra cómo una resistencia de gran disipación cuidadosamente seleccionada con arquitecturas especializadas resuelve los retos de irrupción, frenado y térmicos en los accionamientos de motores industriales.

Image of Webinar – Making CO2 Sensing Mainstream: Miniaturized, Efficient, and Cost Optimized Seminario web – Lograr que la detección de CO2 sea algo común: miniaturización, eficiencia y optimización en costos

Este seminario web profundizará en cómo superar las limitaciones tradicionales de los sensores de CO2 sin sacrificar el rendimiento.

Image of Beginner Parts Kit Identification Guide Beginner Parts Kit Identification Guide

In this tutorial, we'll provide a quick rundown of each part in the kit, to help reinforce your understanding of the component. For some parts, we'll include an example application, in case you're in need of a circuit to plug your new toys into.

Image of How ODU MINI-SNAP® & ODU MEDI-SNAP® Elevate the Catheter Market with Connector Solutions Cómo se eleva el mercado de catéteres con soluciones de conectores ODU MINI-SNAP® & ODU MEDI-SNAP®

Las soluciones de interconexión ODU Medi-SNAP® cumplen con la norma IEC 60601-1, compatibilidad con la esterilización, prototipado personalizado rápido y alineación regulatoria.

Image of Resistor-Integrated Microswitches Improve System Reliability Through Four-State Detection Los microinterruptores integrados en resistencias mejoran la fiabilidad del sistema gracias a la detección de cuatro estados Fecha de publicación: 2026-04-21

Los microinterruptores integrados en resistencias simplifican el cableado y mejoran la fiabilidad del sistema con detección de cuatro estados para el autodiagnóstico y la supervisión remota de fallos.

Image of How Hardware Gets Hacked (Part 3): Adopting the Attacker Mindset How Hardware Gets Hacked (Part 3): Adopting the Attacker Mindset

Explore how attackers gather device info, map inputs, and uncover vulnerabilities using reconnaissance in embedded hardware security.

Image of Webinar – Technologies Driving Drones, Autonomy, and eVTOL Seminario web – Tecnologías que impulsan drones, autonomía y eVTOL

Este seminario web presenta cómo el variador de frecuencia Altivar™ ATV320 de Schneider Electric ayuda a abordar los retos del control motor.

Image of Piezoelectric Ceramics: Driving the Silent Interaction Revolution Cerámica piezoeléctrica: impulsando la revolución de la interacción silenciosa

La tecnología cerámica piezoeléctrica genera una carga eléctrica cuando se somete a tensiones mecánicas y sufre deformación cuando se aplica un campo eléctrico.

Image of Kitronik Arcade for BBC micro:bit and MakeCode Arcade Kitronik Arcade for BBC micro:bit and MakeCode Arcade

If you want to learn to code, learning to write games is a great way to get started, and our new hand held gamer has everything you need right now and it also has the connectivity for everything you might need tomorrow.

Image of Selecting Power Supplies for Harsh Industrial Applications and Hazardous Locations Selección de fuentes de alimentación para aplicaciones industriales duras y ubicaciones peligrosas Fecha de publicación: 2026-04-16

Los diseñadores de sistemas industriales para entornos duros y potencialmente explosivos deben seleccionar fuentes de alimentación que den prioridad a la fiabilidad y la seguridad.

Image of Webinar – Programming Hardware Two Ways: CircuitPython and Verilog Seminario web: Programación de hardware de dos maneras: CircuitPython y Verilog

Este seminario web introduce el diseño de sistemas integrados, tanto a nivel de abstracción de software como de hardware.

Image of Optimize High-Current Buck-Boost DC/DC Converter Efficiency Optimizar la eficiencia del convertidor CC/CC Buck-Boost de alta corriente Fecha de publicación: 2026-04-15

Utilice los reguladores buck-boost de µModule para tres enfoques arquitectónicos de integración de inductores y detección de corriente para la conversión CC/CC de alta corriente.

Image of Webinar – Topology is Just the Start: Building Reliable Wide-Input SEPIC Converters Seminario web: La topología es solo el comienzo: Construir convertidores SEPIC fiables de entrada amplia

Logre un diseño sólido y digno de producción comprendiendo el comportamiento de los componentes, el esfuerzo eléctrico y los límites prácticos del diseño seleccionando la topología SEPIC.

Image of Sound Generation and Musical Microcontrollers Sound Generation and Musical Microcontrollers

Explore audio output options, including piezos, speakers, DACs, and playback boards for creating music and sound effects in microcontroller projects.

Image of Understanding Field Programmable Analog Arrays in Modern Mixed-Signal Design Comprensión de las matrices analógicas programables en campo en el diseño moderno de señal mixta Fecha de publicación: 2026-04-14

Las matrices analógicas programables en campo (FPAA) ofrecen la opción de configurar la funcionalidad analógica mediante software en lugar de cadenas de señales analógicas fijas en hardware.

Image of Low-Cost, Power Efficient EMG Prosthetic Hand (Part 1) Low-Cost, Power Efficient EMG Prosthetic Hand (Part 1)

Developing prosthetic technology that is both affordable and functional is challenging in today’s space, mainly due to the costly fabrication and specialized calibration requirements.

Image of Building a Dynamometer for the Openwheel Project - Part 1 Building a Dynamometer for the Openwheel Project - Part 1

Explore a custom-built dyno for hub motors using load cells and Arduino, enabling accurate power and torque measurements.