Los conectores para empalme de cables Push Grip de TE Connectivity facilitan y agilizan el proceso de empalme.

Recientemente tuve la oportunidad de usar los Conectores de cables Push Grip de TE Connectivity para un proyecto en casa que ha estado en la lista pendiente ya hace algún tiempo. Mi idea era realizar la sustitución de las luces montadas en el cielorraso con nueva iluminación de LED empotrada. La mayoría de este proyecto tendría lugar en un ático con un espacio muy limitado y no quería pasar gran cantidad de tiempo recableando las conexiones. Tradicionalmente suelo usar cables conectores de estilo de tuerca para empalmar cables, pero nunca me han apasionado este tipo de conexiones. Considero que no ofrecen la conexión más robusta y no son la mejor opción para un empalme de más de dos o tres cables, así que empecé a ver qué otras alternativas tenía. Tras una búsqueda rápida en la página web de Digi-Key, pude encontrar un gran variedad de artículos para el empalme de cables, pero un producto en particular me llamó la atención.

Número de pieza de Digi-Key A124576-ND (Fuente de la imagen: TE Connectivity)

Después de revisar los atributos del producto, me pareció que podría satisfacer el calibre del cable a usar con la capacidad de utilizar el cable de 22 a 12 AWG. El conector está aislado y se pueden conseguir versiones con dos a seis conexiones de cables. También vienen codificados por colores según el tamaño lo cual me pareció útil para mantener sus funciones y líneas comunes separadas en mis cajas de interruptores atenuadores. He descubierto de la manera difícil que la terminación de estilo pasante es una muy buena manera para hacer un empalme de cable, por lo que asegúrese de realizar la conexión correcta antes de colocar el cable. La fuerza requerida para realizar las conexiones en el cable sólido de 14 AWG que estaba usando era mínima y realizar las conexiones de pie en un entorno restringido resultó una tarea fácil y rápida.

Si usted tiene proyectos en vista que requieran el empalme de cables y está buscando soluciones fiables y fáciles de usar que no requieran herramientas entonces considere el uso de la serie de conectores de cables Push Grip de TE Connectivity en Digi-Key.

Información sobre el autor

Image of Dan Mapes

Daniel Mapes, gerente de Estrategia de contenido, ha formado parte de DigiKey desde 2005. Obtuvo el título de Asociado en Ciencias Aplicadas en Electronics Technology de Northland Community y Technical College. Su puesto actual es ayudar a crear contenido útil para ayudar a los clientes en la selección de productos. En su tiempo libre, entrena a jóvenes bastquetbolistas y disfruta pasar tiempo con su familia al aire libre.

More posts by Dan Mapes
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum