The STM32F107 embeds an Ethernet MAC peripheral, while the STM32F105 does not. Both devices have up to 64 KB of SRAM, include one USB Full Speed OTG controller, two CAN interfaces, and 2 audio class I2S interfaces.
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
The STM32F107 embeds an Ethernet MAC peripheral, while the STM32F105 does not. Both devices have up to 64 KB of SRAM, include one USB Full Speed OTG controller, two CAN interfaces, and 2 audio class I2S interfaces.
Obtenga respuestas rápidas y precisas de los técnicos e ingenieros experimentados de DigiKey en TechForum.
Visite el área de Ayuda de asistencia del sitio web para buscar información obre pedido, envío, entrega y más.
Los usuarios registrados pueden realizar un seguimiento de sus pedidos a través del menú desplegable de la cuenta o haciendo clic aquí. *El estado del pedido puede demorar 12 horas para que se actualice después de solicitar el pedido inicial.
Los usuarios pueden comenzar el proceso de devolución en nuestra Página de devoluciones.
Los usuarios registrados pueden crear cotizaciones en myLists.
Visite la Página de registro e ingrese la información solicitada. Recibirá una confirmación por correo electrónico cuando se haya completado el registro.