The 2-pole version also allows for the choice between functioning simply as a switch or as a breaker with overload protection. When using it as a breaker, there is also an option have just one or both of the poles protected.
Los pedidos se entregan normalmente a España en un plazo de 48 horas, según la ubicación.
El envío gratuito a España se aplica a pedidos de 50 EUR o más. Los gastos de envío serán de 18 EUR para todos los pedidos inferiores a 50 EUR.
Flete prepago de UPS o FedEx: DDP (aranceles y aduanas pagados por DigiKey)
Flete prepago de DHL: CPT (aranceles, aduanas e IVA adeudados en el momento de la entrega)
Cuenta de crédito para instituciones y empresas calificadas
Pago por adelantado a través de transferencia bancaria
![]()
![]()
![]()
![]()


Más productos de socios totalmente autorizados
Tiempo promedio de envío de 1 a 3 días , se pueden aplicar cargos adicionales por envío. Consulte la página de productos, el carrito y el pago para estimar la velocidad del envío actual.
Incoterms: CPT (impuestos, tarifas aduaneras e IVA/impuestos aplicables pagaderos en el momento de la entrega)
Para obtener más información, visite Ayuda y soporte
The 2-pole version also allows for the choice between functioning simply as a switch or as a breaker with overload protection. When using it as a breaker, there is also an option have just one or both of the poles protected.
¡Gracias!
¡Esté atento a las noticias y actualizaciones de DigiKey que llegarán a su bandeja de entrada!
Ingrese una dirección de correo electrónico
Acepte marcando la casilla