If stand alone operation is required without the support of an external upgradable program memory the internal programmable ROM can be used. Software development can be on device RAM based with OTP only being needed at mass production stage.
Los pedidos se entregan normalmente a España en un plazo de 48 horas, según la ubicación.
El envío gratuito a España se aplica a pedidos de 50 EUR o más. Los gastos de envío serán de 18 EUR para todos los pedidos inferiores a 50 EUR.
Flete prepago de UPS o FedEx: DDP (aranceles y aduanas pagados por DigiKey)
Flete prepago de DHL: CPT (aranceles, aduanas e IVA adeudados en el momento de la entrega)
Cuenta de crédito para instituciones y empresas calificadas
Pago por adelantado a través de transferencia bancaria
![]()
![]()
![]()
![]()


Más productos de socios totalmente autorizados
Tiempo promedio de envío de 1 a 3 días , se pueden aplicar cargos adicionales por envío. Consulte la página de productos, el carrito y el pago para estimar la velocidad del envío actual.
Incoterms: CPT (impuestos, tarifas aduaneras e IVA/impuestos aplicables pagaderos en el momento de la entrega)
Para obtener más información, visite Ayuda y soporte
If stand alone operation is required without the support of an external upgradable program memory the internal programmable ROM can be used. Software development can be on device RAM based with OTP only being needed at mass production stage.
¡Gracias!
¡Esté atento a las noticias y actualizaciones de DigiKey que llegarán a su bandeja de entrada!
Ingrese una dirección de correo electrónico
Acepte marcando la casilla