Línea de tarjetas SIM versátiles de Truphone
Truphone es un MVNO (operador móvil de redes virtuales) mundialmente reconocido que ofrece software y hardware con cobertura en 190 países. Los servicios de este operador incluyen 2G, 3G, 4G y LPWAN (red de área amplia de baja potencia).

Truphone cuenta con muchas tarjetas SIM diferentes disponibles, incluidas tarjetas SIM de plástico extraíbles (tamaños 1FF, 2FF, 3FF y 4FF), tarjetas SIM soldadas y tarjetas SIM integradas al hardware. Las tarjetas SIM soldadas se instalan durante la fabricación del dispositivo y vienen en los tamaños MFF2 y DFN8. Las tarjetas SIM integradas al hardware forman parte de la arquitectura de módulos celulares y vienen en el tamaño WLCSP.
Las tarjetas eSIM se dividen generalmente entre las M2M (máquina a máquina) y las de consumo. Las M2M tienen muy poca interacción con el cliente. El administrador del dispositivo generalmente controla la conectividad y es controlado por el servidor (modelo push). En las de consumo, el usuario final elige al proveedor de conectividad y es controlado por el cliente (modelo pull). Algunas ventajas de las tarjetas eSIM son contar con la certificación del SAS (Esquema de Acreditación de Seguridad) de la GSMA, estar probadas por UL y GCF y ser interoperables.
Con Truphone, una sola tarjeta SIM funcionará con todas las empresas telefónicas compatibles. Esta es una gran ventaja para productos que se van a implementar en todo el mundo.
La mayoría de los dispositivos y módulos estarán listos para usar con una tarjeta SIM de Truphone. Se recomienda que los dispositivos y módulos cuenten con certificaciones PTCRB o GCF.
La plataforma Truphone permite que los usuarios administren, automaticen, generen informes e integren. El usuario puede administrar sus tarjetas SIM, suscripciones y dispositivos mientras automatiza las implementaciones con reglas de negocio para optimizar los costos, detectar fraudes, mejorar las operaciones y generar informes sobre patrones de conectividad de los dispositivos. La plataforma se puede integrar con otras plataformas y proveedores de la nube.
En suma, Truphone ofrece una amplia variedad de empresas telefónicas que trabajan con muchas tarjetas SIM diferentes para brindar al cliente una gran versatilidad.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum