Cómo se usa el Internet de las cosas (IoT) para combatir incendios

Cuando se trata del IoT y diferentes aplicaciones, el IoT se adapta a casi todas partes. Una aplicación que juega un papel extremadamente importante es la extinción de incendios de emergencia, tanto rurales como urbanos y forestales. A medida que se desarrolla nueva tecnología de IoT, se la incorpora a todos los aspectos de los servicios de emergencia para ayudar no solo a mantener más seguros a los socorristas, sino también a la población.

La moderna lucha contra incendios depende de la conectividad inalámbrica para la seguridad del personal y de los equipos. En este caso, el dron está rastreando los recursos de extinción de incendios para ofrecer una visión en tiempo real del estado de la situación. (Fuente de la imagen: Taoglas)

Cuando analizamos las diferentes opciones de conectividad que se pueden utilizar, nos vienen a la mente la telefonía celular (incluido FirstNet), el wifi y el satélite. Los tipos de conectividad utilizados dependerán de la aplicación y la ubicación donde se necesite. Echemos un vistazo más profundo a estas conectividades y aplicaciones.

Celular

La telefonía celular es una excelente opción para una conectividad rápida e instantánea. A menudo se utiliza para conectar a los bomberos en tierra con el centro de comando y despacho. También permite que los monitores de las ambulancias envíen automáticamente datos de los pacientes a las salas de emergencias para que los médicos puedan ver la información del paciente antes de que llegue. Esta transferencia instantánea de datos ahorra un tiempo valioso, lo que salva innumerables vidas. El uso de FirstNet permite una conexión priorizada. En las zonas urbanas, cuando hay mucho uso de señal celular por parte del público, el acceso puede volverse irregular. FirstNet brinda conexión prioritaria a los socorristas, garantizando que tengan una conexión altamente confiable. FirstNet también es una gran opción para los departamentos rurales. A menudo hay áreas de conectividad irregulares y el uso de FirstNet permite aprovechar el poco ancho de banda disponible para lograr la mejor conexión posible en esa área.

Wifi

Wifi es otro medio de conectividad comúnmente utilizado en la lucha contra incendios. Si es necesario conectar dos dispositivos que van a permanecer muy cerca uno del otro, esta es la opción perfecta. Esto funciona muy bien para situaciones en las que hay varios dispositivos en un centro de comando, así como monitoreo de vehículos y herramientas, video, imágenes térmicas y análisis de datos. Esta opción permite a los bomberos asegurarse de que sus equipos estén correctamente mantenidos y funcionando, realizar lecturas situacionales en tiempo real, como el contenido de humo, y ademá posibilita la comunicación entre los miembros del equipo.

Satélite

El satélite tiene su propio conjunto de aplicaciones en las que resulta realmente útil. Se utiliza con mayor frecuencia en aplicaciones forestales. Hay dos casos de uso principales:

  • Hay muchas zonas forestales que no tienen acceso a la conectividad celular. En estos casos, el satélite juega un papel importante para garantizar que los bomberos y los guardabosques puedan mantenerse en comunicación constante.
  • La otra aplicación importante es cuando un incendio forestal atraviesa una zona que sí tiene conectividad celular. A menudo, en los grandes incendios forestales la infraestructura de conectividad puede destruirse y el acceso celular ya no es una opción.

En estos casos, el satélite puede ser una opción alternativa hasta que se puedan restablecer las redes celulares.

Resumen

Todas estas opciones de conectividad son excelentes, pero son inútiles sin los componentes adecuados. Un componente que a menudo se pasa por alto hasta el final es la antena. Sin una antena de alta calidad y altamente confiable, ninguna de las conectividades anteriores funcionará como debería ni tendrá la confiabilidad necesaria. Al buscar antenas, entran en juego las clasificaciones, la investigación, el soporte de diseño ofrecido y las especificaciones. Para ver un ejemplo de antenas que funcionarán muy bien para aplicaciones críticas como las mencionadas anteriormente, eche un vistazo a las antenas de Taoglas.

Información sobre el autor

Image of Kelsie McMillin

Kelsie McMillin, gerente de Marketing de asociaciones - Programas Estratégicos en DigiKey, ha trabajado en la compañía desde 2015. Trabaja con todos los productos y servicios relacionados con la IoT y obtuvo su título de Asociada de Ciencias Aplicadas en Tecnología Electrónica y Sistemas Automatizados del Northland Community & Technical College a través del programa de becas DigiKey. En su tiempo libre, disfruta de las aventuras con su familia.

More posts by Kelsie McMillin
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum