La importancia de unas buenas herramientas de plegado

El contacto eléctrico es la parte más importante de cualquier conector, desde la clavija de conexión KK Molex más humilde hasta el receptáculo automotriz más complejo. Para que un contacto tenga el mejor rendimiento posible, es de vital importancia que la terminación se realice correctamente.

En la mayoría de las aplicaciones con cables, el usuario puede elegir entre técnicas de plegado o de soldadura. El plegado ha sido común desde mediados del siglo XX y ofrece varias ventajas clave para el usuario:

(Fuente de la imagen: Molex)

(Fuente de la imagen: Molex)

1. Confiabilidad: Una terminación de plegado bien hecha combina una buena conductividad eléctrica con una unión mecánica confiable. La terminación debe proporcionar la menor resistencia eléctrica posible y, al mismo tiempo, conservar la mayor resistencia posible para evitar la posibilidad de daños durante el uso.

2. Facilidad de manejo: Los terminales de plegado usan herramientas dedicadas que están diseñadas para ser fáciles de usar. Las herramientas de mano pueden usarse en entornos de campo y talleres, lo que las hace ideales para operadores que deben trabajar en condiciones difíciles. A diferencia de las juntas de soldadura, el plegado no requiere altas temperaturas ni materiales potencialmente peligrosos, lo que lo convierte en una solución ideal para lugares cerrados o de difícil acceso.

3. Repetibilidad: A diferencia de las operaciones de soldadura, el plegado ofrece ventajas en la eficiencia del operador. Al usar la herramienta de plegado correcta, es posible producir una terminación consistente sin necesidad de habilidades de soldadura especializadas. La cantidad de capacitación requerida para manejar una herramienta de plegado es menor que la de un soldador, lo que permite a los ensambladores concentrarse en el trabajo más que en el aprendizaje.

La combinación correcta

La junta de plegado ideal combina una baja resistencia eléctrica con una buena resistencia mecánica. Para lograr esto, el alambre del cable se comprime dentro del terminal de plegado para proporcionar la mejor conductividad eléctrica. El proceso de plegado deformará los filamentos del alambre para que haya una junta hermética a los gases. Esto no solo proporcionará la mayor superficie para el contacto eléctrico, sino que también evitará que el oxígeno o la humedad lleguen al metal del alambre y el terminal, lo que reducirá la posibilidad de corrosión.

Una compresión insuficiente durante el proceso de plegado no proporcionará este sello hermético a los gases. Esto significa que la resistencia eléctrica de la junta es más alta de lo deseado, lo que la hace menos eficiente. Esto podría ser peligroso, especialmente cuando el terminal se utiliza para circuitos de potencia. Un terminal con una alta resistencia eléctrica generará un exceso de calor cuando pase suficiente potencia a través de él. En casos extremos, esto puede exceder la temperatura de trabajo segura del conector, lo que puede provocar cualquier cosa, desde el derretimiento de piezas de plástico hasta el posible origen de un incendio.

Además de las propiedades eléctricas del terminal, es importante tener en cuenta su resistencia mecánica. El proceso de plegado asegura que el cable esté firmemente fijado dentro del terminal a fin de que pueda soportar el uso para el que está diseñado. Una junta con una compresión insuficiente no retendrá el cable dentro del terminal con la suficiente fuerza para evitar que se caiga o se salga. Por el contrario, si se comprime demasiado el alambre, se debilitará su resistencia mecánica y se dañará potencialmente el terminal. Esto puede llevar a que se produzcan los mismos problemas.

Por lo tanto, es vital que el terminal se pliegue con la cantidad correcta de fuerza para garantizar la mejor conexión eléctrica con la resistencia mecánica ideal. Los fabricantes como Molex entienden esto, por lo que el desarrollo de un nuevo terminal eléctrico irá de la mano del desarrollo de sus herramientas.

(Fuente de la imagen: Molex)

Parte de un sistema

De hecho, puede decirse que el terminal en sí mismo es solo una parte de un sistema que incluye el alambre, el conector en el que se introducirá y la herramienta de plegado que se utiliza para realizar su terminación. Sin ninguno de estos elementos, el sistema no funcionará correctamente.

Si bien puede ser la parte más costosa de este sistema, el valor de una herramienta de plegado dedicada radica en que se ha creado para realizar varias operaciones complejas, a la vez que es simple y fácil de usar. Las mandíbulas de la herramienta dan forma al metal tanto del terminal como del alambre, y crean así el cierre ideal hermético a los gases. Al mismo tiempo, el posicionador está diseñado para mantener el alambre en la posición ideal al realizar el plegado para minimizar los errores. Esta precisión solo se consigue con herramientas de plegado dedicadas que se diseñan en conjunción con los terminales.

Sin embargo, en una buena herramienta de plegado no importan solo las mordazas y el posicionador. La comodidad y la conveniencia para el operador son una consideración importante al seleccionar la herramienta adecuada, por lo que las herramientas de plegado Molex se han creado con esto en mente. Muchas de las herramientas que ofrece Molex cuentan con troqueles intercambiables para proporcionar al usuario flexibilidad y una relación calidad-precio. Algunas herramientas incluso permiten cambiar la orientación para posibilitar el manejo con la mano izquierda. Para comprender mejor las características que ofrecen las herramientas de plegado dedicadas de Molex, eche un vistazo a este video.

Elija su herramienta de plegado sabiamente

La terminación con plegado proporciona conexiones eléctricas confiables y robustas para cada aplicación. Sin embargo, es importante recordar que el terminal de plegado es solo una pequeña parte de un sistema completo. Sin la herramienta de plegado correcta, el sistema se ve comprometido y la terminación de los cables se deja al azar. Al elegir la herramienta de plegado adecuada para su aplicación, puede aprovechar la experiencia del fabricante y asegurarse de que las terminaciones de los cables se mantengan seguras y protegidas en los años venideros. Asegúrese de estar al día con la última gama de herramientas de plegado Molex en la página dedicada a las herramientas de aplicación de Digi-Key.

Información sobre el autor

Image of David Pike

David has spent nearly 30 years in the interconnection marketplace, working with manufacturers and distributors. Well known throughout the industry for his passion and enthusiasm, his online name is Connector Geek.

More posts by David Pike
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum