Diferencias entre las opciones de Suspensión (ST) y Activación de Salida (OE) en los osciladores
Los osciladores, incluyendo los dispositivos programables y configurables con pin, en la mayoría de los casos en sus paquetes de 4 o 6 pines estándar, reservan el pin 1 para una función denominada Activación de Salida (OE) o Activación/Desactivación (E/D). (Algunos proveedores como Silicon Laboratories, Microchip y otros, tienen una serie de osciladores donde se puede elegir la función OE en el pin 1 o el pin 2.)

Algunos proveedores, en la misma serie o bajo otro número de pieza, tienen este pin 1 denominado Suspensión (ST), Apagado (PD), o Inhibir (INH).
Entonces, ¿cuál es la diferencia y cuándo debe utilizarse cada opción?
En ambos casos, cuando este pin 1 está activado (puede ser "1" o "0"), provoca que una salida de reloj se convierta en tres estados o Hi Z (alta impedancia); por lo tanto, permite menos oscilaciones en los trazos de reloj de las capas de placa de CI o permite que otra fuente de reloj alimente el mismo dispositivo o cualquier otra aplicación en casos donde el diseñador desea que el reloj pase a Hi Z.
La principal diferencia entre las funciones de Activación de Salida y Suspensión es cuando el oscilador debe conservar el estado activo e impulsar nuevamente la salida de reloj (para oscilar).
Si se selecciona la función de Activación de Salida (OE), la oscilación dentro del componente no se detiene, sólo se apagan los circuitos de salida dentro del oscilador (la puerta de salida del oscilador se convierte en Hi Z). La corriente de entrada del oscilador en la línea de alimentación es casi la misma que la corriente para su funcionamiento normal.
Si se selecciona la función de modo de Suspensión (ST), todos los circuitos activos dentro del oscilador se apagan. Esto se traduce en que la corriente de entrada en la línea de alimentación va a casi cero.
Para reanudar la oscilación, el oscilador debe pasar por un período de inicio.
En la hoja de datos de los osciladores los vendedores definen el parámetro llamado "tiempo de inicio" en un intervalo de 3 ms a 10 ms. Esto es bastante tiempo (en comparación a nanosegundos mediante la opción OE) y muchas aplicaciones donde el rendimiento y la velocidad son críticos no pueden tolerar este retraso.
Por otra parte, para aplicaciones alimentadas por batería la cuestión crítica es la duración de la batería, para que puedan tolerar esta demora relativamente prolongada para disminuir el consumo de energía total del circuito.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum