La especificación de los interruptores es más difícil de lo que cree

Figura 1: Interruptor con botón pulsador PS1024ARED de E-Switch. (Fuente de la imagen: E-Switch)

Hay muchas especificaciones que deben considerarse cuando se busca el interruptor perfecto para su aplicación. Cuando se especifica un interruptor, algunos de los factores más obvios incluyen clasificación de voltaje y corriente, normalmente abierto o cerrado, tipo de interruptor, número de polos y vías, iluminado o no, para nombrar unas cuantas.

Mientras muchas de estas especificaciones individuales son bastante directas, hay algunas que podrían hacer que tropiece si no tiene cuidado. Tome, por ejemplo, las clasificaciones de voltaje y corriente del interruptor. Sea consciente de que existe una diferencia entre las clasificaciones operativas de CA y CC y que los fabricantes de interruptores proporcionan estas clasificaciones diferentes la mayoría del tiempo. Más adelante hablaremos de qué hacer cuando solo la clasificación de CA se especifique para un interruptor que usted desee utilizar en una aplicación de CC más adelante.

Siempre es buena idea verificar más de una vez los dibujos o la hoja de datos del fabricante para asegurarse de que obtenga un interruptor apropiado para su aplicación. Si especifican una clasificación de voltaje de 75 VCA, esto es obviamente el voltaje nominal CA. Sin embargo, si el voltaje nominal especificado está enumerado como 75 V, entonces este será el voltaje nominal CC.

Otra cosa que podría ser confusa es que existen varias clasificaciones para algunos interruptores. Al observar el dibujo del PS1024ARED del E-Switch (Figura 1), por ejemplo, hay dos listados de clasificaciones: 1.5 A en 250 VCA y 3 A en 125 VCA. Con voltaje por corriente igual a potencia, estas clasificaciones están más enfocadas en limitar la potencia a 375 W. En cualquier caso, 250 VCA es el voltaje nominal máximo para este interruptor, sin importar la corriente potencial de la aplicación.

Como se mencionó anteriormente, muchos interruptores solo mencionarán una clasificación de CA en sus hoja de datos. Por suerte, existe una regla general estandarizada muy útil para ayudar a determinar la clasificación de CC de un interruptor cuando solo mencionan la clasificación de CA. Al usar esta regla, el voltaje nominal CC se establece arbitrariamente a 30 V y la clasificación de corriente CC se establece en la corriente de CA máxima encontrada en la hoja de datos. Al usar el interruptor PS1024ARED nuevamente como un ejemplo, en los dibujos solo se especifican las clasificaciones de CA. Con 3 A enumerado como la clasificación de corriente máxima, la clasificación de CC sería de 3 A a 30 V para este interruptor.

Otra cosa a la cual prestar atención mientras se busca el interruptor correcto son los accesorios que están disponibles para ese interruptor y si estos serán necesarios o útiles en la aplicación a la cual ha designado al interruptor. Aquí es donde la página web de Digi-Key puede ser de gran utilidad. Cuando observe la página del producto de un interruptor determinado, cualquier accesorio aplicable se enumerará en la parte inferior de la página. Tome como ejemplo el KB16CKW01-5F-JFde NKK Switches. Existen cuatro accesorios relacionados con este interruptor nombrados en la sección de “Producto asociado” (Figura 2).

Figura 2. Los accesorios asociados al interruptor iluminado con botón pulsador KB16CKW01-5F-JF de NKK Switches. (Fuente de la imagen: Digi-Key Electronics)

Al observar la Figura 2, se muestran algunos accesorios útiles asociados a este interruptor. Al tomarlos uno por uno, la llave tubular podría ser muy útil en el montaje de este interruptor de panel. Asimismo, esta llave está diseñada para trabajar con todos los interruptores de la Serie KB. Por consiguiente, solo necesita una de estas llaves para el montaje de cualquier cantidad de estos interruptores y podría guardarla para usarla en proyectos futuros. Para prevenir un accionamiento accidental del interruptor, usted podría utilizar la cubierta de seguridad diseñada para esta serie de interruptores que también se muestra en la Figura 2. Finalmente, los últimos dos accesorios que se muestran son un extractor de tapa (que puede utilizarse con varios interruptores diferentes de la serie NKK) y un LED de reemplazo.

En resumen, existen diversos factores que dificultan la búsqueda del interruptor correcto. Dos de los factores serían asegurar que las clasificaciones correctas del voltaje y la corriente estén cubiertas y se obtengan los accesorios adicionales necesarios. Estos son solo un par de artículos que deberían verificarse cuando se selecciona un interruptor.

Hablando de interruptores, Digi-Key publicó recientemente un video sobre los conceptos básicos de los interruptores. Este video se integra a continuación.

Información sobre el autor

Image of Rich Miron, DigiKey

Rich Miron, desarrollador sénior de contenido técnico de DigiKey, ha trabajado en el grupo de Contenido técnico desde 2007 y su principal tarea ha girado en torno de la escritura y edición de artículos, blogs y módulos de capacitación sobre productos. Antes de trabajar en DigiKey, probó y calificó sistemas de control e instrumentación para submarinos nucleares. Rich es ingeniero eléctrico y electrónico de la Universidad Estatal de Dakota del Norte, Fargo, ND.

More posts by Rich Miron
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum