Optimización de redes remotas de IoT: integración avanzada de las soluciones de conectividad de Advantech con las antenas de Taoglas

En el dominio acelerado de la IoT industrial (IIoT), mantener una conectividad sólida e ininterrumpida es crucial para garantizar el funcionamiento continuo de las aplicaciones críticas. Advantech, líder mundial en automatización industrial y soluciones de IoT, ofrece un conjunto de productos de conectividad remota diseñados para ofrecer una transmisión de datos de alto rendimiento, incluso en las condiciones más exigentes. La integración de estos productos con las antenas líderes del sector de Taoglas ofrece un importante avance en la fiabilidad de la conectividad, la integridad de la señal y la resiliencia de la red.

Rendimiento de RF mejorado a través de una integración perfecta

Las antenas de Taoglas, reconocidas por sus componentes de RF (radiofrecuencia) diseñados con precisión, están optimizadas para funcionar en un amplio espectro de frecuencias y entornos. Cuando se integra con las soluciones de conectividad remota de Advantech, incluidos enrutadores de grado industrial, puertas de enlace (Figura 1) y módulos inalámbricos, el resultado es un sistema unificado con un rendimiento de RF mejorado. Esta integración mitiga problemas como la interferencia de múltiples rutas, el desvanecimiento de la señal y las limitaciones de ancho de banda, lo que garantiza que los dispositivos IoT mantengan enlaces de comunicación sólidos incluso en entornos con desafíos de RF.

Figura 1: Enrutador 4G IIOT típico de Advantech. (Fuente de la imagen: Advantech)

Redes en malla para una resiliencia y escalabilidad de red superiores

La integración de las antenas de Taoglas amplifica significativamente las capacidades de red en malla de las soluciones de conectividad de Advantech. Al usar tecnologías avanzadas MIMO (Entrada Múltiple, Salida Múltiple) y formación de haces, las antenas de Taoglas proporcionan una propagación y recepción de señal superiores. Esto es fundamental para establecer redes en malla resistentes en las que los dispositivos de Advantech, como las puerta de enlace IIoT, deben gestionar y coordinar implementaciones a gran escala.

Las redes en malla, impulsadas por esta integración, no solo mejoran la redundancia de la red, sino que también permiten el equilibrio dinámico de la carga. En una configuración de IIoT, esto garantiza que si un nodo de comunicación experimenta un error, los paquetes de datos se redirigen automáticamente a través de nodos alternativos, lo que minimiza el tiempo de inactividad y mantiene la integridad de los datos. Esto es particularmente beneficioso para aplicaciones de misión crítica, como los sistemas SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), la recopilación de datos telemáticos y de sensores para el mantenimiento predictivo y la gestión remota de activos, donde cualquier interrupción en la conectividad podría provocar costosas interrupciones operativas.

Ventajas estratégicas para las implementaciones de IIoT

La potencia combinada de las antenas de Taoglas y las soluciones de conectividad de Advantech aportan un nuevo nivel de eficiencia operativa y preparación para el futuro a las redes IIoT. Con una fiabilidad de señal mejorada, un mayor rendimiento de la red y la capacidad de escalar rápidamente en entornos expansivos, esta integración proporciona una ventaja estratégica para industrias que van desde la fabricación inteligente hasta la gestión de la energía.

Casos de uso de colaboración

Cuando se requiere conectividad Wi-Fi para sus aplicaciones IIoT, un dispositivo de puerta de enlace confiable es clave para mantener conexiones en la nube seguras y consistentes. El enrutador y puerta de enlace con cable ICR-3201W de Advantech es una opción popular para estas necesidades, ya que ofrece una conectividad sólida para entornos industriales. Junto con las antenas Wi-Fi de confianza de Taoglas, como la compacta GW.05.0153 o GW.71.5153 (Figura 2), experimentará una conectividad fiable e ininterrumpida, con el alcance de cobertura que necesita su aplicación.

Figura 2: Las antenas Wi-Fi GW.05.0153 (izquierda) y GW.71.5153 (derecha) de Taoglas. (Fuente de la imagen: Taoglas)

Para más aplicaciones móviles cuando necesita confiar en la conectividad celular para sus aplicaciones de IIoT, el enrutador celular BB-SR30500410 SmartFlex de Advantech (Figura 3) ofrece la flexibilidad y adaptabilidad cruciales para los entornos dinámicos de IIoT. Este dispositivo funciona perfectamente con la línea de antenas de bisagra giratorias externas de Taoglas, incluida la pequeña TG.66 o la TG.55 de alto rendimiento para garantizar la conectividad fuerte y confiable que desea.

Figura 3: Enrutador celular BB-SR30500410 SmartFlex de Advantech. (Fuente de la imagen: Advantech)

Conclusión:

Aprovechar la sinergia entre las antenas de Taoglas y los productos de conectividad remota de Advantech ofrece una solución sólida para las empresas que buscan optimizar sus redes IIoT. Esta integración no solo fortalece la arquitectura general de la red, sino que también posiciona a las empresas para satisfacer las demandas cambiantes del panorama IIoT con confianza.

Información sobre el autor

Image of Andrew Chen

Andrew specializes in industrial cellular technology, LoRaWAN gateways and sensor nodes, and Wi-Fi access points. His responsibilities include developing and implementing the go-to-market strategy for the North American market, as well as supporting Advantech's frontline sales team and partners in business development and project management.

More posts by Andrew Chen
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum