Cinco razones para las fallas prematuras en los cables de alta flexibilidad
A diferencia de los cables tradicionales, los cables de alta flexibilidad pueden tolerar grandes grados de flexión en aplicaciones de automatización industrial. Sin embargo, cuando los cables de alta flexibilidad se usan en una aplicación incorrecta o no se instalan correctamente, se desgastan más rápido que si se usaran según lo previsto. Las interrupciones no planificadas debidas a problemas relacionados con los cables y la necesidad de reemplazarlos con frecuencia resultan más costosas que si se hicieran las cosas correctamente desde el principio.
Los brazos robóticos utilizan cables de alta flexibilidad para mejorar su confiabilidad y prolongar su vida útil. (Fuente de la imagen: Alpha Wire)
Basándonos en nuestra amplia experiencia, hemos desarrollado una lista de razones por las que pueden fallar los cables de alta flexibilidad. Del mismo modo, elaboramos recomendaciones para evitar estos escenarios.
La zona de silencio es muy corta
La zona de silencio es la longitud del cable soportado en el conducto del cable. Se utiliza para evitar que se tuerza y se doble el cable y, en consecuencia, se dañe. Una zona de silencio muy corta produce un tirabuzón debido a que los cables compensan la sobrecarga. En los cables de alta flexibilidad, el desplazamiento o la migración del conductor hace que el cable se tuerza, lo que provoca el desplazamiento de otros elementos, que empeora cuanto más se flexiona el cable.
Cree una zona de silencio que tenga la longitud ideal para su cable. Generalmente, los cables más pesados que contienen más conductores requieren zonas de silencio más largas que los más ligeros con menos conductores.
Manejo inadecuado
Cables “flexibles” y “de alta flexibilidad” son dos términos que no tienen definiciones estándar. Como resultado, muchas personas creen que estos cables pueden soportar condiciones rigurosas, aunque pueden dañarse por arrastrarlos, torcerlos o descuidarlos en exceso durante la instalación.
Durante la instalación, manipule con cuidado los cables de alta flexibilidad. Siga las recomendaciones de instalación del fabricante incluidas en el paquete de envío. No tire ni arrastre los cables, ya que esto puede ocasionar torceduras innecesarias.
Demasiados cables en un conducto
Los conductos para cables están diseñados para evitar que los cables se dañen. Sin embargo, un conducto con muchos cables puede romperse, lo que provocaría una acumulación de calor y fallas en los componentes. Los conductos “abarrotados” también pueden impedir que los cables se muevan libremente, lo que puede provocar dobleces o torceduras no deseadas.
Para evitar esto, reduzca la cantidad de cables de alta flexibilidad que coloca en un conducto. Los cables deben quedar planos en el conducto y nunca uno encima del otro. Los fabricantes de conductos brindan orientación sobre cómo evitar el abarrotamiento.
Abrasión excesiva durante el movimiento
Aunque los cables de alta flexibilidad están diseñados para moverse, no están hechos para resistir la abrasión ni la fricción continuas. Las cubiertas y el aislamiento de los cables que no tienen índices de flexión pueden degradarse rápidamente.
Sin excepción, use cables de alta flexibilidad con una cubierta exterior resistente a la abrasión. Los materiales y compuestos utilizados en los revestimientos de la cubierta exterior de estos cables son duraderos y flexibles para evitar el agrietamiento, la hinchazón, las rasgaduras y el desgaste general.
Selección incorrecta de cables
Elegir un cable flexible puede parecer una garantía contra las fallas, pero no todos los cables de alta flexibilidad se crean de la misma manera. Según el diseño y la construcción, se pueden fabricar para moverse de muchas maneras.
Asegúrese de estar al tanto de todos los requisitos de su aplicación antes de elegir el cable. ¿Tendrá que doblarlo alrededor de un objeto? ¿Moverlo hacia atrás y hacia adelante? La elección de materiales también afecta el rendimiento del cable, así que asegúrese de que el material elegido ofrezca la flexibilidad y la vida útil necesarias.
Para saber cómo la amplia gama de cables de alta flexibilidad de Alpha Wire puede satisfacer las demandas de su proyecto, cuéntenos sobre su aplicación o vea nuestra extensa lista de inventario con DigiKey.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum