Cómo encontrar un condensador electrolítico de repuesto

Condensador electrolítico de aluminio de montaje en superficie típicos

Las personas encargadas de solucionar los problemas en el nivel de la placa normalmente empiezan por comprobar los condensadores. Los condensadores son el componente electrónico más utilizado en la industria. Aunque hay muchos tipos, formas, tamaños y especificaciones, este artículo se centrará en los condensadores electrolíticos de aluminio y en cómo cruzarlos correctamente.

El primer paso para encontrar una cruz es identificar el condensador malo, y leer correctamente las especificaciones impresas en la parte superior o lateral del condensador. La mayoría, si no todos, tendrá la capacitancia, el voltaje, algún tipo de marca del fabricante y un indicador para la almohadilla o el conductor negativos si están polarizados.

La capacitancia se denomina μF en los condensadores electrolíticos de aluminio, ya sea que estén etiquetados o no. El voltaje a veces se etiqueta con una “V”, lo que aclara cuál es el número. El montaje en superficie a menudo tendrá un código para representar el voltaje. Haga clic aquí para obtener más información acerca de cómo descifrar estos códigos. Otra información que se puede dar es la clasificación de la temperatura en grados centígrados. Puede ser descifrado visualmente si el condensador es a través de un orificio pasante, con extremidades del hilo que sobresalen de la parte inferior (o de cada lado si es axial), o montado en la superficie si hay almohadillas en la parte inferior del componente.

Un problema con el que la gente a menudo se topa al cruzarlos es que no seleccionan un rango de voltajes. Está bien seleccionar un condensador con un voltaje nominal más alto que el original, ya que solo se cargará y descargará según sea necesario en el circuito. Para estar seguro, nunca seleccione uno con un voltaje más bajo a menos que sepa que el circuito está diseñado para manejarlo.

Diferenciar el espaciado del conductor en un condensador de orificio pasante no es perjudicial en la mayoría de los escenarios si son similares, porque los conductores pueden ser manipulados para que encajen. El usuario determinará esto caso por caso. Si el condensador está montado en la superficie, asegúrese de medir el espaciado para que las almohadillas queden alineadas con la placa.

Ahora que se definieron todas las especificaciones necesarias, vea el video de abajo para una demostración de cómo cruzar un condensador en el sitio web de DigiKey. Hay algunos consejos y trucos que ayudarán a facilitar los esfuerzos de búsqueda del usuario en general, y también a navegar por el sitio web.

Para poder analizar más el tema, únase a nuestro tema del foro. https://forum.digikey.com/t/finding-a-replacement-electrolytic-capacitor/1709

Información sobre el autor

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt es una técnica de ingeniería de aplicaciones que ha estado con DigiKey desde 2011. Obtuvo su título de Asociada de Ciencias Aplicadas en Tecnología Electrónica y Sistemas Automatizados del Northland Community & Technical College a través del programa de becas DigiKey. Su papel actual es ayudar a crear proyectos técnicos únicos, documentar el proceso y, en última instancia, participar en la producción de la cobertura de los medios de comunicación de vídeo para los proyectos. En su tiempo libre, a Ashley le gusta - oh, espera, ¿hay tal cosa como el tiempo libre cuando eres madre?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum