Los osciladores se pueden usar para reemplazar suministros cortos de condensadores
(Fuente de la imagen: SiTime)
Dado que el tiempo de espera actual para los condensadores es de un año o más, los trabajos pendientes obligan a las empresas a ampliar los plazos para que los nuevos diseños lleguen al mercado. Según los expertos de la industria, se espera que la escasez empeore antes de que mejore. Hay algunas predicciones de que la escasez de condensadores puede continuar hasta 2020 y posiblemente más adelante. Con un pronóstico como este, muchas empresas están buscando nuevas estrategias que reduzcan la dependencia de los condensadores. Una solución es usar osciladores en lugar de resonadores. Esta solución también podría subsanar otros problemas de diseño.
A continuación, hay tres razones que respaldan el reemplazo de los resonadores de cristal de cuarzo (XTAL) con osciladores y por qué esta es una mejor solución.
1) Los resonadores requieren condensadores de carga, los osciladores no.
Los diseños que no necesitan condensadores implican que no hay necesidad de esperar por las piezas.
Los condensadores de carga son necesarios en la mayoría de los resonadores para proporcionar un cambio de fase y una oscilación sostenida. Por el contrario, los osciladores combinan un resonador y un CI oscilador con capacitancia en chip en un paquete. Esto se hace para asegurar la adaptación del circuito del resonador y del oscilador y elimina la necesidad de sintonizar la frecuencia de resonancia con los condensadores externos. Además, si se utilizan los osciladores MEMS de 32 kHz de SiTime, no hay necesidad de usar condensadores de desacople de la fuente de alimentación.
(Fuente de la imagen: SiTime)
2) Los osciladores requieren menos espacio en la placa.
Al observar el resonador de cristal más pequeño disponible en la actualidad y al tener en cuenta los condensadores que requiere, el espacio total de la placa utilizado es superior a 6 mm2. A diferencia del oscilador MEMS más pequeño disponible en la actualidad, se utiliza un total de solo 1.7 mm2 de espacio de placa. Esto reduce efectivamente el espacio a menos de un tercio del tamaño.
(Fuente de la imagen: SiTime)
Se puede lograr una reducción adicional de la huella de tiempo y la lista de materiales (BOM) con el uso de un oscilador debido al hecho de que es un circuito activo con un controlador de salida que es capaz de conducir de dos a tres cargas dependiendo de la fuerza del motor. Debido a esto, un solo oscilador puede reemplazar múltiples cristales junto con los condensadores asociados con ellos.
3) Los osciladores de SiTime están actualmente disponibles.
Sin condensadores, que actualmente escasean y tienen largos plazos de entrega, la mayoría de los resonadores son inútiles.Sin embargo, los osciladores MEMS de SiTime están disponibles ahora en muchas frecuencias, voltajes y estabilidades dentro de un amplio rango operativo.
Mientras que los materiales y procesos especializados se utilizan para fabricar componentes, como los condensadores y los resonadores de cristal, los osciladores MEMS de SiTime se fabrican utilizando procesos y paquetes de semiconductores estándar. Al aprovechar la infraestructura de la enorme industria de semiconductores, con su inmensa capacidad, una multitud de proveedores, muchas instalaciones de fabricación y procesos compatibles, actualmente existe una cadena de suministro extremadamente sólida para producir osciladores MEMS de silicio.
Además, la arquitectura de los osciladores SiTime está diseñada para ser programable. Se producen grandes volúmenes de osciladores MEMS en blanco, se mantienen en inventario y se programan según las especificaciones del cliente. Por lo tanto, la fabricación de los osciladores MEMS con procesos y materiales estándar, combinados con su capacidad de programación, resulta en una enorme flexibilidad, escalabilidad masiva y tiempos de entrega muy cortos.
Los osciladores SiTime preprogramados están actualmente disponibles en Digi-Key Electronics hoy. Si el deseo es programar partes al instante en el laboratorio, obtenga un programador Time Machine II y algunos osciladores en blanco para crear partes personalizadas.
Para obtener más información sobre los beneficios de los osciladores, consulte la hoja informativa de SiTime: Las 8 razones principales para usar un oscilador en lugar de un resonador de cristal.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum