DigiKey en Sensors Converge de 2023

Sensors Converge es una conferencia sobre sensores, procesamiento y conectividad. Hay mucha información emocionante sobre convergencia de sensores y de campos relacionados este año. DigiKey tuvo un puesto en la conferencia de este año (del 20 al 22 de junio de 2023), que se llevó a cabo en Santa Clara, California, y a la que asistieron diez empleados.

Una de las grandes tendencias que se observó en la conferencia este año fue cómo los mundos de los sensores, lo inalámbrico y la computación periférica/procesamiento de IA continúan entremezclándose. Analog Devices lo demostró en su puesto mediante un motor cuyo hardware de montaje, si se aflojaba, podía causar más vibración cuando se encontraba en funcionamiento. Estos datos de vibración se registraron y se pasaron a un modelo de ML (aprendizaje automático) que puede detectar anomalías.
(En este gráfico de la demostración del puesto de Analog Devices, se pudo observar que había actividad en la sección verde cuando ambos lados del motor estaban bien ajustados; en la sección amarilla, cuando un solo lado estaba flojo; y en la sección roja, cuando ambos lados estaban flojos).
Otra tendencia que se observó en Sensors Converge este año fue el aumento de colaboración entre empresas. Por ejemplo, hubo una colaboración entre STMicroelectronics y Sensirion en un sensor ambiental (SENSEVAL-SCB4XV1: tabla de combinación). La tabla incluye:
- SHT10 de Sensirion: sensor de humedad y temperatura
- SGP40 de Sensirion: sensor de VOC (compuestos orgánicos volátiles)
- LPS22DFde STMicroelectronics: sensor de presión barométrica
Sensor ambiental de la colaboración entre Sensirion y STMicroelectronics
El sensor ambiental mide la calidad del aire interior, lo que ayuda a crear conciencia sobre los impactos ambientales dañinos. Esto se observó en una demostración de STMicroelectronics en el enchufe DIL 24 (placa madre STEVAL-MKI109V3 y UNICO-GUI).
GUI de STMicroelectronics muestra datos de los sensores ambientales de la colaboración entre Sensirion y STMicroelectronics
IoT (Internet de las Cosas) de Golioth fue un producto que mostró esfuerzos colaborativos y la convergencia de lo inalámbrico, los sensores y la computación periférica. IoT de Golioth es una plataforma en la nube diseñada para desarrollar e implementar sistemas. Los dispositivos pueden desarrollarse por diferentes fabricantes. Estos dispositivos ejecutan software que ayuda a agregar datos en los servicios en la nube. Los usuarios del servicio pueden disfrutar del registro/control, la provisión de dispositivos y las actualizaciones inalámbricas desde un sitio web.
Un diseño en el que se muestra más información sobre la solución de IoT de Golioth
Instantánea de la demostración de una computadora ejecutando la solución de IoT de Golioth
TDK hizo algunas demostraciones emocionantes en las que se observaron los sensores en aplicaciones creativas. El sensor Smart Bug 2.0, respaldado por ML, se usó como brazalete. Podía determinar el tipo de actividad física que se estaba haciendo, hasta las estocadas. No me esperaba que el sutil gesto con la mano de las estocadas pudiera registrarse e interpretarse correctamente mediante un sensor de seguimiento en la muñeca.
Pantalla en el puesto de TDK que registra las estocadas a partir de un rastreador de salud usado en la muñeca.
TDK también tenía un robot en exhibición que detectaba la inclinación y mantenía el líquido de forma que no se derrame mientras pasaba por un terreno irregular.
Robot pasa por terreno irregular mientras compensa la inclinación para que no se derrame líquido.
TDK mostró auriculares con un sensor de vibración de manera tal que el audio de los auriculares se silenciara solamente cuando la persona que usa los auriculares habla.
En una demostración de TDK, se observan los datos registrados de un sensor de vibración solo cuando la persona que usa los auriculares está hablando.
En la demostración de los sensores Smarter Health de TDK, se observó cómo se usa un conjunto de sensores para determinar el tamaño de una taza cuando se llena al 80% de su capacidad. En la demostración, se observaron varios tipos de tazas, incluidas tazas de plástico transparente y copas de vino. Funcionó bien, independientemente del tipo de taza.
Sensores de TDK como una agradable solución para un problema de todos los días
Bosch presentó una serie de sensores de PM (material particulado) y presión que funcionaban en un tamaño extremadamente más pequeño que los de la competencia. Se hizo la demostración de los sensores de PM BMV080 con un rociador de desinfectante para manos. El alcohol en el rociado del desinfectante para manos entra en contacto con el sensor de PM y la respuesta rápida se puede ver en la pantalla en tiempo real. Es tan pequeño que ayuda verlo en directo. Bosch expresa: “El sensor de PM más pequeño del mundo, más de 450 veces más pequeño en volumen en comparación con cualquier alternativa de sensor del mercado”. Hay ahorros de energía, ya que esta unidad no requiere un ventilador, lo que también lo hace silencioso y no necesita mantenimiento.
Receptáculo del gabinete tanto del sensor de PM BMV080 y el sensor BME688 de temperatura, humedad, presión y VOC
Bosch también hizo una demostración de BMP581 (sensor de presión de alto rendimiento) de una manera única y divertida. Tenían un edificio de Lego® en el que cada piso medía 10 centímetros (cm) de alto. Había una figura de Lego que podía moverse de piso en piso. La sensibilidad a la presión del sensor era tan alta que la lectura en la pantalla mostraba en qué piso se encontraba la figura de Lego. El tiempo de respuesta era rápido y no esperaba que un sensor de presión pudiera determinar la diferencia de un cambio de 10 cm en la altura.
Demostración con Lego y iPad de Bosch para indicar en qué piso se encontraba la figura de Lego
Hubo una gran cantidad de charlas y demostraciones interesantes en Sensors Converge de 2023 en Santa Clara. Es genial ver cómo los sensores individuales aumentan su sensibilidad y eficiencia, y también ver cómo los sensores más grandes, lo inalámbrico y la computación periférica continúan entremezclándose.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum