Creación de fábricas más inteligentes en el mundo de la fabricación del futuro

La planta de producción moderna

Las fábricas del futuro se ubican en un panorama muy diferente del de las fábricas de antaño. El Internet industrial de las cosas (IIoT) ha permitido a los operadores de planta monitorear todos los aspectos del proceso de fabricación. Desde un solo sensor en un motor hasta vehículos terrestres automatizados en la planta, todo está conectado. Esto permite la comunicación de máquina a máquina (M2M), el aprendizaje automático y mucho más. Todo esto permite una reducción significativa de los residuos, los costos y, al mismo tiempo, es más respetuoso con el medio ambiente, más seguro y más eficiente.

Mantenimiento predictivo y monitoreo basado en condiciones

Hoy en día, es imperativo poder ver la salud de una línea de fabricación. La capacidad de monitorear la vibración, la temperatura, el ruido, el voltaje y la corriente, así como los niveles de productividad de una línea, permite al operador de planta ordenar el mantenimiento de una línea antes de que se caiga. Entrar en situación de inactividad o, incluso, tener un mantenimiento preprogramado innecesario ya no son un problema. Con el monitoreo basado en condiciones, que puede detectar un aspecto fuera de las especificaciones, los operadores pueden realizar un mantenimiento preventivo cuando sea necesario antes de que se convierta en un problema.

STMicroelectronics ha diseñado una solución de este tipo para proporcionar esto. El STEVAL-BFA001V1B se diseñó para monitoreo de condición y mantenimiento predictivo. Con una placa de sensor industrial, un adaptador para la herramienta de depuración y programación ST-Link/V2 y un kit de conectividad periférica, los usuarios pueden aprovechar el núcleo ARM Coretex-M4 de 32 bits y la matriz de sensores ambientales para monitorear una variedad de factores que se pueden utilizar para determinar la salud de una máquina. Este kit es capaz de almacenar datos y se comunica a través de IO-Link y del conector M12.

Más inteligencia, más conectividad

La comunicación M2M se ha vuelto vital para Smart Factories. La capacidad de recopilar cada punto de datos en cada paso del proceso y comunicarlo al software de computación en la nube o en el borde puede garantizar que todo el proceso se analice para lograr la máxima eficiencia y la reducción de desperdicios en tiempo real. Al utilizar protocolos de comunicación industrial como Modbus, Profibus o, incluso, IO-Link, permite las comunicaciones M2M que dependen de RJ485, Ethernet industrial y hasta dispositivos habilitados para WIFI o Bluetooth a fin de admitir la arquitectura unificada OPC o infraestructuras de red basadas en IPv6.

Seguridad

ST también tiene en cuenta la seguridad. Ningún proceso de fabricación está completo sin tener en cuenta la seguridad de su fuerza laboral o sus activos de fabricación. Para lograr esto, ST ofrece circuitos integrados (CI) con rangos de voltaje extendidos y rendimiento que cumple con la especificación IEC 61508 y con los requisitos de SIL (nivel de integridad de seguridad) a nivel del sistema.

ST Microelectronics diseña productos para aplicaciones industriales peligrosas desde hace más de 30 años. Con las fábricas del futuro, ST puede ayudarlo a preparar el camino para hacer que su fábrica sea más segura, más rápida, más eficiente y más conectada que nunca.

Información sobre el autor

Image of Eric Halvorson

Eric Halvorson, gerente de Marketing para asociaciones – Programas estratégicos, ha trabajado en DigiKey durante más de 12 años. Eric se especializa en el mercado de automatización industrial. Se graduó de Northland Community and Technical College en 2011 con un grado AAS en Tecnología electrónica y sistemas automáticos. Hasta hace poco tiempo, Eric trabajó como gerente de productos en Electromecánica y se especializó en Interruptores. Eric disfruta de dedicar su tiempo libre a trabajar con madera, arreglar cosas y descansar en las montañas.

More posts by Eric J. Halvorson
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum