Productos de automatización modular que crecen con las necesidades en expansión
Las soluciones de automatización a menudo se perciben como complejas y costosas, una creencia que sigue estando muy extendida entre muchas personas y organizaciones. Sin embargo, los avances tecnológicos han llevado al desarrollo de soluciones cada vez más modulares y fáciles de usar. En consecuencia, la automatización se ha vuelto significativamente más accesible y fácil de implementar para las pequeñas empresas.
Las exigencias impuestas a los procesos de producción modernos están en constante crecimiento. El aumento de la eficiencia, la máxima seguridad y la garantía de calidad sin fisuras son palabras de moda con las que todo el mundo está familiarizado. Sin embargo, también debe garantizarse la flexibilidad para los ajustes individuales. Esto plantea una pregunta clave, especialmente para las pequeñas y medianas empresas: ¿Cómo se pueden resolver las tareas de automatización de forma fiable sin tener que invertir en complejas soluciones personalizadas?
La buena noticia es que la automatización ya no es una tarea masiva. La mayoría de los productos se pueden combinar para crear soluciones personalizadas, al igual que los bloques de construcción. Una de esas soluciones es el LOGO! LogicModule de Siemens (Figura 1). Es un excelente punto de entrada a la automatización industrial y permite llevar a cabo tareas de control sencillas de forma eficiente. Gracias a su programación fácil de usar y a su flexible capacidad de ampliación, es ideal tanto para principiantes como para usuarios experimentados.
Figura 1: Siemens LOGO! LogicModule: El controlador compacto para soluciones de automatización flexibles. (Fuente de la imagen: Siemens)
Diseño modular: la automatización se convierte en un sistema de bloques de construcción
Lo que hace que esta combinación sea tan especial es que cada componente tiene un papel claramente definido y juntos forman un sistema potente y ampliable. ¡El cerebro del sistema de control es el LOGO! LogicModule de Siemens. Como unidad lógica compacta y potente, vincula y controla de forma inteligente todos los sensores y actuadores utilizados. Gracias a una programación sencilla y a un servidor web integrado, el LOGO! LogicModule se puede adaptar y monitorear fácilmente de forma remota.
La programación de la campaña Siemens LOGO! LogicModule se ha mantenido deliberadamente simple y es tan modular como las posibles aplicaciones del sistema de control. Las secuencias de control se pueden ensamblar visualmente mediante la función de arrastrar y soltar a través del intuitivo LOGO! Software LogicModule Soft Comfort. Los bloques de función terminados simplemente se colocan en la interfaz de usuario y se conectan entre sí. Esto permite a los usuarios diseñar sus aplicaciones sin escribir ningún código. Gracias al servidor web integrado, la puesta en marcha se realiza directamente a través del navegador. Aquí también se pueden configurar y supervisar parámetros adicionales. Por lo tanto, se pueden realizar cambios o ampliaciones de los programas existentes durante el funcionamiento. Para una mayor flexibilidad, el controlador también se puede vincular a servicios en la nube. Por lo tanto, también es posible la supervisión remota y el análisis de datos en tiempo real.
Tecnología de sensores inteligente para un control eficiente de la producción
La unidad lógica puede ampliarse fácilmente con una amplia variedad de sensores y módulos, adaptados a las necesidades individuales. Si, por ejemplo, es necesario automatizar la supervisión de envases en la producción, las soluciones de sensores de SICK son ideales. Con los sensores inductivos IMX y la SensingCAM SEC100 (Figura 2), la monitorización se puede implementar fácilmente.
Figura 2: La SensingCAM SEC100 de SICK detecta de forma fiable características complejas y garantiza la máxima calidad. (Fuente de la imagen: SICK)
Los sensores inductivos IMX de SICK sirven como detectores que comprueban la posición correcta de los objetos. Los sensores proporcionan datos fiables en tiempo real sobre el estado actual del proceso de producción. Además, la SensingCAM SEC100 realiza una inspección visual y detecta características más complejas, como la alineación correcta o la integridad del embalaje. Mientras que los sensores garantizan la detección inmediata de objetos, la cámara proporciona una imagen completa para garantizar la calidad. El logotipo de Siemens! LogicModule se encarga del procesamiento central de estos datos. Esta combinación reduce los desechos y puede integrarse fácilmente en las líneas de envasado existentes. Sin embargo, al tratarse de un sistema modular, también son posibles otras configuraciones con las mismas unidades.
Sistema de seguridad para máquinas: protección mejorada con tecnología de sensores inteligentes
La seguridad es primordial en todos los entornos de producción. En el caso de las máquinas con partes móviles, es especialmente importante que las cubiertas protectoras y las zonas de seguridad se controlen de forma fiable. Aquí es donde la combinación de los sensores inductivos IMX y LOGO! LogicModule entra en juego: los sensores comprueban en tiempo real si, por ejemplo, la cubierta protectora está correctamente bloqueada o si una persona ha entrado en una zona peligrosa. Tan pronto como se detecte una condición insegura, LOGO! LogicModule interviene automáticamente. Detiene la máquina inmediatamente, evita que se reinicie en condiciones inseguras y, si es necesario, activa un mensaje de advertencia.
El sistema aumenta la seguridad de los empleados, reduce el riesgo de accidentes costosos o daños a los equipos, y también se puede adaptar fácilmente a los sistemas existentes.
Desde soluciones individuales hasta automatización integral
Lo que hace que este sistema sea especial es su versatilidad. Al igual que con otros sistemas modulares, cualquiera puede ampliar o adaptar la solución. Tanto si necesita resolver tareas de control sencillas como si desea una supervisión completa de la línea de producción, con LOGO! LogicModule y la tecnología de sensores SICK, el sistema de automatización crece según sus necesidades.
La automatización nunca ha sido tan fácil
Con la combinación de Siemens LOGO! LogicModule y extensiones flexibles, la automatización inteligente está ahora al alcance de las pequeñas y medianas empresas.
Esto significa que el sistema de automatización no solo sigue siendo técnicamente flexible, sino también eficiente en su implementación. La disponibilidad de los componentes desempeña un papel crucial a la hora de convertir los planes en una solución terminada rápidamente. Aquí es donde resulta útil un socio de confianza como DigiKey: a través de sus estrechas asociaciones con fabricantes conocidos como Siemens y SICK, DigiKey garantiza que los componentes que necesita estén disponibles de forma rápida y fiable.
Como uno de los principales distribuidores mundiales de componentes electrónicos y tecnología de automatización, DigiKey cuenta con un almacén con más de 14.4 millones de artículos disponibles de inmediato. Gracias a los procesos logísticos de última generación y al almacenamiento global, muchos pedidos salen del almacén el mismo día. Esto significa que los componentes necesarios llegan rápidamente a la producción, ya sean módulos individuales para reequipamientos o cantidades más grandes para nuevos sistemas. La cooperación directa con los fabricantes también garantiza que las últimas generaciones de productos se entreguen siempre con la mejor calidad probada.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum