Elegir la arquitectura de memoria adecuada para la seguridad del firmware
A pesar del creciente número de incidentes cibernéticos en dispositivos IoT conectados, la seguridad del firmware siempre ha sido una preocupación secundaria. A medida que los atacantes penetran en la pila del sistema, apuntando al proceso de arranque y a configuraciones de hardware de bajo nivel, la elección de la arquitectura de memoria se ha convertido en una decisión clave para establecer una cadena de confianza verificable.
Por lo tanto, asegurar el firmware requiere que cada componente sea verificado criptográficamente antes de su ejecución. El camino comienza con un cargador de arranque inmutable que carga y verifica el firmware principal. Sin embargo, las tecnologías de memoria utilizadas en cada paso determinan la vulnerabilidad del firmware ante modificaciones no autorizadas.
Flash interno vs. externo
La ubicación física de la memoria no volátil utilizada para almacenar el firmware es uno de los factores más críticos en el modelo de amenaza de un dispositivo. Los ingenieros de firmware deben elegir entre una flash integrada en chip (eFlash) y un módulo flash externo conectado mediante una interfaz serial como SPI o QSPI.
La memoria flash embebida suele estar integrada directamente en el microcontrolador o en el chip SoC. Esta arquitectura proporciona el más alto nivel de seguridad física, ya que no existe un bus externo que un atacante pueda manipular. Incluso el acceso al flash interno está controlado por registros dedicados y bits de bloqueo.
Además, eFlash soporta protección permanente contra la lectura. Al cortar un fusible de seguridad dedicado, el desarrollador puede desactivar las interfaces de depuración JTAG o SWD, impidiendo que el hacker modifique la imagen del firmware. Sin embargo, la tecnología se enfrenta a importantes problemas de escalado a medida que los SoC se desplazan a nodos más pequeños.
Un flash externo, en cambio, se coloca fuera del procesador anfitrión y se comunica a través de una interfaz serial de alta velocidad. Esta elección arquitectónica facilita escalar la capacidad de almacenamiento, pero también amplía la superficie de ataque del sistema. Cualquier dato que se mueva entre el procesador y la memoria flash externa es inherentemente vulnerable a espionaje, ataques man-in-the-middle y manipulación física.
Para abordar estos riesgos, los ingenieros de firmware deben implementar protecciones sólidas de hardware y software. Muchos dispositivos NOR flash externos vienen con un pin físico de protección contra escritura. Cuando el pin se mantiene a un voltaje específico, la lógica interna del chip impide que se ejecuten comandos de borrado o escritura.
Figura 1: Memoria flash NOR en serie segura W77Q32JWSSIR TR de Winbond Electronics con cifrado criptográfico sofisticado del canal de comunicación. (Fuente de la imagen: Winbond Electronics)
Sin embargo, simplemente bloquear el flash es insuficiente si los datos pueden leerse. Los atacantes aún pueden acceder al bus de direcciones y datos durante la ejecución. Esta vulnerabilidad llevó al desarrollo de dispositivos flash especializados y seguros que incluyen mecanismos de Root of-Trust basados en hardware, canales de comunicación cifrados y contadores monótonos para prevenir ataques de retroceso.
Sin embargo, si se elige la arquitectura de memoria incorrecta, el dispositivo puede quedarse con una debilidad fundamental que ningún parche de software puede solucionar completamente. Por ejemplo, un diseño que almacena firmware en una EEPROM externa sin cifrado ni autenticación siempre será vulnerable a atacantes por hardware. Por otro lado, elegir una memoria demasiado restrictiva podría perjudicar la funcionalidad.
Por ello, es esencial que los ingenieros comprendan las mejores prácticas y consejos de diseño para maximizar la seguridad del firmware a través de la arquitectura de memoria.
Mejores prácticas para el diseño de almacenamiento de firmware seguro
Los ingenieros de firmware deben seguir estos principios al diseñar un camino de almacenamiento seguro desde el encendido hasta el tiempo de ejecución:
1. Raíz de confianza basada en hardware
La ejecución debe comenzar siempre desde una región de memoria inmutable. Por ejemplo, una ROM de arranque o un sector flash permanentemente seguro debe contener el código que verifica todo el demás firmware. Esto garantizará que un atacante no pueda eludir la verificación manipulando el código inicial.
2. Utilizar firmas criptográficas
Implementa un gestor de arranque seguro que ejecute solo imágenes de firmware firmadas con una clave privada de confianza. Esto protege contra código no autorizado, incluso si un atacante puede acceder a la memoria y modificar bits. Si la confidencialidad es un problema, cifre el firmware almacenado.
3. Aprovechar las características de seguridad del hardware
Si la arquitectura del sistema utiliza memoria externa, los ingenieros deben elegir dispositivos que soporten seguridad hardware, como protección por contraseña integrada o cifrado simple. Aunque estos no sean tan fuertes como un elemento de seguridad completa, añaden otra capa de protección.
Figura 2: Memoria flash NOR en serie de 32 Mb de MX25L3233FM2I-08Q de Macronix con soporte para interfaz periférica serial. (Fuente de la imagen: Macronix)
4. Aislar firmware y datos
Organice las regiones de memoria para que el código más sensible esté separado. En las MCU, coloca instrucciones rutinarias críticas en secciones de memoria seguras. Incluso con firmware, si el hardware lo permite, marca ciertos bancos de memoria flash como solo ejecución o solo lectura.
5. Planificar las actualizaciones de firmware de seguridad
Asegúrese de que el proceso de actualización esté autenticado (por ejemplo, requerir paquetes de actualización firmados). Si el diseño utiliza una memoria externa para actualizar etapas, trátela con la misma seguridad que el almacenamiento principal de firmware.
Conclusión
Elegir la memoria adecuada para el firmware puede hacer o fracasar la seguridad de cualquier dispositivo IoT integrado. Una elección de memoria insegura, como almacenamiento externo sin protección, abre la puerta a los atacantes. En contraste, una arquitectura bien elegida que combina memoria integrada en chip con almacenamiento externo seguro y controles criptográficos proporciona una base sólida para defenderse de ataques sofisticados.
Para los ingenieros de firmware, las principales conclusiones son mantener la raíz de confianza en la memoria resistente a manipulaciones, tratar la memoria externa del chip como no confiable y compensar en consecuencia, y utilizar el conjunto completo de características de seguridad hardware que proporcionan las tecnologías modernas de memoria. Al alinear la tecnología de memoria con los requisitos de seguridad del dispositivo, podemos proteger incluso el sensor IoT más pequeño frente a ataques a nivel de firmware.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum