Una Introducción a la Guía de referencia de RISC-V de DigiKey
RISC-V (se pronuncia como “risk-five”) es una tecnología informática relativamente nueva que se está promoviendo activamente como competidora de ARM. Se ha escrito y publicado una guía para brindar a los estudiantes y los clientes de DigiKey una breve introducción al software y al hardware RISC-V. La guía asume que el lector tiene poco o ningún conocimiento previo de RISC-V, y está dirigida a estudiantes universitarios que pueden estar estudiando arquitectura informática y a ingenieros electrónicos/informáticos que deseen ampliar sus conocimientos, ya sea en el aula o en casa. Un conocimiento básico de Linux sería útil al leer la guía.
Logotipo de RISC-V. (Fuente de la imagen: RISC-V.org)
RISC significa "computadora por conjunto de instrucciones reducidas". La letra V representa el 5 en números romanos. Por lo tanto, RISC-V es la quinta generación de una familia de núcleos de computadora. El logotipo de RISC-V es una marca registrada de RISC-V International. La información detallada, como las especificaciones, está disponible en www.RISC-V.org.
En lugar de ser puramente teórica, la guía proporciona experiencia práctica de RISC-V con tres opciones y sistemas integrados diferentes disponibles en DigiKey:
- Una opción fácil y adaptada para estudiantes con la placa Maix BiT de Seeed Technologies Co Ltd, que ofrece un procesador RISC-V de doble núcleo, una cámara, una pantalla LCD y un software de reconocimiento de imágenes. Está programada con MicroPython.
- Una opción de sistema en chip (SoC) de rango medio con programación RISC-V SoC en lenguaje C o ensamblador en dos placas SparkFun: la DEV-15799 y la DEV-15594.
- Una opción sería intelectualmente exigente, pero costosa, con el núcleo flexible Western Digital SweRV en un arreglo programable de puertas en campo (FPGA) Xilinx en la placa Digilent Nexys A7. Sin embargo, todo esto se puede ejecutar simplemente en un simulador de software. La buena noticia es que todo el software utilizado es gratuito.
Por lo tanto, si RISC-V es de su interés para su próximo diseño de aplicación o si desea obtener más información al respecto, consulte la Guía de referencia de RISC-V en la página del Programa Académico de DigiKey.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum