IO-Link: Establecer la conexión entre el sensor y la informática de borde

Por Eric J. Halvorson

Colaboración de DigiKey

Cada línea de producción de una fábrica genera enormes cantidades de datos de sensores, pero gran parte de esa información ha quedado históricamente sin explotar. La razón es que las conexiones convencionales de los sensores se basan en señales de conmutación básicas o salidas analógicas que proporcionan un único valor de proceso sin ningún contexto adicional sobre la salud del dispositivo o las condiciones de funcionamiento. IO-Link aborda esta limitación de frente, proporcionando una capa de comunicación digital estandarizada (IEC 61131-9) que ofrece a los sensores y actuadores un diálogo directo y bidireccional con la arquitectura de control más amplia.

Imagen de una línea de producción en una fábricaFigura 1: Cada línea de producción de una fábrica genera grandes cantidades de datos de sensores. (Fuente de la imagen: Adobe Stock)

En lugar de sustituir a la infraestructura existente de bus de campo o Ethernet industrial, IO-Link funciona como una interfaz complementaria en el nivel más bajo de la jerarquía de automatización, utilizando el cableado no apantallado de tres o cinco hilos y los conectores estándar M5, M8 o M12 que los fabricantes ya tienen en stock, con tendidos de cable compatibles de hasta 20 metros. Cada dispositivo IO-Link se conecta a un puerto dedicado en un maestro IO-Link, que agrega datos a nivel de campo y los retransmite hacia arriba a controladores lógicos programables (PLC), pasarelas Edge o plataformas en la nube, preservando las inversiones existentes y abriendo un canal de datos de alta resolución hasta el sensor individual.

Convertir el mantenimiento reactivo en una estrategia predictiva

La mayoría de las instalaciones siguen oscilando entre uno de los dos modelos de mantenimiento, ninguno de los cuales es el ideal. El mantenimiento reactivo espera esencialmente a que se produzca un fallo, lo que a menudo provoca tiempos de inactividad no planificados y reparaciones precipitadas, mientras que los programas preventivos basados en calendarios pueden desencadenar cambios de componentes mucho antes de que sean realmente necesarios. IO-Link ofrece una tercera opción al equipar a los equipos de mantenimiento con diagnósticos continuos a nivel de sensor que revelan el rendimiento real de los equipos en tiempo real.

Un buen caso de uso para los dispositivos IO-Link es un sensor de presión en una estación de montaje neumático. Con una conexión analógica estándar, sólo informa del valor de presión actual. Sin embargo, una versión habilitada para IO-Link de exactamente el mismo sensor puede comunicar simultáneamente la temperatura interna, las horas de funcionamiento acumuladas, la intensidad de la señal y cualquier código de fallo, todo ello a través del mismo cable de tres hilos. Del mismo modo, un sensor fotoeléctrico que supervise las piezas en una cinta transportadora puede detectar la contaminación progresiva de las lentes mucho antes de que su precisión de detección se deteriore hasta el punto de perder lecturas. Estos diagnósticos granulares permiten a los equipos determinar los intervalos de mantenimiento basándose en las condiciones reales de los dispositivos y no en suposiciones, evitando sustituciones prematuras así como averías inesperadas.

Cuando finalmente es necesario cambiar un sensor, la función de almacenamiento de datos integrada en IO-Link acelera el proceso de forma significativa, ya que el maestro IO-Link conserva el conjunto completo de parámetros del dispositivo anterior y lo escribe automáticamente en la unidad de sustitución en cuestión de segundos. En consecuencia, los técnicos pueden completar un cambio sin tener que volver a introducir manualmente los ajustes, lo que reduce el tiempo medio de reparación y mantiene las líneas de producción en movimiento con una interrupción mínima.

Mejorar la garantía de calidad mediante la transparencia digital

Una garantía de calidad fiable se basa en la consistencia de las mediciones y ahí es precisamente donde las conexiones de los sensores analógicos introducen riesgos. Las señales analógicas se degradan en largos tendidos de cable y son vulnerables a las interferencias electromagnéticas, lo que significa que el valor que recibe un PLC puede diferir sutilmente de lo que midió realmente el sensor. Aunque esto parece un riesgo menor, a lo largo de cientos de puntos de medición en entornos de producción complejos, estas pequeñas imprecisiones se acumulan y pueden empujar los procesos fuera de las tolerancias aceptables. De nuevo, IO-Link elimina esta variable convirtiendo los datos de medición en una señal digital en el propio sensor, lo que garantiza que la lectura que llega al controlador coincide exactamente con el valor captado en la fuente.

IO-Link también puede mejorar la forma en que las instalaciones gestionan los cambios de producto. En las líneas de llenado, los sistemas de envasado y las células de montaje multivariante, el cambio entre recetas de productos suele requerir que los técnicos ajusten manualmente los parámetros de los sensores, un proceso que lleva mucho tiempo y es propenso a errores de configuración que pueden desencadenar desviaciones de calidad en los primeros lotes tras un cambio. Con IO-Link, el PLC puede enviar nuevos perfiles de parámetros a los sensores conectados simultáneamente, completando un cambio de receta completo en segundos en lugar de minutos, y como estos perfiles se almacenan digitalmente y se recuperan bajo demanda, cada cambio es siempre idéntico al anterior.

Impulsar la productividad desde el sensor hasta el Edge

El flujo bidireccional de datos de los sistemas IO-Link hace algo más que mejorar el rendimiento de los sensores, ya que también crea un conducto de información de extremo a extremo que conecta la planta de producción con los análisis a nivel empresarial. Los maestros IO-Link pueden consolidar los datos a nivel de campo y exponerlos a través de protocolos de Ethernet industrial como PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT, haciéndolos accesibles a las puertas de enlace Edge que ejecutan el preprocesamiento local y la lógica de decisión de baja latencia. Los mismos datos pueden reenviarse a MES, ERP u otras plataformas basadas en la nube para obtener una inteligencia operativa más amplia.

Esta arquitectura de sensor a Edge permite escenarios de supervisión que serían impracticables utilizando el cableado convencional. Por ejemplo, un sistema de aire comprimido puede instrumentarse con sensores de caudal IO-Link que informan digitalmente de los datos de consumo, lo que permite a las instalaciones localizar fugas, realizar un seguimiento de los costos energéticos por máquina y optimizar el rendimiento neumático sin necesidad de implementar hardware de supervisión independiente. La misma red troncal digital soporta la vigilancia de los circuitos de refrigeración, el seguimiento del estado de los transportadores y la detección de las condiciones ambientales en toda la planta.

Las ventajas también se extienden a la instalación y la puesta en servicio, ya que los dispositivos IO-Link se identifican y configuran automáticamente a través de sus archivos de descripción de dispositivos IO (IODD), lo que agiliza la configuración inicial y la hace menos dependiente de usuarios con conocimientos específicos. Al eliminar las tarjetas de entrada analógicas del PLC, los fabricantes pueden racionalizar el diseño del sistema con reducciones de los costos de cableado por punto en comparación con las instalaciones analógicas. La interoperabilidad entre más de 500 fabricantes de dispositivos de todo el mundo también garantiza que las instalaciones puedan escalar sin quedar atrapadas en el ecosistema de un proveedor.

Soluciones IO-Link de DigiKey: de sensores a sistemas

Implantar un sistema IO-Link significa seleccionar la combinación adecuada de sensores, maestros y componentes de conectividad de proveedores con auténtica experiencia en automatización industrial. El catálogo de productos IO-Link de DigiKey reúne el ecosistema completo de cinco proveedores líderes, cada uno de los cuales aporta puntos fuertes distintos.

Imagen de los dispositivos IO-Link de FestoFigura 2: Dispositivos IO-Link de Festo. (Fuente de la imagen: Festo)

Festo aprovecha décadas de experiencia en automatización neumática y eléctrica para ofrecer una amplia gama IO-Link de sensores de presión, sensores de caudal, transmisores de posición y terminales de válvulas. Su plataforma de E/S descentralizada CPX-AP-I incluye un módulo maestro IO-Link de 4 puertos con protección IP65/67 para instalaciones en máquina y sus sensores habilitados para IO-Link cuentan con salidas PNP/NPN conmutables por software y almacenamiento de datos integrado para una puesta en servicio rápida y una sustitución de dispositivos sin problemas.

Imagen de la solución IO-Link de ifm (haga clic para ampliar)Figura 3: Solución IO-Link de ifm. (Fuente de la imagen: ifm)

Como miembro fundador de la comunidad IO-Link, ifm ha creado uno de los catálogos de dispositivos IO-Link más amplios que existen. Su cartera de sensores funciona con una transmisión de señales totalmente digital, lo que evita las pérdidas de precisión que suelen afectar a la conversión de analógico a digital en las instalaciones heredadas. Más allá de los sensores, el ecosistema de ifm se extiende a los dispositivos de puerta de enlace Edge que enrutan de forma segura los datos de campo a las plataformas en la nube, incluyendo Microsoft Azure IoT Hub y AWS IoT Core, proporcionando una ruta optimizada desde los sensores del taller hasta los análisis de nivel empresarial.

Imagen de los dispositivos IO-Link de SICKFigura 4: Dispositivos IO-Link de SICK. (Fuente de la imagen: SICK)

SICK impulsa aún más IO-Link a través de sus familias Smart Sensor Solutions y Sensor Integration Gateway (SIG), que añaden inteligencia integrada a los dispositivos de campo. Sus sensores IO-Link pueden ejecutar tareas inteligentes descentralizadas como el recuento y la medición de longitudes directamente en el dispositivo, lo que reduce la carga de procesamiento del PLC. El software FieldEcho de SICK complementa estos sensores proporcionando acceso basado en navegador a todos los datos de los dispositivos IO-Link, gestionando automáticamente las descargas IODD y exponiendo una API REST para la integración con MES, ERP y servicios en la nube.

Imagen de la tecnología IO-Link de Pepperl+Fuchs (haga clic para ampliar)Figura 5: Tecnología IO-Link de Pepperl+Fuchs. (Fuente de la imagen: Pepperl+Fuchs)

Pepperl+Fuchs aporta una profunda experiencia en la automatización de fábricas y procesos, combinando una amplia gama de sensores de dispositivos inductivos, capacitivos, fotoeléctricos y ultrasónicos con una sólida infraestructura maestra. Su maestro IO-Link ICE11 destaca por su flexibilidad multiprotocolo, compatible con PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link y MODBUS TCP desde un único dispositivo, mientras que su kit de inicio IIoT incluye un maestro, sensores y todo el cableado necesario para la creación rápida de prototipos nada más sacarlo de la caja.

Imagen del transmisor de cabezal de temperatura iTEMP TMT36 de Endress+Hauser con IO-LinkFigura 6: Transmisor de cabezal de temperatura iTEMP TMT36 con IO-Link. (Fuente de la imagen: Endress+Hauser)

Endress+Hauser aporta su herencia en instrumentación de procesos a la oferta IO-Link de DigiKey, con especial fuerza en aplicaciones de alimentación y bebidas, tratamiento de aguas y farmacéuticas. Los sensores de temperatura y los transmisores de presión IO-Link ofrecen una capacidad de modo dual, funcionando en modo analógico tradicional (4-20 mA) o en modo digital IO-Link mediante un sencillo cambio de configuración, lo que permite a las instalaciones adoptar la comunicación digital de forma incremental preservando los flujos de trabajo existentes.

Conclusión

IO-Link ha pasado rápidamente de ser una opción de conectividad de nicho a convertirse en un habilitador crítico de la fabricación basada en datos, con una base instalada global en rápida expansión y un amplio apoyo de proveedores en múltiples industrias. Al ofrecer una comunicación digital bidireccional a través de cables industriales estándar, esta tecnología dota a los fabricantes de la visibilidad a nivel de sensor necesaria para predecir los problemas de mantenimiento, mantener la precisión de las mediciones y canalizar los datos de campo en tiempo real a las plataformas Edge y Cloud, donde pueden impulsar la mejora continua.

DigiKey logo

Descargo de responsabilidad: Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por los autores o participantes del foro de este sitio web no reflejan necesariamente las opiniones, las creencias y los puntos de vista de DigiKey o de las políticas oficiales de DigiKey.

Información sobre el autor

Image of Eric Halvorson

Eric J. Halvorson

Eric Halvorson, gerente de Marketing para asociaciones – Programas estratégicos, ha trabajado en DigiKey durante más de 12 años. Eric se especializa en el mercado de automatización industrial. Se graduó de Northland Community and Technical College en 2011 con un grado AAS en Tecnología electrónica y sistemas automáticos. Hasta hace poco tiempo, Eric trabajó como gerente de productos en Electromecánica y se especializó en Interruptores. Eric disfruta de dedicar su tiempo libre a trabajar con madera, arreglar cosas y descansar en las montañas.

Información sobre la editorial

DigiKey

DigiKey, con sede en Thief River Falls, Minnesota, es un proveedor global de servicios completos de prototipo y diseño, así como de volúmenes de producción de componentes electrónicos que ofrece más de tres millones de productos de más de 750 fabricantes de marcas de calidad en DigiKey.