Hay formas de compartir sus pedidos anteriores o sus diseños actuales de PCB Builder/DKRed. En este blog, le mostraremos cómo hacerlo.

Cuando necesite volver a pedir la placa CI previamente ordenada que se obtuvo originalmente a través de PCB Builder o DKRed de DigiKey, este blog le mostrará cómo hacerlo.

En este seminario web se analizan las soluciones de conectores que cumplen o superan las normas VITA/VPX y ANSI para la interconexión de componentes.

La eficiencia de un almacén requiere de redes de comunicación sólidas y dispositivos para garantizar un flujo de datos sin sobresaltos desde la toma del pedido, el cumplimiento automatizado y el envío.

Un seminario web donde se debatirá el nivel de presión sonora, la potencia y la impedancia junto con la resonancia, el rango de frecuencia y otras cualidades ignoradas a la hora de seleccionar altavoces.

Acelere el diseño de productos Amazon Sidewalk con el Pro Kit de Silicon Labs y aproveche las redes inalámbricas gratuitas de la comunidad.

Al utilizar la fusión de sensores, los diseñadores pueden combinar sensores de voltaje, corriente y temperatura en BMS para extender la vida útil de las baterías y mejorar el rendimiento.

centro de datos empresarial, infraestructura de comunicaciones, servidor, almacenamiento, equipo de red, conector de borde de tarjeta, conector de cable, modulación de amplitud de pulso de cuatro niveles, PAM4

Implementación de generadores de reloj programables de alto rendimiento

Aunque los led pueden utilizarse para indicar que la alimentación de CA está conectada, la clásica lámpara de neón puede ofrecer una alternativa económica y técnicamente mejor en muchos casos.

LiDAR para aplicaciones automotrices se basa en la capacidad avanzada de medición de ToF que se puede lograr con el TIA frontal derecho y el comparador.

Mediante el uso de reguladores lineales de caída baja con lq baja, los diseñadores pueden prolongar la vida útil de la batería en los dispositivos portátiles.

Los kits de desarrollo fácilmente disponibles para profesionales y fabricantes proporcionan todo el hardware y el software necesarios, lo que simplifica enormemente la creación de prototipos.

Las antenas y sus conductores pueden hacer algo más que manejar la RF: También pueden transportar la energía de CC a un amplificador front-end o proporcionar señales de audio a los auriculares del usuario.
There are many ways to modify the widely used whip (monopole) antenna for use at frequencies where its optimum quarter-wavelength size would be too long.
La nueva solución de monitoreo digital de potencia INA228 de Texas Instruments me permitió medir la corriente hasta el rango de nanoamperios para mi BattLab-One actualizado.
Existen diversos lenguajes de programación para los PLC que se han estandarizados en la norma IEC 61131-3.
Un PLC de seguridad es un controlador especializado construido y certificado para cumplir con los requisitos de seguridad, como las directivas de seguridad funcional IEC 62061, ISO 13849-1 o IEC 61508.