Artículos y blogs

¿Quieres alimentos frescos en el espacio? La NASA recurre a los LED

Mediante el uso de la iluminación LED, la NASA ha descubierto cómo hacer que la comida espacial sea más sabrosa.

La Universidad de Minnesota y DigiKey diseñan rápidamente respiradores para usar en pacientes con COVID-19: cómo lo lograron

Así es como la Universidad de Minnesota y DigiKey colaboraron para lanzar rápidamente al mercado un respirador de consumo masivo que puede utilizarse en pacientes con COVID-19.

Potencia de diseño para entornos difíciles usando los módulos de potencia PFH500 de TDK-Lambda Fecha de publicación: 2020-03-19

Los módulos de potencia PFH500 de TDK-Lambda cumplen con los criterios de diseño industrial para entornos difíciles.

Los principios básicos de IO-Link y cómo usarla para habilitar la IoT industrial Fecha de publicación: 2020-01-15

Comprender y aplicar IO-Link para implementar sensores y actuadores inteligentes y comunicarse con ellos de manera eficiente y rentable en una aplicación de IIoT.

Comprender los compromisos en el diseño de drones antes de acumular sensores Fecha de publicación: 2019-11-19

Agregar sensores a los drones requiere de un especial equilibrio entre el consumo de energía, la funcionalidad y el costo, pero aquí ofrecemos algunas opciones compatibles.

Inteligencia artificial en sistemas de gestión energética: ¿cuál es el plan B? Fecha de publicación: 2019-10-17

El MPPT, la monitorización remota del sensor y un transistor GaN en un PoL de suministro de energía PoL se encuentran entre las opciones que los diseñadores pueden usar para hacer una copia de seguridad de un sistema de energía basado en la IA, por si acaso.

Power Modules and Devices to Support Intermediate Bus Architecture Designs Fecha de publicación: 2012-05-01

Almost three decades ago, the "brick" DC/DC converter power module was developed, which eventually led to the distributed power architecture (DPA) becoming the de facto standard for point of load (POL) designs.

An Engineers Guide to Power Inverters for Solar Energy Harvesting Fecha de publicación: 2012-04-04

Home energy systems based on renewable sources, such as solar and wind power, are becoming more popular among consumers and will gain increasing support from governmental bodies.

Flow Sensors Calculating Volumetric Flow and Mass Flow Fecha de publicación: 2012-03-29

Flow sensors are used to measure flow velocity, volumetric flow rate, or mass flow of a liquid or gas. Mass flow for gases is specified in units of standard liters per minute (slm) or standard cubic centimeters per minute (sccm).

Distributed Power Architecture DPA Choices Using Power Modules Fecha de publicación: 2012-03-06

What once was a straightforward act of transforming an AC waveform into a DC source to power downstream devices is now greatly affected and driven by the power grid to maximize its available power.

AC/DC Power Module Line Filtering Fecha de publicación: 2012-01-17

Powerline filters protect expensive circuitry from potentially damaging power surges, as well as protecting the AC line from excessive noise conducted back into it from a noisy power converter.

Challenges and Solutions to Powering DSPs ASICs and FPGAs Using Power Modules Fecha de publicación: 2012-01-10

Modular, high-density POL (point-of-load) power DC/DC converters have some excellent advantages over other power management architectures.

Conducted and Radiated Emissions Reduction Techniques for Power Modules Fecha de publicación: 2011-12-27

DC/DC converters are a great high-frequency noise source. Designers must take careful steps to minimize and contain this noise near and around the converter to keep it from affecting other system components or the AC mains.

Optimal Power Management Techniques in Energy Harvesting Designs Fecha de publicación: 2011-11-30

Battery size constraints in energy harvesting systems necessitate creativity and innovation in order to maximize efficiency of the power source.

LowCost Ambient Light Sensor ALS Solutions Using Analog Output Devices Fecha de publicación: 2011-11-10

Ambient light sensor (ALS) products are quickly becoming one of the most effective solutions for power management and display quality enhancement in electronic products and systems.

Focus on Power Module Margining and Pre-Bias Startup Features Fecha de publicación: 2011-10-18

As newer applications and systems tend to have multiple voltages to power DSPs, µCs, FPGAs, and ASICs, modern power supply designs must be able to control how and when these voltages ramp to their final values after the power switch is activated.

Humidity Sensors and Signal Conditioning Choices Fecha de publicación: 2011-10-13

Relative humidity (RH) is defined as the ratio of the partial pressure of water vapor (in a gaseous mixture of air and water vapor) to the saturated vapor pressure of water at a given temperature.

Proper Use of Thermal Derating Curves for Power Modules Fecha de publicación: 2011-10-04

Designers using modular power converters for their systems know how critical a thermal derating curve is to the success of their design.

RTDs, PTCs, and NTCs: How to Effectively Decipher This Alphabet Soup of Temperature Sensors Fecha de publicación: 2011-09-14

Need a temperature sensor for your next application? You'll first need to sort through the three-letter acronyms before arriving at any BOMs.

Environmental Sensor Solutions: Gas Detection Fecha de publicación: 2011-09-08

A gas detection sensor’s function is to measure the concentration of gases. These devices have different methods to convert the gas detection element’s output to voltage.