Automotive

Sistema de visión trasera

A close up of the central Display of automotive dashboard.
El sistema de visión trasera o cámara de retroceso de un vehículo es una característica de seguridad que ayuda a eliminar los puntos ciegos traseros del conductor mientras funciona en reversa. Se trata de una cámara que emite una imagen en directo a la cabina de pasajeros para que el conductor pueda ver la trayectoria inmediata del vehículo mientras funciona en reversa. Como elemento de seguridad obligatorio en los vehículos nuevos, las cámaras de retroceso harán que la conducción sea una experiencia más segura y fácil para todos los conductores.
Rear Vision System Block Diagram

Los búferes, controladores, receptores y transceptores lógicos permiten el acceso aislado a señales lógicas desde un circuito para utilizarlas en otro circuito. Los búferes pasan su señal de entrada, bien sea sin cambios o invertida, a sus salidas y pueden utilizarse para limpiar señales débiles o controlar una carga. En un simulador lógico booleano, un búfer se utiliza principalmente para aumentar el retardo de propagación. Los receptores y transceptores lógicos permiten la comunicación aislada entre los buses de datos (a través del protocolo CAN [red de área del controlador]).

Ver todos los buses CAN

Los dispositivos de la familia de controladores de led PMIC (circuito integrado de administración de energía) se utilizan para suministrar un flujo de corriente de valor controlado a una carga, generalmente un diodo emisor de luz, desde una fuente de energía que tiene un voltaje nominalmente fijo. Los diferenciadores clave de los productos similares diseñados para la regulación de voltaje incluyen un voltaje de retroalimentación característicamente más bajo (para mejorar la eficiencia del sistema) y una alta prevalencia de provisiones para el control externo del punto de funcionamiento del dispositivo, usado para implementar funciones de reducción en aplicaciones de iluminación.

Ver todos los controladores de led

Los búferes, controladores, receptores y transceptores lógicos permiten el acceso aislado a señales lógicas desde un circuito para utilizarlas en otro circuito. Los búferes pasan su señal de entrada, bien sea sin cambios o invertida, a sus salidas y pueden utilizarse para limpiar señales débiles o controlar una carga. En un simulador lógico booleano, un búfer se utiliza principalmente para aumentar el retardo de propagación. Los receptores y transceptores lógicos permiten la comunicación aislada entre los buses de datos.

Ver todos los buses LIN

La memoria es un dispositivo semiconductor que se utiliza como dispositivo de almacenamiento de datos en un circuito integrado. Estos dispositivos están disponibles en varios formatos CBRAM, DRAM, EEPROM, EERAM, EPROM, Flash, FRAM, NVSRAM, PCM (PRAM), PSRAM, RAM y SRAM en versión no volátil o volátil. Los tamaños de memoria de estos dispositivos varían de 64 b a 6 Tb con la interfaz de I2C, MMC, paralela, eMMC, en serie, con cable único, SPI, UFS, Xccela Bus y 1-Wire®.

Ver todas las memorias

Los productos de la familia de procesadores integrados modulares integran un microcontrolador, un microprocesador, un procesador de señal digital, un FPGA u otro dispositivo computacional similar, junto con componentes de soporte como memoria, administración de energía, temporización y otros elementos necesarios para su operación. Son adecuados y están destinados a la integración en un producto final, y ofrecen a los desarrolladores de productos acceso a capacidades informáticas y de interfaz modernas sin necesidad de experiencia en diseño de hardware de alta velocidad.

Ver todos los microcontroladores

Los RTC (relojes de tiempo real) proporcionan información de hora o fecha en casi cualquier dispositivo electrónico que necesite mantener la hora exacta. Los tipos de reloj son contador binario, reloj/calendario/supervisor, contador de tiempo transcurrido, chip de tiempo fantasma, controlador de sistema portátil, registrador de temperatura, registrador de eventos de tiempo y periférico de reloj temporizador. Contienen tamaños de memoria que van desde 2 B hasta 2 MB y tienen opciones de interfaz de I2C, paralelo, en serie, SPI, 1-Wire, 2-Wire, 3-Wire y 4-Wire.

Ver todos los relojes de tiempo real

Touch screen controllers are integrated circuits that provide an interface between the touch screen sensor array and the device the screen operates. The controller receives position information from the sensor array which is usually resistive or capacitive. In turn, the position information is passed along to a microcontroller via a serial, parallel, USB, or UART interface.

View All Touch Screen Controllers

Los productos de la familia de PMIC de reguladores de conmutación de CC a CC son dispositivos de nivel de componentes utilizados en aplicaciones que requieren la estabilización de un voltaje de entrada CC o su transformación a un voltaje de salida de diferente magnitud. Se distinguen de productos similares llamados “controladores” de PMIC por la integración del elemento principal de conmutación a través del cual pasa la alimentación suministrada por el dispositivo.

Ver todos los reguladores de voltaje: reguladores de conmutación de CC/CC

El diagrama de bloques mostrado es solo una representación. No se ha comprobado la compatibilidad de los productos enumerados. Las especificaciones exactas deben obtenerse de la hoja de datos del producto.