Los productos de la familia de IC (circuitos integrados) de amplificadores de audio están diseñados específicamente para replicar el contenido de audio a nivel de señal a un mayor nivel de potencia suficiente para controlar auriculares, altavoces o transductores similares. Características tales como las entradas silenciadas, los controles de volumen y las funciones antitransitivas (circuito de supresión de pop) los distinguen de los amplificadores de uso general. Se incluyen clases de amplificadores de audio de todos los tipos, como dispositivos basados en topologías de Clase A, Clase D, Clase G y otros, como así también dispositivos que, además de la función de amplificación, integran funcionalidades adicionales, como la conversión de analógico a digital.
Los módulos de transceptor de RF (radiofrecuencia) se utilizan para enviar o recibir una señal de radiofrecuencia. La familia/El estándar de RF es bluetooth, celular, ISM (industrial, científico y médico) general, GPS (sistema de posicionamiento global), navegación, SiBeam, wifi y 802.15.4 con una frecuencia que varía de 70 MHz a 65 GHz. Las velocidades de datos varían de 600 bps a 12.3 Gbps y una potencia de salida de –10 dBm a 54 dBm.
Los búferes, controladores, receptores y transceptores lógicos permiten el acceso aislado a señales lógicas desde un circuito para utilizarlas en otro circuito. Los búferes pasan su señal de entrada, bien sea sin cambios o invertida, a sus salidas y pueden utilizarse para limpiar señales débiles o controlar una carga. En un simulador lógico booleano, un búfer se utiliza principalmente para aumentar el retardo de propagación. Los receptores y transceptores lógicos permiten la comunicación aislada entre los buses de datos (a través del protocolo CAN [red de área del controlador]).
Los códecs son dispositivos semiconductores que se usan para convertir datos mediante la compresión y la descompresión. La compresión de datos ofrece velocidades de transmisión mejoradas y un espacio de almacenamiento reducido. Algunos códecs proporcionan hasta 32 bits de resolución y hasta seis u ocho convertidores de analógico a digital y viceversa respectivamente. Podrá optar por la modulación Sigma-Delta o las interfaces de datos I2C, I2S, SPI, en serie, HDA, S/DIF, PCM, USB, AC'97, SLIMbus.
Los dispositivos de la familia de controladores de led PMIC (circuito integrado de administración de energía) se utilizan para suministrar un flujo de corriente de valor controlado a una carga, generalmente un diodo emisor de luz, desde una fuente de energía que tiene un voltaje nominalmente fijo. Los diferenciadores clave de los productos similares diseñados para la regulación de voltaje incluyen un voltaje de retroalimentación característicamente más bajo (para mejorar la eficiencia del sistema) y una alta prevalencia de provisiones para el control externo del punto de funcionamiento del dispositivo, usado para implementar funciones de reducción en aplicaciones de iluminación.
Los búferes, controladores, receptores y transceptores lógicos permiten el acceso aislado a señales lógicas desde un circuito para utilizarlas en otro circuito. Los búferes pasan su señal de entrada, bien sea sin cambios o invertida, a sus salidas y pueden utilizarse para limpiar señales débiles o controlar una carga. En un simulador lógico booleano, un búfer se utiliza principalmente para aumentar el retardo de propagación. Los receptores y transceptores lógicos permiten la comunicación aislada entre los buses de datos.
Los productos de la familia de procesadores integrados modulares integran un microcontrolador, un microprocesador, un procesador de señal digital, un FPGA u otro dispositivo computacional similar, junto con componentes de soporte como memoria, administración de energía, temporización y otros elementos necesarios para su operación. Son adecuados y están destinados a la integración en un producto final, y ofrecen a los desarrolladores de productos acceso a capacidades informáticas y de interfaz modernas sin necesidad de experiencia en diseño de hardware de alta velocidad.
Los IC de monitoreo de acceso de RFID (identificación de radiofrecuencia) o RF son dispositivos semiconductores configurados como lectores de RFID transpondedores, procesadores de entrada pasiva o de arranque pasivo y TPMS (sistema de monitoreo de presión de neumáticos). Están diseñados para cumplir con estándares específicos de RFID como EPC, ISO, NFC, MiFARE y FeliCa, y se comunican a través de I2C, SPI, UART, USB, PWM, RS232, RS422, RS485 y otras interfaces.
Los RTC (relojes de tiempo real) proporcionan información de hora o fecha en casi cualquier dispositivo electrónico que necesite mantener la hora exacta. Los tipos de reloj son contador binario, reloj/calendario/supervisor, contador de tiempo transcurrido, chip de tiempo fantasma, controlador de sistema portátil, registrador de temperatura, registrador de eventos de tiempo y periférico de reloj temporizador. Contienen tamaños de memoria que van desde 2 B hasta 2 MB y tienen opciones de interfaz de I2C, paralelo, en serie, SPI, 1-Wire, 2-Wire, 3-Wire y 4-Wire.
Los productos de esta familia son circuitos integrados que integran una o más de las funciones que se encuentran comúnmente en la parte de una cadena de señal de RF que está conectada a la antena del sistema, como un LNA (amplificador de bajo ruido) y un PA (amplificador programable). La funcionalidad real incorporada en cualquier dispositivo dado varía, con dispositivos dirigidos a aplicaciones relativamente reducidas que integran típicamente una porción más grande de la cadena de señal requerida que aquellos destinados a ser más flexibles en su aplicación.
Los altavoces son transductores electromagnéticos de frecuencia de audio utilizados principalmente para convertir la energía en el formato de una señal eléctrica en ondas de compresión mecánica que viajan a través de un ambiente atmosférico para reproducir el habla, la música o material similar. Se incluyen productos diseñados para la reproducción con un propósito general de regiones parciales en el rango de frecuencia audible del humano (altavoces de subgraves, altavoces de graves, altavoces de alta frecuencia, etc.), así como productos de rango completo y transductores con propósitos especiales adaptados para aplicaciones de auriculares o de auriculares internos.
Touch screen controllers are integrated circuits that provide an interface between the touch screen sensor array and the device the screen operates. The controller receives position information from the sensor array which is usually resistive or capacitive. In turn, the position information is passed along to a microcontroller via a serial, parallel, USB, or UART interface.
Los productos de la familia de PMIC de reguladores de conmutación de CC a CC son dispositivos de nivel de componentes utilizados en aplicaciones que requieren la estabilización de un voltaje de entrada CC o su transformación a un voltaje de salida de diferente magnitud. Se distinguen de productos similares llamados “controladores” de PMIC por la integración del elemento principal de conmutación a través del cual pasa la alimentación suministrada por el dispositivo.
Ver todos los reguladores de voltaje: reguladores de conmutación de CC/CC