Automotive

Advance Driver Assistance System (ADAS)

Automotive Dashboard with Holographic Displays for Advanced Technology
An Advance Driver Assistance System (ADAS) is a safety feature in vehicles made up of many subsystems and technologies that assist the driver in driving and parking operations. While it not able to fully take over all driving responsibilities and tasks, ADAS does greatly increase driver safety and makes for a more enjoyable and safer driving experience.
ADAS Block Diagram

Los productos de la familia de IC (circuitos integrados) de amplificadores de audio están diseñados específicamente para replicar el contenido de audio a nivel de señal a un mayor nivel de potencia suficiente para controlar auriculares, altavoces o transductores similares. Características tales como las entradas silenciadas, los controles de volumen y las funciones antitransitivas (circuito de supresión de pop) los distinguen de los amplificadores de uso general. Se incluyen clases de amplificadores de audio de todos los tipos, como dispositivos basados en topologías de Clase A, Clase D, Clase G y otros, como así también dispositivos que, además de la función de amplificación, integran funcionalidades adicionales, como la conversión de analógico a digital.

Ver todos los amplificadores de audio

Los búferes, controladores, receptores y transceptores lógicos permiten el acceso aislado a señales lógicas desde un circuito para utilizarlas en otro circuito. Los búferes pasan su señal de entrada, bien sea sin cambios o invertida, a sus salidas y pueden utilizarse para limpiar señales débiles o controlar una carga. En un simulador lógico booleano, un búfer se utiliza principalmente para aumentar el retardo de propagación. Los receptores y transceptores lógicos permiten la comunicación aislada entre los buses de datos (a través del protocolo CAN [red de área del controlador]).

Ver todos los buses CAN

Un dispositivo semiconductor de IC diseñado para procesar señales de video o audio en aplicaciones como amplificación, mejora, codificadores y decodificadores (códecs), carga de búfer, calibración, procesamiento, acondicionamiento de señales, modulación y desmodulación, conversión, transmisión, corrección gamma, conmutación, OSD (visualización en pantalla), digitalización y multiplexación.

Ver todo en HDMI

Los dispositivos de la familia de controladores de led PMIC (circuito integrado de administración de energía) se utilizan para suministrar un flujo de corriente de valor controlado a una carga, generalmente un diodo emisor de luz, desde una fuente de energía que tiene un voltaje nominalmente fijo. Los diferenciadores clave de los productos similares diseñados para la regulación de voltaje incluyen un voltaje de retroalimentación característicamente más bajo (para mejorar la eficiencia del sistema) y una alta prevalencia de provisiones para el control externo del punto de funcionamiento del dispositivo, usado para implementar funciones de reducción en aplicaciones de iluminación.

Ver todos los controladores de led

La memoria es un dispositivo semiconductor que se utiliza como dispositivo de almacenamiento de datos en un circuito integrado. Estos dispositivos están disponibles en varios formatos CBRAM, DRAM, EEPROM, EERAM, EPROM, Flash, FRAM, NVSRAM, PCM (PRAM), PSRAM, RAM y SRAM en versión no volátil o volátil. Los tamaños de memoria de estos dispositivos varían de 64 b a 6 Tb con la interfaz de I2C, MMC, paralela, eMMC, en serie, con cable único, SPI, UFS, Xccela Bus y 1-Wire®.

Ver todas las memorias

Los productos de la familia de procesadores integrados modulares integran un microcontrolador, un microprocesador, un procesador de señal digital, un FPGA u otro dispositivo computacional similar, junto con componentes de soporte como memoria, administración de energía, temporización y otros elementos necesarios para su operación. Son adecuados y están destinados a la integración en un producto final, y ofrecen a los desarrolladores de productos acceso a capacidades informáticas y de interfaz modernas sin necesidad de experiencia en diseño de hardware de alta velocidad.

Ver todos los microcontroladores

Los IC de transceptor de RF son dispositivos semiconductores que consisten en un transmisor y un receptor en un solo paquete. Los transceptores están diseñados para funcionar de manera competente dentro de una familia de RF o estándar como AISG, bluetooth, ISM, VHF, wifi, celular, RADAR, 802.15.4 y Z-Wave. Se clasifican además por el tipo de modulación y las versiones específicas del protocolo. Algunos IC incluyen un microcontrolador incorporado.

Ver todos los transceptores de radar

Los productos de esta familia son circuitos integrados que integran una o más de las funciones que se encuentran comúnmente en la parte de una cadena de señal de RF que está conectada a la antena del sistema, como un LNA (amplificador de bajo ruido) y un PA (amplificador programable). La funcionalidad real incorporada en cualquier dispositivo dado varía, con dispositivos dirigidos a aplicaciones relativamente reducidas que integran típicamente una porción más grande de la cadena de señal requerida que aquellos destinados a ser más flexibles en su aplicación.

Ver todos los circuitos frontales analógicos de RF

Radio frequency filter products provide a frequency-dependent level of signal attenuation, and are distinguished from similar products by their intended use in radio-related applications. They are commonly used to limit the amount of interference caused by strong signals outside a frequency range of interest. Component-level products designed to be incorporated into an electronic assembly as well as modular, connectorized products for lab & test equipment use are both included.

View All RF Filters

Los altavoces son transductores electromagnéticos de frecuencia de audio utilizados principalmente para convertir la energía en el formato de una señal eléctrica en ondas de compresión mecánica que viajan a través de un ambiente atmosférico para reproducir el habla, la música o material similar. Se incluyen productos diseñados para la reproducción con un propósito general de regiones parciales en el rango de frecuencia audible del humano (altavoces de subgraves, altavoces de graves, altavoces de alta frecuencia, etc.), así como productos de rango completo y transductores con propósitos especiales adaptados para aplicaciones de auriculares o de auriculares internos.

Ver todos los altavoces

Los controladores de pantalla táctil son circuitos integrados que brindan una interfaz entre la matriz del sensor de la pantalla táctil y el dispositivo que opera la pantalla. El controlador recibe información de posición desde la matriz del sensor, que suele ser resistiva o capacitiva. A su vez, la información de posición se transmite a un microcontrolador por medio de una interfaz en serie, paralela, USB o UART (transmisor receptor asíncrono universal).

Ver todos los controladores de pantalla táctil

Los productos de la familia de PMIC de reguladores de conmutación de CC a CC son dispositivos de nivel de componentes utilizados en aplicaciones que requieren la estabilización de un voltaje de entrada CC o su transformación a un voltaje de salida de diferente magnitud. Se distinguen de productos similares llamados “controladores” de PMIC por la integración del elemento principal de conmutación a través del cual pasa la alimentación suministrada por el dispositivo.

Ver todos los reguladores de voltaje: reguladores de conmutación de CC/CC

El diagrama de bloques mostrado es solo una representación. No se ha comprobado la compatibilidad de los productos enumerados. Las especificaciones exactas deben obtenerse de la hoja de datos del producto.