• Preferred Supplier

Allegro MicroSystems

Image of Allegro Replace the Shunt

Sustituir la derivación

Descubra las soluciones de sensor sin derivación integradas de Allegro, que eliminan la necesidad de una resistencia de derivación externa, creando una mayor eficiencia y aislamiento, un tamaño más pequeño y un rendimiento general mejorado para todos sus sistemas electrónicos. Están disponibles en DigiKey.

Image of Allegro XtremeSense TMR Technology

Tecnología XtremeSense™ TMR

Los sensores de Allegro con tecnología XtremeSense TMR proporcionan la mayor sensibilidad magnética, el menor consumo de energía y el menor tamaño en comparación con Hall, AMR y GMR.

Image of Allegro APS12753/APS11753 Sensors

Sensores magnéticos de micropotencia APS12753/APS11753

Los sensores magnéticos de efecto Hall de micropotencia APS12753 y APS11753 de Allegro MicroSystems están diseñados para transformar las aplicaciones alimentadas por baterías y conscientes de la energía.

Image of Allegro New Era of Robotics

Una nueva era en robótica. Detección más inteligente. Movimiento más suave

Allegro ofrece una cartera dinámica de sensores y controladores de motor que permiten a los ingenieros desarrollar sistemas robóticos de alto rendimiento de forma rápida y sencilla, manteniendo al mismo tiempo la resistencia y la fiabilidad.

Image of Allegro 48V Solutions

Soluciones de sistemas de 48 V

Explore la amplia matriz de sistemas de 48 V de Allegro, que ofrece CI de sensores y potencia, controladores de compuerta, placas de evaluación para una variedad de soluciones para aplicaciones de automoción, industriales, de energía limpia y centros de datos.

Herramientas y soporte técnico

Videos recomendados

Allegro Microsystems CT455/CT456 Current Sensors PIO | DigiKey
Allegro Microsystems CT455/CT456 Current Sensors PIO | DigiKey
Allegro's GMR Technology
Allegro's GMR Technology
Ver todos

PTM recientes

Image of Allegro Microsystems APM80950 and APM80951 LED Driver Modules
10 minutes
APM80950 and APM80951 LED Driver Modules
This presentation will introduce the APM80950 and APM80951 LED driver modules from Allegro MicroSystems.
Allegro's A17700 Pressure Sensor Interface IC
5 minutes
A17700 Pressure Sensor Interface IC
This presentation will discuss the features, specifications, and applications for the A17700 pressure sensor IC.
Image of Allegro MicroSystems' ATS19580LSNxxx-xxxxxx-x Back-Biased GMR Speed and Direction Sensor
5 minutes
ATS19580LSNx Back-Biased GMR Speed and Direction Sensor
Allegro MicroSystems' back-biased GMR speed and direction sensor is ideal for gear tooth sensing in applications such as automotive transmission.
Allegro's Alternatives to Shunts for Current Sensing
5 minutes
Alternatives to Shunts for Current Sensing
Comparison between shunt current measurement and magnetic current measurement. What are the advantages and disadvantages of both technologies and where to use which technique.
Image of Allegro Microsystems Magnetic High-Current Sensors - Magnetic High-Current Sensors
10 minutes
Magnetic High-Current Sensors
This presentation will provide an introduction to the different Hall-based high-current sensor IC solutions from Allegro Microsystems.
Image of Allegro's AC/DC Highly Isolated Power Monitoring Sensor
5 minutes
AC/DC Highly Isolated Power Monitoring Sensor
This presentation will provide an introduction of the Power Monitoring challenges, applications and solutions that Allegro Microsystems can provide to customers searching for better energy efficiencies in their system, or just giving an indication of the power consumption in real time to the user.
Ver todos

Acerca de Allegro MicroSystems

Allegro MicroSystems está redefiniendo el futuro de las tecnologías de potencia y detección. Desde energía verde hasta sistemas avanzados de movilidad y control de movimiento, su equipo es un apasionado del desarrollo de soluciones inteligentes que hacen avanzar al mundo y brindan a nuestros clientes una ventaja competitiva. Con ingeniería global, fabricación y soporte, Allegro es un socio confiable tanto para grandes empresas como para líderes de mercado regionales en todo el mundo.