Calculadora de impedancia de trazas IPC 2141

La calculadora de impedancia de trazas IPC-2141 ayudará a facilitar el diseño inicial al permitir al usuario ingresar parámetros básicos y obtener una impedancia calculada de acuerdo con el estándar IPC-2141. Si bien esta calculadora proporcionará una línea de base, cualquier consideración de diseño final debe tener en cuenta la pérdida, la dispersión, la rugosidad del cobre, el cambio de fase, etc. Es posible que se requiera un solucionador de campo para el análisis final del circuito.

Tipo de traza

Microstrip
Microstrip integrada
Microstrip de acoplamiento en borde
Línea en cinta
Línea en cinta asimétrica
Línea en cinta de acoplamiento lateral
Línea en cinta de acoplamiento en borde
Resolver
ANCHO DE LA TRAZA (w)
GROSOR DE LA TRAZA (t)
ALTURA (h)
CONSTANTE DIELÉCTRICA (εr)
IMPEDANCIA OBJETIVO (Zo)
Ω
Advertencia: (w/h) solo válido desde 0.1 hasta 2.0 Advertencia: el grosor de la traza t no es válido Advertencia: la altura del sustrato h no es válida Advertencia: el ancho de la traza w no es válida Advertencia: la constante dieléctrica εr no es válida Advertencia: valores no válidos
IMPEDANCIA OBJETIVO (Zo)
Ω
GROSOR DE LA TRAZA (t)
ALTURA (h)
CONSTANTE DIELÉCTRICA (εr)
ANCHO DE LA TRAZA (w)
Advertencia: (w/h) solo válido desde 0.1 hasta 2.0 Advertencia: el grosor de la traza t no es válido Advertencia: la altura del sustrato h no es válida Advertencia: la impedancia Zo no es válida Advertencia: la constante dieléctrica εr no es válida Advertencia: valores no válidos
GROSOR DE LA TRAZA (t)
ALTURA DEL SUSTRATO (h)
ALTURA DE LA TRAZA SOBRE EL PLANO (hp)
ANCHO DE LA TRAZA (w)
CONSTANTE DIELÉCTRICA (εr)
IMPEDANCIA OBJETIVO (Zo)
Ω
Advertencia: solo válido para (h/hp) > 1.2 Advertencia: el grosor de la traza t no es válido Advertencia: la altura del sustrato h no es válida Advertencia: la altura de la traza hp no es válida Advertencia: el ancho de la traza w no es válida Advertencia: la constante dieléctrica εr no es válida Advertencia: valores no válidos
Resolver
GROSOR DE LA TRAZA (t)
ALTURA (h)
ANCHO DE LA TRAZA (w)
ESPACIO ENTRE TRAZAS (s)
CONSTANTE DIELÉCTRICA (εr)
IMPEDANCIA DIFERENCIAL (Zd)
Ω
Advertencia: (w/h) solo válido desde 0.1 hasta 2.0 Advertencia: el grosor de la traza t no es válido Advertencia: la altura del sustrato h no es válida Advertencia: el ancho de la traza w no es válida Advertencia: el espacio entre trazas s no es válida Advertencia: la constante dieléctrica εr no es válida Advertencia: valores no válidos
IMPEDANCIA DIFERENCIAL (Zd)
Ω
GROSOR DE LA TRAZA (t)
ALTURA (h)
ESPACIO ENTRE TRAZAS (s)
CONSTANTE DIELÉCTRICA (εr)
ANCHO DE LA TRAZA (w)
Advertencia: (w/h) solo válido desde 0.1 hasta 2.0 Advertencia: el grosor de la traza t no es válido Advertencia: la impedancia Zd no es válida Advertencia: la altura del sustrato h no es válida Advertencia: el espacio entre trazas s no es válida Advertencia: la constante dieléctrica εr no es válida Advertencia: valores no válidos
GROSOR DE LA TRAZA (t)
ALTURA (h)
ANCHO DE LA TRAZA (w)
CONSTANTE DIELÉCTRICA (εr)
IMPEDANCIA (Zo)
Ω
Advertencia: (t/h) solo válido hasta 0.25 Advertencia: (w/h) solo válido desde 0.1 hasta 2.0 Advertencia: el grosor de la traza t no es válido Advertencia: la altura del sustrato h no es válida Advertencia: el ancho de la traza w no es válida Advertencia: la constante dieléctrica εr no es válida Advertencia: valores no válidos
GROSOR DE LA TRAZA (t)
ALTURA SOBRE LA TRAZA (ha)
ALTURA DEBAJO DE LA TRAZA (hb)
ANCHO DE LA TRAZA (w)
CONSTANTE DIELÉCTRICA (εr)
IMPEDANCIA (Zo)
Ω
Advertencia: (t/ha) solo válido hasta 0.25 Advertencia: (t/hb) solo válido hasta 0.25 Advertencia: (w/ha) solo válido desde 0.1 hasta 2.0 Advertencia: (w/hb) solo válido desde 0.1 hasta 2.0 Advertencia: el grosor de la traza t no es válido Advertencia: la altura sobre la traza ha no es válida Advertencia: la altura debajo de la traza hb no es válida Advertencia: el ancho de la traza w no es válida Advertencia: la constante dieléctrica εr no es válida Advertencia: valores no válidos
GROSOR DE LA TRAZA (t)
ALTURA AL PLANO (hp)
ALTURA ENTRE TRAZAS (ht)
ANCHO DE LA TRAZA (w)
CONSTANTE DIELÉCTRICA (εr)
IMPEDANCIA (Zo)
Ω
Advertencia: (t/hp) solo válido hasta 0.25 Advertencia: (w/hp) solo válido desde 0.1 hasta 2.0 Advertencia: el grosor de la traza t no es válido Advertencia: la altura al plano hp no es válida Advertencia: la altura entre trazas ht no es válida Advertencia: el ancho de la traza w no es válida Advertencia: la constante dieléctrica εr no es válida Advertencia: valores no válidos
GROSOR DE LA TRAZA (t)
ALTURA (h)
ANCHO DE LA TRAZA (w)
ESPACIO ENTRE TRAZAS (s)
CONSTANTE DIELÉCTRICA (εr)
IMPEDANCIA (Zd)
Ω
Advertencia: (w/h) solo válido desde 0.1 hasta 2.0 Advertencia: el grosor de la traza t no es válido Advertencia: la altura del sustrato h no es válida Advertencia: el ancho de la traza w no es válida Advertencia: la constante dieléctrica εr no es válida Advertencia: valores no válidos
Línea en cinta frente a microstrip Las líneas en cinta y las microstrips se utilizan como líneas de transmisión en PCB. Se utilizan para transportar señales de CC de baja y alta frecuencia. Mientras que las microstrips solo tienen un lado protegido, las líneas en cinta se alojan entre las capas de referencia. Se debe prestar especial atención a la impedancia de la traza. Esta calculadora de impedancia de trazas IPC-2141 puede simplificar las entradas y proporcionar un punto de referencia para comenzar a medida que refina su circuito y diseño. Las variaciones comunes de la línea en cinta incluyen: Línea en cinta simétrica (la señal se enruta entre planos igualmente espaciados), línea en cinta de acoplamiento en borde (los lados cortos de dos trazas se acoplan eléctricamente), línea en cinta asimétrica (la señal se enruta con espaciado desigual entre planos) y línea en cinta de acoplamiento lateral (las partes anchas de dos líneas se acoplan apilándose verticalmente una sobre la otra). La microstrip es similar a las variaciones de la línea en cinta con la excepción de que solo hay un único plano de referencia. Al comparar las microstrips con las líneas en cinta, encontramos que las microstrips tienen una constante de propagación más baja que permite que las ondas se muevan más rápido. La desventaja es que las pérdidas por radiación son mayores que las de las líneas en cinta. Las líneas en cinta pueden ser más delgadas y tener mejor protección. Las microstrips son más fáciles (y menos costosas) de fabricar. La línea en cinta brinda más aislamiento entre las trazas vecinas. La estructura de la línea en cinta proporciona un mejor aislamiento entre capas.