Placas de refrigeración con líquidos

Las placas de refrigeración con líquidos de Wakefield Thermal son una evolución natural que supera la refrigeración por aire.

Image of Wakefield Thermal's Liquid Cold Plates 180 Series La refrigeración con líquidos de Wakefield Thermal es una evolución natural del aire acondicionado porque debido a los requisitos térmicos y de espacio, el rendimiento deseado ya no se puede lograr desde el punto de vista económico con el aire acondicionado.

Hay muchas maneras de lograr refrigeración líquida, pero el método más común es tener una placa con una trayectoria del flujo que mueve el líquido debajo de los dispositivos. Después de que el calor es absorbido por el líquido, se saca de la placa y se coloca en el sistema más grande. Mientras que el agua o agua/glicol son los líquidos más comunes utilizados en refrigeración líquida, la gasolina, el aceite y el refrigerante son otros fluidos que pueden ser utilizados.

Hay muchas maneras de construir un placa de refrigeración y los métodos pueden ser conducidos por el nivel de desempeño necesarios, los materiales necesarios o los requisitos ambientales.

Un método de construcción es utilizar una serie de agujeros con perforación transversal en una placa. Los orificios se intersectan en la placa para determinar el patrón de flujo y los patrones innecesarios están conectados. Este método de construcción puede ser rentable, pero el patrón está limitado a las líneas rectas.

Otro método consiste en insertar un tubo en una placa mecanizando una ranura en la placa. Tampoco se puede colocar el tubo hacia la superficie superior de la placa para proporcionar mejor enfriamiento de los dispositivos montados en la superficie, o se pueden incrustar más en la placa para que enfríe los dispositivos montados en ambos lados de la placa. Esta opción proporciona una mayor flexibilidad, pero el rendimiento térmico es limitado debido a la superficie del perímetro del tubo.

Para obtener mayor rendimiento, la superficie extendida en contacto con el líquido es necesario y esto conduce a placas frías mecanizadas. La placa de refrigeración está construida de una placa que ha sido maquinizada para formar algunos pasajes de flujo y luego se monta una cubierta para capturar el flujo. El área de superficie extendida puede ser mecanizado en su lugar o instalado por el uso de un trozo de aleta doblada. La cubierta puede ser plana o ser otra placa mecanizada. El método de montaje de las dos partes puede hacerse mediante junta/tornillo, pegamento/tornillo, braseado o soldadura y depende de las prestaciones requeridas y los requisitos del medio ambiente.

DigiKey ofrece placas de enfriamiento líquido estándares y enumerados a continuación. Póngase en contacto con DigiKey para asistencia de diseño personalizado.

Ver más tipos de soluciones de refrigeración por líquido

Características y beneficios
  • Método de refrigeración compacto y eficiente
  • Silencioso, confiable y libre de fugas
  • Compatible con agua, glicol u otros líquidos de enfriamiento
  • Opciones estándar y personalizada disponibles

Liquid Cold Plates

ImagenNúmero de pieza del fabricanteDescripciónCantidad disponiblePrecioVer detalles
COLD PLATE HEAT SINK 0.084C/W180-10-6CCOLD PLATE HEAT SINK 0.084C/W29 - Inmediata$58.23Ver detalles
COLD PLATE HEAT SINK 0.041C/W180-10-12CCOLD PLATE HEAT SINK 0.041C/W2 - Inmediata$80.15Ver detalles
COLD PLATE HEAT SINK 0.084C/W180-11-6CCOLD PLATE HEAT SINK 0.084C/W18 - Inmediata$102.87Ver detalles
COLD PLATE HEAT SINK 0.041C/W180-11-12CCOLD PLATE HEAT SINK 0.041C/W17 - Inmediata$142.83Ver detalles
COLD PLATE HEAT SINK 0.02C/W180-11-24CCOLD PLATE HEAT SINK 0.02C/W36 - Inmediata$141.66Ver detalles
Publicado: 2014-11-03