Excitadores - Controladores de sonido Structure-Bourne

Los controladores de sonido de VISATON ofrecen una salida de sonido de alta calidad y ofrecen una protección ideal contra las influencias ambientales

Los excitadores, o bodyshakers, de Imagen de los excitadores de VISATON - Controladores de sonidoVISATON son básicamente altavoces sin membrana. Consisten en tres componentes principales, que incluyen la masa oscilante (1), las clavijas de contacto (2) para conectar al amplificador y la placa de montaje (3) para engancharse a la superficie a excitar. Al aplicar una señal de voz o música a los pines de contacto, la masa oscilante comienza a temblar con la frecuencia de la señal aplicada. Esta oscilación se transmite a la placa de montaje y desde allí, sobre la superficie a la que se adhiere el excitador. La superficie excitada emitirá la señal de voz o música. La funcionalidad de un excitador es similar a la funcionalidad de un altavoz convencional. Hay algunas diferencias en cómo se emite el sonido. La superficie excitada es muy grande y pesada en comparación con una membrana cónica liviana, por lo que no puede oscilar de manera coherente. Esto significa que no todos los puntos de la superficie se mueven en la misma dirección con la misma amplitud al mismo tiempo. El excitador genera una onda de flexión que se propaga hacia el borde de la placa excitada. A partir de ahí, se refleja hacia el excitador.

Para ilustrar este comportamiento, imagine una piedra arrojada a una cuenca de agua. Desde el punto donde la piedra golpea la superficie del agua, una onda de flexión circular se propaga hacia la línea de la cuenca donde se refleja. La onda original y la onda reflejada interfieren entre sí, lo que causa un patrón de onda caótico en la superficie del agua. Lo mismo se aplica a la superficie excitada. La onda original del excitador interfiere con las ondas reflejadas desde los bordes de la placa, lo que da como resultado una emisión incoherente de sonido. Esta emisión de sonido incoherente es la razón principal del campo de sonido ultraancho uniformemente distribuido de una superficie excitada. La calidad de la música reproducida o la señal de voz depende en gran medida de las características de la superficie excitada, lo que incluye el material, la forma y las dimensiones.

Características
  • Altavoz “invisible”: sin interferencias con problemas de diseño
  • Protección ideal contra las influencias ambientales como el clima, el agua y los agentes de limpieza
  • Protección ideal contra el vandalismo
  • De fácil instalación
  • Capacidad de salida de sonido de alta calidad y amplio ángulo de dispersión de sonido
Desventajas
  • Factor de baja eficiencia en comparación con los altavoces estándar (se requiere más potencia de salida del amplificador)
  • Los dispositivos que pueden tocar la superficie excitada pueden causar acústica de ruido perturbadora que depende en gran medida del material, las dimensiones y la forma de la placa excitada.

Exciters

ImagenNúmero de pieza del fabricanteDescripciónEficiencia - dBAUbicación del puertoMaterial - ConoCantidad disponiblePrecioVer detalles
SPEAKER 8OHM TOP PORTEX 30 S - 8 OHMSPEAKER 8OHM TOP PORT-Parte superior-215 - Inmediata$29.68Ver detalles
SPEAKER 4OHM TOP PORTEX 45 S - 4 OHMSPEAKER 4OHM TOP PORT-Parte superior-0 - Inmediata$37.87Ver detalles
SPEAKER 8OHM TOP PORTEX 45 S - 8 OHMSPEAKER 8OHM TOP PORT-Parte superior-190 - Inmediata$38.25Ver detalles
SPEAKER 8OHM TOP PORTEX 60 R - 8 OHMSPEAKER 8OHM TOP PORT-Parte superior-0 - Inmediata$44.25Ver detalles
SPEAKER 4OHM TOP PORTEX 60 S - 4 OHMSPEAKER 4OHM TOP PORT-Parte superior-45 - Inmediata$59.95Ver detalles
SPEAKER 8OHM TOP PORTEX 60 S - 8 OHMSPEAKER 8OHM TOP PORT-Parte superior-54 - Inmediata$60.96Ver detalles
SPEAKER 8OHM TOP PORTEX 80 S - 8 OHMSPEAKER 8OHM TOP PORT-Parte superior-16 - Inmediata$83.91Ver detalles
Publicado: 2019-07-29