Sensores digitales de interruptor Hall sin contacto

Los sensores digitales de interruptor Hall sin contacto, de alta precisión y sensibilidad de Standex Electronics son adecuados para la detección industrial exigente de campos magnéticos.

Imagen de los sensores digitales de interruptor Hall sin contacto de Standex-Meder Electronics Los sensores digitales de interruptor Hall de Standex Electronics ofrecen una detección magnética fiable y de alta precisión en mayores intervalos de detección, a la vez que soportan las duras exigencias de las aplicaciones industriales. Los sensores de interruptor Hall utilizan la tecnología de efecto Hall de estado sólido con una fiabilidad probada a largo plazo que proporciona un funcionamiento sin rebotes en un amplio intervalo de temperaturas. Otro elemento clave que garantiza la longevidad del sensor es que Standex Electronics fabrica sus sensores en un receptáculo totalmente sellado y resistente al medio ambiente.

Los sensores de interruptor Hall HS1 y DHS1 miden la velocidad, la posición, la proximidad o el recuento en un punto de funcionamiento del interruptor de 55 gauss. Los sensores de interruptor Hall HS1 utilizan un único impulso de salida digital de onda cuadrada sensible al polo sur. Este sensor unipolar no responde a los campos magnéticos del polo norte, sino que sólo se enciende y apaga en presencia o ausencia de un campo magnético del polo sur. Cuando el campo magnético del polo sur está presente, un sensor HS1 con salida NPN se pondrá en ON y señalará una salida baja. Sin embargo, una salida PNP se pondrá a nivel alto cuando el sensor se encienda.

Los sensores de interruptor Hall DHS1 son omnipolares y funcionan como final de carrera direccional mediante salidas de pulsos digitales dobles, un polo sur y un polo norte. En este caso, se pueden montar imanes en cualquiera de los extremos de la amplitud de movimiento. Cuando se detecta el campo del polo sur, la salida del canal A de los sensores se pone en ON y pasa a nivel bajo, mientras que la salida del canal B se pone en OFF y pasa a nivel alto. A la inversa, cuando el campo del polo sur se retrae, la salida del canal A de los sensores se pone en OFF y pasa a nivel alto, mientras que la salida del canal B se pone en ON y pasa a nivel bajo. Tenga en cuenta que el elemento del polo sur está situado más cerca de la cara del sensor y se detectará con una separación de funcionamiento ligeramente mayor.

Los sensores de interruptor Hall funcionan en cualquier orientación. Los sensores de Standex Electronics sellados en receptáculos roscados se suministran con contratuercas que se utilizan para ajustar el entrehierro. Por el contrario, los receptáculos con brida de fácil instalación crean un entrehierro fijo entre el objetivo y la cara del sensor. La distancia de detección del objeto depende de su forma, tamaño y contenido ferroso.

Standex Electronics adapta los sensores de interruptor Hall a las aplicaciones específicas de los usuarios, incluida la detección selectiva unipolar u omnipolar. Modifique, actualice o mejore cualquier sensor con una amplia selección de receptáculos y conexiones. Las carcasas de los sensores incluyen, entre otros, envases moldeados, de aluminio, de acero inoxidable, roscados, con brida y específicos para cada usuario. Los tipos de conexión incluyen conectores integrales, Deutsch, Amphenol, coletas y cables de extremo libre, de cualquier longitud. Aplicaciones típicas son la detección de velocidad, posición, proximidad o recuento de imanes de tierras raras o campos magnéticos en automoción y equipos pesados, equipos agrícolas, fabricación y sistemas industriales.

Características
  • Gran resistencia a choques y vibraciones
  • Carcasa robusta totalmente sellada
  • Mayor distancia de detección que los sensores Hall estándar
  • Funcionamiento con menos gauss que los sensores Hall estándar
  • Detección de imanes de tierras raras o campos magnéticos
  • Carcasas compactas de acero inoxidable con conector integral
  • Rango de temperatura estable en una amplia gama de temperaturas
  • Sin contacto, estado sólido (sin desgaste)
  • Protección contra cortocircuito
  • Velocidad cero real
  • Histéresis interna
  • Ideal para el uso en entornos rigurosos
  • No requiere orientación
  • Programación personalizada del punto de interruptor
Aplicaciones
  • Confirmar la alineación o proximidad de contenedores/carros/bandejas en las líneas de fabricación.
  • Velocidad de los ejes y engranajes en la maquinaria agrícola
  • Supervisa la velocidad en sistemas transportadores y líneas de ensamblaje
  • Reglaje de levas y cigüeñal
  • Resolución de velocidad en equipos de automatización
  • Proporcionar información sobre el recuento de componentes en producción y pruebas
  • Resolver la velocidad de los implementos industriales y agrícolas
  • Medir la velocidad de avance de grúas y cabrestantes
  • Resolver las RPM del motor
  • Medición de la velocidad del vehículo/rueda
  • Sistemas de poleas en la fabricación
  • Control de los engranajes en las transmisiones

Contactless Digital Hall Switch Sensors

ImagenNúmero de pieza del fabricanteDescripciónCantidad disponiblePrecioVer detalles
SEN HALL EFFECT SW DIGI W LEADSS38-HS1-5KP21SEN HALL EFFECT SW DIGI W LEADS41 - Inmediata$57.94Ver detalles
SEN HALL EFFECT SW NPN CONNECTORM12-HS1-5KCB2SEN HALL EFFECT SW NPN CONNECTOR10 - Inmediata$51.07Ver detalles
SEN HALL EFFECT SW PNP W LEADSA47-HS1-P5P21SEN HALL EFFECT SW PNP W LEADS3 - Inmediata$50.63Ver detalles
SEN HALL EFFECT SW NPN W LEADSA47-HS1-5KP21SEN HALL EFFECT SW NPN W LEADS10 - Inmediata$48.39Ver detalles
SEN HALL EFFECT SW NPN CBL LEADSS12-DHS1-5KSA5SEN HALL EFFECT SW NPN CBL LEADS27 - Inmediata$75.06Ver detalles
SEN HALL EFFECT SW NPN W LEADSMFM7-DHS1-5KCD4SEN HALL EFFECT SW NPN W LEADS15 - Inmediata$51.11Ver detalles
SEN HALL EFFECT SW NPN CONNECTORS63B-DHS1-5KCB2ASEN HALL EFFECT SW NPN CONNECTOR8 - Inmediata$105.44Ver detalles
Publicado: 2022-12-12