¿Qué es un amperio hora?
Baterías, todos tenemos muchos dispositivos en nuestros hogares que contienen diferentes tipos de baterías. A menudo, las personas solo buscan sustituir baterías AA, AAA o de algún otro tipo común y no necesitan pensar mucho para hacerlo. Sin embargo, si alguna vez buscó renovar una batería, es probable que haya notado el término “amperio hora”.
Entonces, ¿qué significa este término y cómo puede ayudarlo durante el proceso de decisión? Todas las baterías poseen una cantidad máxima de energía que pueden liberar, de acuerdo con lo establecido por el fabricante, en circunstancias “normales”.
Amperio hora es la medida de esta energía con respecto al tiempo. Supongamos que un dispositivo requiere 1 A de consumo de corriente constante. Si la batería utilizada para alimentar el dispositivo tiene un valor nominal en amperios hora de 1 Ah, el dispositivo recibirá alimentación por 1 hora aproximadamente. Un cálculo fácil, ¿no es así?
Ahora bien, realizar este cálculo no es tan fácil para la mayoría de las aplicaciones. Para ayudarlo Digi-Key cuenta con una Calculadora de la vida útil de las baterías a fin de que pueda insertar fácilmente los números y ver los resultados. Para probarla, revisemos otro escenario. Si el dispositivo tiene un consumo de corriente constante de 60 mA y la batería utilizada para alimentarlo tiene un valor nominal de 480 mAh, el dispositivo debería recibir alimentación por 8 horas aproximadamente (480/60=8).

Como se mencionó anteriormente, estos cálculos se basan en circunstancias normales o ideales. Algunos factores que podrían afectar la vida útil de las baterías incluyen, entre otros:
- Temperatura ambiente
- Picos de corriente
- Química de la batería
- Ciclo del dispositivo
- Aplicación
Por lo tanto, la Calculadora de la vida útil de las baterías se debe utilizar solo para obtener estimaciones y no se debe considerar como un indicador realmente preciso de la vida útil de la batería.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum