Utilizar la biblioteca CMSIS-DSP en un proyecto de ModusToolbox
El entorno completo de desarrollo integrado (IDE) ModusToolbox deCypress es un IDE basado en Eclipse que viene con varios configuradores gráficos, lo que ayuda al usuario a configurar los componentes periféricos de MCU, así como también una colección de componentes de middleware. Estos incluyen relojes de sistema, componentes periféricos de comunicación, CapSense, Bluetooth LE, USB, FreeRTOS y muchos otros. Sin embargo, al considerar que Cypress distingue ModusToolbox como una plataforma excepcional para el desarrollo de productos de Internet de las cosas (IoT), es sorprendente que ninguno de estos configuradores facilite incluir bibliotecas CMSIS-DSP previamente construidas en un proyecto.
(Fuente de la imagen: Cypress Semiconductor)
Dado que la informática “de borde” en aplicaciones basadas en IoT se está volviendo más factible gracias a dispositivos como los MCU PSoC 6 de Cypress, que proporcionan más poder de procesamiento sin incrementar el consumo de energía o aumentar costos, las bibliotecas que implementan operaciones matemáticamente intensivas comunes y han sido optimizadas para el hardware de destino demostrarán ser increíblemente ventajosas. Ya que los dispositivos PSoC 6 están basados en el procesador Cortex-M4 de alto rendimiento de Arm, que incluye un conjunto de instrucciones DSP, la biblioteca CMSIS-DSP es un ejemplo de que los desarrolladores deberían conocer cómo usarla en sus proyectos.
Para más información sobre CMSIS, las bibliotecas DSP y cómo utilizarlas en un proyecto de ModusToolbox, vea este artículo completo: https://www.digikey.com/eewiki/display/microcontroller/Using+the+CMSIS+DSP+Library+in+a+ModusToolbox+Project.
Cualquier pregunta o comentario es bienvenido y puede ser publicado en el TechForum de DigiKey.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum