La Segunda Revolución del uModule®
Hace aproximadamente 10 años, Linear Technology lanzó una revolucionaria línea de productos conocida como uModule. Ahora conocidos como Power by Linear™/Analog Devices, los dispositivos uModule están disponibles completos con interruptores de potencia y controladores de CC/CC, diodos, condensadores, resistores y electroimanes, todo en un paquete encapsulado de BGA o LGA térmicamente mejorado. Vea la imagen que aparece a continuación.

Los dispositivos uModule son una excelente oferta en una solución completa de administración de energía que minimiza la necesidad de que el ingeniero diseñe un sistema desde cero. Ofrecen soluciones probadas en un espacio reducido de la placa que tienen excelentes propiedades térmicas. Esto significa que la fiabilidad aumenta a medida que se reduce el tiempo de comercialización y los costos. En 2010, estos dispositivos eran pequeños: 15 mm x 15 mm x 5 mm y tenían salidas de hasta 50 amperios.

Actualmente, los dispositivos uModule atraviesan una segunda revolución de reducción de tamaño, pero de aumento de rendimiento. El recientemente lanzado LTM4678 es un dispositivo único de 50 amperios o doble de 25 amperios en un paquete de 16 mm x 16 mm. En el 3.er trimestre de 2018 se lanzarán dos dispositivos muy interesantes. El LTM4688 es un dispositivo único de 60 amperios o doble de 30 amperios en el mismo paquete de 16 mm x 16 mm. Por otro lado, se encuentra el LTM4700. Este dispositivo es un dispositivo único de 100 amperios o doble de 50 amperios en un paquete pequeño de 15 mm x 22 mm x 7.82 mm. El LTM4700 tiene una eficiencia cercana al 90 %, desde 1 voltio hasta 12 voltios a una salida de 100 amperios con 200 LFM. El LTM4700 puede conectarse en cadena tipo margarita para escalar a más de 500 amperios de salida.

Una de las primeras cosas que se notan sobre estos nuevos dispositivos uModule es que no se encapsulan completamente como los anteriores. La razón es simple, es para la disipación de calor. Los electroimanes encapsulados retienen el calor y, a medida que las salidas de energía continúan aumentando, también lo hace el potencial del calor. Con los nuevos paquetes, los electroimanes no están encapsulados para que el calor pueda disiparse más fácilmente con los disipadores térmicos incorporados.
Los modelos LTM4678, LTM4680 y LTM4700 son solo el comienzo de la segunda revolución en dispositivos de administración de energía uModule. Otros dispositivos seguirán ofreciendo soluciones probadas, como la reducción del espacio de la placa y el aumento en el rendimiento y la reducción del tiempo de comercialización. Se pueden obtener beneficios financieros potenciales para aquellos que incorporen estos nuevos dispositivos uModule en sus diseños.
Referencias:
1 – https://ez.analog.com/docs/DOC-17873-04-19-micromodules-sip-packagingpdf
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum

Stephen Wegscheid, Gerente Senior de Productos-Semiconductors de DigiKey, se especializa en electrónica analógica/lineal, productos de conectividad y computadoras de placa única. Tiene una Maestría en Ciencias de la Universidad Estatal de Bemidji y más de 25 años de experiencia en diseño, fabricación y distribución. Además, es titular de una patente estadounidense.