Pulsar para abrir: Cómo las cerámicas piezoeléctricas PZT permiten sistemas de acceso inteligentes
La industria del automóvil se dirige hacia la era de eliminar los interruptores físicos. Los sistemas de maletero delantero y manillas ocultas se están convirtiendo en un simple toque en lugar de una manilla. Este cambio es más que solo cuestión de gusto estético. Usted puede imaginarse esta situación, abrir la puerta de un coche cuando no solo está sosteniendo la compra, sino que también tiene las manos ocupadas y los dedos entumecidos por el clima invernal.
Se ofrece la interacción sin contacto o semicontacto mediante sensores de golpeteo. Esta tecnología es una solución que combina un aspecto moderno con una gran utilidad. Los sistemas son más duraderos que los interruptores mecánicos, que se desgastan por el uso repetitivo. Además, son menos costosos que los paneles táctiles electrónicos complicados. Lo más importante es que son una fuente de experiencia de usuario intuitiva que no se aprende, sino que se da por sentada.
La tecnología funciona en función de captar golpecitos intencionados sin captar ruido de fondo. Se requiere un buen sistema que pueda diferenciar entre un golpeteo intencionado y las innumerables vibraciones que afectan a un vehículo en funcionamiento normal. Aquí es donde la detección con tecnología avanzada es fundamental.
Figura 1: Un simple toque puede abrir la puerta de un coche, entre otras cosas, facilitando el diseño y resultando más atractivo estéticamente. (Fuente de la imagen: BeStar Technologies)
¿Qué hace un sensor de golpeteos?
Detección de ondas vibratorias
Cuando un dedo golpea un panel metálico o de fibra de carbono, produce una onda mecánica. Esta onda viaja a través del material con velocidades que dependen de las propiedades del material. La onda en sí no es visible, pero transmite energía que puede ser detectada. La tarea del sensor es recibir esta señal mecánica muy débil. La onda que resulta de un golpeteo con el dedo es bastante diferente de otras vibraciones. Su contenido en frecuencia, amplitud y duración forman una firma única. Un sensor situado detrás del panel capta dichas ondas mediante acoplamiento mecánico directo. El propio panel sirve como medio de transmisión donde la señal del golpeteo se transmite a la ubicación del sensor.
Diferentes materiales transmiten distintos tipos de vibraciones con distintas características. Los paneles metálicos son buenos conductores de ondas mecánicas. Los materiales compuestos como la fibra de carbono tienen propiedades acústicas diferentes. El sistema de sensores debe tener en cuenta estas variaciones para ser fiable en cualquier forma y con cualquier material en los vehículos.
Identificación de características de señal
Un vehículo está sujeto a vibraciones constantes de muchas fuentes. Como las gotas de lluvia cayendo sobre el panelado exterior; el lavado automático de coches de gasolina expulsa agua a alta presión; superficies de carretera que provocan la transmisión de descargas a través del sistema de suspensión; y el viento que azota los paneles de la carrocería. Cada uno de ellos produce ondas mecánicas similares que pueden ser similares un golpeteo deliberado.
Cerámica piezoeléctrica PZT: Las terminaciones nerviosas de las soluciones de detección
El titanato de circonato de plomo (PZT) es el material que hace prácticos los sensores de detonación. PZT es una clase de materiales que poseen propiedades piezoeléctricas. Cuando el esfuerzo mecánico distorsiona la formación cristalina del material, se crea un voltaje eléctrico. Por otro lado, cuando aplicamos un voltaje, se produce una deformación mecánica.
Dicha conversión es instantánea. No hay desfase entre la entrada mecánica y la salida eléctrica. La eficiencia es sorprendentemente grande. Incluso presiones mecánicas diminutas que se miden en milinewtons generan voltajes medibles. Esta sensibilidad hace que PZT sea ideal para detectar el golpeteo de un dedo a través de varias capas de materiales para automóviles.
Las propiedades del material pueden modularse cuidadosamente controlando la composición química. Diferentes proporciones de plomo, circonio y titanio dan lugar a cerámicas con distintos coeficientes piezoeléctricos, estabilidad térmica y características mecánicas.
Cuatro principales beneficios de la cerámica piezoeléctrica PZT en sistemas de interacción inteligente
- Sensibilidad ultraelevada - Los sensores piezoeléctricos de cerámica PZT se utilizan para detectar golpeteos en paneles automáticos pesados y paneles interiores. Una puerta típica de vehículo tiene los siguientes componentes: recubrimiento exterior, refuerzo estructural, material acústico y molduras interiores. Esto crea capas de varios centímetros de grosor. Las vibraciones mecánicas desaparecen a medida que atraviesan estas capas, pero los sensores PZT reciben suficiente señal para capturar y realizar mediciones fiables. Esta sensibilidad se debe a las propiedades básicas del material.
- Modo de espera con consumo energético cero mediante detección pasiva - Cerámica piezoeléctrica PZT es un dispositivo sensor de tipo pasivo. Produce señales eléctricas a medida que se le suministra energía cuando se aplica una entrada mecánica y no requiere energía externa. Esta propiedad puede utilizarse para modificar el presupuesto energético de los sistemas de acceso de vehículos. Los sensores electrónicos tradicionales desperdician corriente todo el tiempo que están monitorizando para detectar entradas. Los sensores PZT no tienen nada que los alimente hasta el momento de la pulsación.
Para los vehículos eléctricos, esto es muy importante. Cada miliamperio de corriente de espera retrasa ese tiempo; se puede dejar un vehículo sin usar antes de que la batería se quede sin carga. Los sistemas basados en PZT consumen casi ninguna corriente en estado de espera, por lo que el tiempo entre cargas se vuelve más largo. El sensor solo necesita energía para la electrónica de procesamiento de señales, que analiza la salida del PZT, y estos circuitos pueden estar en modos de suspensión de consumo extremadamente bajo.
- Miniaturización e instalación de invisibilidad - Los elementos cerámicos PZT están disponibles en una forma extremadamente fina, a menudo inferior a un milímetro. Esto permite instalar detrás de los paneles sin tener que hacer abultamientos visibles o recortes de mosca. El sensor puede ser invisible y mantiene el diseño exterior del vehículo.
El tamaño reducido también ofrece flexibilidad en la instalación. Los ingenieros pueden colocar los sensores en una ubicación perfecta para el acoplamiento mecánico sin limitar las decisiones de diseño industrial. Se pueden distribuir múltiples sensores en un panel para crear áreas activas mayores o para poder emitir comandos específicos de ubicación.
- Amplio rango de temperatura y estabilidad térmica – los vehículos se utilizan en condiciones extremas. Las temperaturas invernales pueden alcanzar los -104°F en ambientes extremos, mientras que el sol de verano puede calentar paneles de colores oscuros por encima de 176°F. Existen formulaciones PZT de grado automotriz que son consistentes en su rendimiento en toda esta gama. El efecto piezoeléctrico existe a temperaturas extremas, pero la magnitud del efecto cambiará. Los algoritmos de compensación de temperatura en la electrónica de procesamiento de señales cubren cualquier variación que pueda quedar para asegurar que la sensibilidad se mantenga constante independientemente de las condiciones meteorológicas.
Análisis de escenarios de aplicación central
- Maletero delantero automotriz (Frunk) - Los vehículos eléctricos suelen situar compartimentos de almacenamiento en la parte delantera donde los vehículos tradicionales albergan los motores. Abrir este maletero delantero supone un reto práctico. Los usuarios suelen acercarse con los brazos llenos de bolsas de la compra, paquetes u otros artículos. Alcanzar un botón o un mando es incómodo. Un sistema de pulsar-para-abrir soluciona esto de forma elegante. El usuario golpea el panel frontal con una rodilla o un pie. El sensor detecta esta entrada a través de la campana compuesta o metálica. El sistema de control verifica la proximidad del mando autorizado y luego activa el pestillo electrónico para abrir el compartimento. Toda la interacción dura menos de un segundo y no requiere manos.
-
Puertas laterales ocultas - Las manillas de las puertas a ras mejoran la eficiencia aerodinámica y crean líneas visuales limpias. Cuando el vehículo está bloqueado, la manilla se retrae completamente hacia el panel de la puerta. Esto plantea un reto de interfaz: ¿cómo solicita el usuario la entrada?
Las soluciones tradicionales utilizan sensores táctiles capacitivos que detectan la proximidad de la mano. Estos funcionan bien, pero requieren una afinación cuidadosa para evitar falsos disparadores por lluvia o lavados de coches. Los sensores de golpeteos PZT ofrecen un enfoque alternativo. El usuario toca una zona designada del panel de la puerta. El sensor reconoce este patrón y ordena a la manilla que se extienda.
Este enfoque combina bien con sistemas de entrada sin llave.
- Muebles y cajas fuertes inteligentes – la tecnología va más allá de las aplicaciones automotrices. Los diseños de muebles minimalistas se benefician de interfaces invisibles. Una puerta de armario sin manilla visible mantiene líneas limpias. Un grifo abre el pestillo magnético, permitiendo acceder al contenido. Esto funciona especialmente bien para instalaciones residenciales de alta gama donde la estética es fundamental.
Las aplicaciones de seguridad también se benefician. Una caja fuerte sin cerradura externa no presenta un punto de ataque evidente. El dueño realiza un golpeteo un ritmo específico que solo ellos conocen. Los sensores PZT detectan este patrón y liberan la cerradura electrónica. Este enfoque puede complementar o reemplazar las cerraduras tradicionales de combinación.
Conclusión
Los sensores de golpeteos PZT equilibran la estética del diseño con la comodidad operativa. Eliminan los puntos de desgaste mecánico que afectan a los interruptores tradicionales. Proporcionan interfaces intuitivas que los usuarios entienden sin necesidad de instrucciones. Permiten una integración invisible que preserva la intención del diseño industrial.
La tecnología ha madurado hasta el punto en que la fiabilidad iguala o supera las soluciones convencionales. El costo ha disminuido para que sea viable para plataformas de vehículos convencionales, no solo para modelos de lujo. A medida que los fabricantes de automóviles buscan diferenciarse en mercados competitivos, los sistemas de entrada inteligentes aportan un valor tangible que los clientes valoran.
Las soluciones de detección PZT de alto rendimiento son clave para aumentar el valor del producto. La tecnología permite características que eran imposibles con enfoques anteriores. Apoya la transición hacia interfaces humano-máquina más intuitivas y elegantes. A medida que los vehículos se vuelven más sofisticados y aumentan las expectativas de los usuarios, la detección basada en PZT desempeñará un papel cada vez más central en la creación de experiencias memorables para los usuarios.
Haz clic en el siguiente enlace para obtener más detalles técnicos y de productos de BeStar Technologies, Inc.: https://www.digikey.com/en/products/result?s=N4IgTCBcDaIEIFMDKAXAhgJwAQBUEGMALAOwHsAbUgcwEsEBnQGH%2BsBJY-AOhAF0BfIA
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum