Diseño inteligente, conectado, seguro y rápido sin esfuerzo

En el panorama en constante evolución del diseño electrónico, los ingenieros se enfrentan a numerosos desafíos y oportunidades. Desde la incesante búsqueda de la innovación hasta la creciente demanda de conectividad y seguridad, el diseñador electrónico moderno debe navegar por una compleja red de consideraciones.

En el umbral de una nueva era tecnológica, está claro que el futuro pertenece a quienes sepan integrar a la perfección inteligencia, conectividad, seguridad y facilidad de uso en sus diseños.

Este blog analizará qué significa el diseño sencillo y las ventajas que puede aportar a los ingenieros. Utilizaremos el módulo plug-and-play RNBD451PE de Microchip como ejemplo de cómo añadir Bluetooth de baja energía (LE) a un diseño sencillo.

¿Qué es el diseño sencillo?

El diseño sencillo se refiere a la creación de dispositivos y sistemas que no solo son muy funcionales, sino también fáciles de usar, configurar y mantener. Se trata de simplificar la experiencia del usuario, reducir la complejidad y optimizar el proceso de diseño.

Estos son algunos aspectos clave de un diseño sencillo:

  • Interfaces de usuario intuitivas: El diseño sencillo implica crear interfaces de usuario que sean intuitivas y fáciles de usar. Los diseñadores deben poder interactuar con el dispositivo o sistema sin necesidad de una capacitación exhaustiva ni de consultar manuales complicados.
  • Integración plug-and-play: Los dispositivos deben integrarse a la perfección con otros componentes de hardware o software, permitiendo la funcionalidad plug-and-play. Esto reduce la necesidad de que los diseñadores realicen complejos procedimientos de configuración.
  • Seguridad sólida: Aunque la facilidad de uso es una prioridad, la seguridad no debe verse comprometida. El diseño sencillo incorpora sólidas medidas de seguridad para proteger frente a ciberamenazas y accesos no autorizados.
  • Escalabilidad: El diseño sencillo tiene en cuenta la escalabilidad, lo que facilita la ampliación o la actualización del sistema a medida que evolucionan las necesidades, sin causar interrupciones.

Ventajas del diseño sencillo

  • Mayor rapidez de comercialización: Los procesos de diseño simplificados y las interfaces intuitivas pueden agilizar el desarrollo de productos, reduciendo el tiempo que se tarda en llevar un producto del concepto al mercado. Esto puede dar a las empresas una ventaja competitiva.
  • Mayor alcance de mercado: El diseño sencillo hace que los productos sean más accesibles a un público más amplio, incluidas personas con distintos niveles de conocimientos técnicos. Esto puede ampliar el mercado y llegar a nuevos segmentos de clientes.
  • Menor riesgo de errores del usuario: Las interfaces intuitivas y las opciones de diseño que minimizan la complejidad pueden reducir la probabilidad de errores del usuario, mejorando la seguridad y fiabilidad de los productos.

Incorporación de Bluetooth LE a los diseños

Añadir Bluetooth LE a los diseños se ha convertido en algo relativamente sencillo gracias a la disponibilidad de componentes integrados y herramientas de desarrollo.

Módulo Bluetooth de baja energía plug-and-play RNBD451PE (fuente de la imagen: Microchip Technology)

Uno de estos componentes es el módulo Bluetooth de baja energía plug-and-play RNBD451PE de Microchip.

El módulo RNBD451 se basa en el sistema en chip (SoC) de Bluetooth de baja energía PIC32CX-BZ2 de Microchip, que ofrece una solución completa para implementar la conectividad Bluetooth 5.2 de baja energía. Estos módulos se interconectan mediante una interfaz de Transmisor Receptor Asíncrono Universal (UART) de dos o cuatro hilos que utiliza el sencillo conjunto de comandos ASCII de Microchip para facilitar su integración en la mayoría de las aplicaciones. El microcontrolador anfitrión puede configurar dinámicamente el módulo RNBD451 con unos sencillos comandos ASCII.

El RNBD451PE es realmente plug-and-play; no requiere programación, diseño de RF ni certificación reglamentaria. El módulo incluye una antena PCB integrada para un rendimiento de RF óptimo, lo que ahorra tiempo y complicaciones de diseño de RF. Los módulos RNBD451PE cuentan con certificación previa en EE. UU., Canadá, Europa, Taiwán, China, Japón y Corea.

Entre sus principales características se incluyen:

  • Configuración remota por aire (OTA)
  • Seguridad mejorada integrada
  • PHY de 2M sin codificar y largo alcance (PHY codificado)
  • Publicidad ampliada
  • Extensiones de longitud de datos y conexiones seguras
  • Admite funciones de cliente y servidor Bluetooth LE GATT
  • Admite hasta seis conexiones Bluetooth LE simultáneas
  • Módulo de registro de aproximaciones sucesivas (SAR) de convertidores de analógico a digital (ADC) de 12 bits para la conversión de analógico a digital
  • Añade hasta seis servicios UUID GATT de 16 bits (servicio público), cuatro servicios UUID GATT de 128 bits (servicio privado), y cada servicio incluye hasta ocho atributos característicos
  • Admite las funciones de anunciante, observador, central y periférico de Bluetooth LE

Conclusión

El diseño sencillo ofrece numerosas ventajas que afectan tanto a los usuarios finales como a los diseñadores. Al priorizar la simplicidad, la accesibilidad y la facilidad de uso en el desarrollo de productos, los diseñadores pueden crear productos que no solo son técnicamente sólidos, sino también más atractivos, rentables y competitivos en el mercado.

Información sobre el autor

Image of Rolf Horn

Rolf Horn, Applications Engineer at DigiKey, has been in the European Technical Support group since 2014 with primary responsibility for answering any Development and Engineering related questions from final customers in EMEA, as well as writing and proof-reading German articles and blogs on DK’s TechForum and maker.io platforms. Prior to DigiKey, he worked at several manufacturers in the semiconductor area with focus on embedded FPGA, Microcontroller and Processor systems for Industrial and Automotive Applications. Rolf holds a degree in electrical and electronics engineering from the university of applied sciences in Munich, Bavaria and started his professional career at a local Electronics Products Distributor as System-Solutions Architect to share his steadily growing knowledge and expertise as Trusted Advisor.

More posts by Rolf Horn
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum