Simplificar implementaciones globales usando una PDU de rack de entrada universal

Elegir una unidad de distribución de energía (PDU) para un rack de servidores puede parecer sencillo. Pero, ¿y si quiere una única PDU que pueda servir a múltiples regiones y soportar muchas configuraciones de rack?

Por ejemplo, en el lado de la entrada, los diseñadores que trabajan en implementaciones globales deben acomodar una amplia gama de arquitecturas de potencia. Esto puede ser un problema para los constructores de racks preintegrados que quieren un chasis universal que pueda implementarse en todo el mundo sin preocuparse por diferentes voltajes o tipos de enchufe.

Hay un problema similar en el lado de la salida. Los racks combinan cada vez más equipos de alta potencia con equipos informáticos estándar. Adaptarse a estas combinaciones impredecibles puede suponer un desafío para integradores de sistemas, multinacionales y otras organizaciones que desean estandarizar en una única PDU para simplificar la gestión de la cadena de suministro y el inventario.

Por último, las PDU desempeñan un papel fundamental en la gestión de sistemas. Agregar funciones de medición y monitorización a una PDU ofrece beneficios valiosos, pero hacerlo también puede crear vulnerabilidades de seguridad.

Presentación del UPDU G4, una PDU de rack con entrada universal

Tripp Lite de Eaton creó el UPDU G4, una familia de PDU universales (UPDU) diseñada para afrontar estos desafíos. Ofrece una solución única para diversas necesidades de centros de datos combinando compatibilidad eléctrica global con enchufes versátiles para C39 y capacidades de gestión segura.

La característica más destacada del UPDU G4 es la flexibilidad de entrada. Permite arquitecturas monofásicas y trifásicas en entornos de 208 voltios y 415/240 voltios para racks que requieren hasta 23 kilovatios (kW).

La flexibilidad de entrada se habilita mediante cables de entrada desmontables, que se venden por separado. Eaton ofrece 17 cables de entrada con 15 tipos diferentes de enchufe, lo que permite implementar el UPDU G4 en cualquier parte del mundo simplemente seleccionando el cable adecuado.

La flexibilidad también es una característica distintiva en el lado del enchufe. El UPDU G4 admite hasta 42 enchufes, con una combinación de:

  • Enchufes C13, que son compatibles con los enchufes C14 usados por la mayoría de los equipos informáticos
  • Enchufes C39, que son compatibles con enchufes C20 de mayor potencia como enchufes tradicionales C14

Finalmente, la familia UPDU G4 incluye modelos que admiten medición, monitorización y conmutación por toma. Estas características cuentan con fuertes medidas de ciberseguridad, incluyendo cifrado por cadena de confianza y arranque seguro de firmware, asegurando que la PDU no sea un punto débil en la red.

Gestión remota sofisticada para PDU en rack

El EVMAGU23X (Figura 1) ilustra las capacidades de la gama UPDU G4. Con una medida de 72.00 × 2.00 × 2.56 pulgadas (in) (182.88 × 5.08 × 6.50 centímetros (cm)), esta PDU de rack ofrece 42 enchufes en un diseño delgado que encaja perfectamente en un rack estándar de 42U.

Figura 1: El EVMAGU23X ofrece a 42 enchufes capacidades de gestión sofisticadas. (Fuente de la imagen: Tripp Lite de Eaton)

Los 42 enchufes están divididos entre 24 enchufes tradicionales de estilo C13 y 18 de alta retención C39. Los enchufes están agrupados en seis bancos de carga, cada uno con su propio interruptor automático, para mejorar el equilibrio de carga y organizar las conexiones en un rack saturado.

Una característica clave del EVMAGU23X es su soporte para la gestión remota. La PDU incluye un módulo de red gigabit (GNM) intercambiable en caliente que permite medir y conmutar individualmente cada uno de los 42 enchufes. Si un servidor se bloquea, por ejemplo, el EVMAGU23X puede reiniciar la alimentación de ese dispositivo sin afectar al resto del rack. Para garantizar que este acceso remoto no introduzca vulnerabilidades, el módulo incorpora sólidas características de ciberseguridad, incluyendo arquitectura de confianza cero y provisión de contacto cero.

Gracias a estas capacidades, el EVMAGU23X puede gestionarse mediante un navegador web o integrarse en sistemas de gestión de infraestructura de centros de datos (DCIM). Los usuarios también pueden emplear el software de gestión de la suite Brightlayer Data Centers de Eaton o herramientas de terceros. En conjunto, estas opciones reducen la necesidad de visitas en el lugar, un beneficio fundamental para los centros de datos distribuidos y las redes edge.

Una PDU medida para racks más pequeños

Eaton también ofrece variantes de 24 enchufes para racks más cortos. El EVMIGU23A-E (Figura 2), por ejemplo, mide 55.90 × 2.05 × 2.56 in. (141.98 × 5.08 × 6.50 cm) y cabe en armarios tan pequeños como 36U. Para satisfacer las necesidades de cajas más pequeñas, el EVMIGU23A-E dispone de 24 enchufes, repartidos equitativamente entre los tipos C13 y C39.

Figura 2: El EVMIGU23A-E ofrece 24 enchufes para armarios de 36U. (Fuente de la imagen: Tripp Lite by Eaton)

Tripp Lite by Eaton produce tanto UPDU gestionados como con medidor. El EVMIGU23A-E es un ejemplo de lo segundo: en lugar de soportar la gestión por enchufe, está limitado a la monitorización a nivel de PDU sin posibilidad de cambiar de enchufe individual. Entre otras aplicaciones, este enfoque simplificado es muy adecuado para entornos de colocación, donde el consumo de energía debe ser seguido para fines de facturación, pero la conmutación remota es innecesaria.

Como en otros modelos UPDU G4, estas características son compatibles con el GNM y sus sólidas características de seguridad. Para los diseñadores de sistemas, esto significa que pueden desplegar una combinación de PDU que satisfagan diferentes necesidades manteniendo una interfaz de software unificada.

Conclusión

Elegir una PDU de rack que pueda servir en cualquier ubicación y soportar una amplia variedad de configuraciones de racks puede simplificar el proceso de diseño y aliviar los inconvenientes de la cadena de suministro. Además, optar por una PDU inteligente que incluya medición y monitorización seguras agiliza la gestión continua del sistema. El Tripp Lite de Eaton UPDU G4 ofrece ambos beneficios, ofreciendo a los diseñadores una solución global para necesidades energéticas complejas de centros de datos.

Información sobre el autor

Image of Kenton Williston

Kenton Williston se licenció en Ingeniería eléctrica en 2000 y comenzó su carrera como analista de referencias de procesadores. Desde entonces ha trabajado como redactor en el grupo EE Times y ha ayudado a lanzar y dirigir múltiples publicaciones y conferencias al servicio de la industria electrónica.

More posts by Kenton Williston
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum