Protección de datos con los productos IronKey de Kingston

Kingston Technology es el líder en el suministro de unidades USB cifradas por hardware en todo el mundo para gobiernos, empresas, pequeñas y medianas empresas, y personas que requieren una protección de datos sólida. En 2018, Kingston compró IronKey, que le aportó su sólido legado de seguridad financiada por el gobierno. En la actualidad, las unidades Kingston IronKey brindan las mejores soluciones de almacenamiento cifrado de su clase en todo el mundo.

Si bien gran parte del enfoque de los medios se centra en las violaciones de información de identificación personal de los clientes, muchos otros tipos de datos son valiosos para las empresas: los datos de ingeniería, la propiedad intelectual y el software/firmware. Estos datos industriales y de ingeniería pertenecen a clientes de distribuidores industriales como DigiKey. DigiKey ahora ofrece unidades USB y SSD externas de Kingston IronKey para que sus clientes protejan sus valiosos datos móviles.

Las siguientes unidades de IronKey están disponibles para los clientes integrados: La unidad Vault Privacy 50 (VP50) basada en Windows/macOS, los teclados que funcionan con cualquier sistema operativo, el SSD externo Vault Privacy 80 (VP80ES) y la unidad USB Keypad 200.

Todas las unidades IronKey cuentan con el mejor cifrado basado en hardware gracias al estándar de cifrado avanzado de 256 bits en modo XTS. También incluyen protección contra ataques de fuerza bruta para averiguar contraseñas y protección contra BadUSB con firmware firmado digitalmente. La protección contra ataques de fuerza bruta evita que los atacantes adivinen las contraseñas y, finalmente, aplica el borrado criptográfico en la unidad para que todos los datos se eliminen para siempre.

Para facilitar su uso, todas las unidades ofrecen una opción de contraseña múltiple que evita la pérdida de acceso a una unidad si se olvida la contraseña. Las unidades VP50 y VP80ES agregan un modo de frase secreta para las contraseñas complejas tradicionales donde se pueden crear contraseñas más largas y seguras para que sean más fáciles de recordar y, a la vez, muy seguras.

La unidad USB IronKey VP50 es ideal para usuarios de macOS o Windows, con una interfaz gráfica fácil de usar que incluye un símbolo de ojo donde las contraseñas ingresadas se pueden ver visualmente. Esto elimina la frustración de cometer errores tipográficos. La VP50 está disponible en capacidades de 8 GB a 256 GB y cuenta con certificación FIPS 197 (por un laboratorio con certificación NIST) para verificar que el cifrado se implementó correctamente.

El SSD externo IronKey VP80 funciona con cualquier sistema operativo y ofrece mayores capacidades: de 480 GB a 1920 GB. Tiene una pantalla táctil intuitiva, lo que facilita su uso, con una interfaz basada en menús que es única entre las unidades de teclado y cuenta con la certificación FIPS 197.

La unidad USB Keypad 200 funciona con cualquier sistema operativo y viene en capacidades de 8 GB a 128 GB. Tiene una interfaz de teclado físico y es relativamente pequeña y fácil de transportar. Cuenta con la certificación FIPS 140-3 de nivel 3 (pendiente), lo que representa un alto nivel de seguridad de grado militar que incluye resistencia a las manipulaciones.

Todas estas unidades son ideales para aplicaciones industriales y de ingeniería, y los teclados son útiles para los dispositivos que no pertenezcan a los ecosistemas de Windows o macOS, como máquinas, impresoras y otros dispositivos con una interfaz para almacenamiento masivo USB. Los casos de uso varían según los diversos escenarios de ingeniería, fabricación y soporte de campo.

Si busca una solución segura y confiable para proteger y cifrar los datos de su último diseño, diríjase al centro de proveedores de Kingston en el sitio web de DigiKey para mantenerse actualizado sobre las tecnologías más avanzadas y recientes.

Información sobre el autor

Image of Richard Kanadjian

Richard Kanadjian is currently the Business Manager of Kingston Technology’s Encrypted USB unit. He joined Kingston in 1994 and has served the company in a variety of roles for both the Flash and DRAM divisions. Among his many positions, Mr. Kanadjian was a field applications engineer in the company’s strategic OEM division, where he helped build relationships with leading PC and chipset manufacturers. Prior to his current role, Mr. Kanadjian was part of the SSD product engineering department helping develop and support Kingston’s enterprise SSDs on both a technical and customer level.

More posts by Richard Kanadjian
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum