Cajas de fibra escalables para aplicaciones de centros de datos, redes SAN, LAN y de oficinas centrales

Huyendo del cortar y reemplazar

(Fuente de la imagen: Molex)

Cortar y reemplazar puede sonar como el título de una película de terror para los desinformados. Pero, para muchos administradores de centros de datos que enfrentan limitaciones de ancho de banda, puede causar tantas noches de insomnio como Psicosis.

Que ingresen los héroes intrépidos

La demanda continua del aumento del ancho de banda en redes de área local (LAN), redes de área de almacenamiento (SAN) y aplicaciones de oficina central/cabecera crea una variedad de desafíos para los administradores de centros de datos. Pero no hay que preocuparse: las cajas de 144 puertos de alta densidad OptoConnect y las cajas LGX OptoConnect de Molex superan una serie de vueltas de tuerca y sobresaltos, incluida la aterradora perspectiva de cortar y reemplazar.

Caja LGX OptoConnect

Caja LGX de 3 UR OptoConnect
(Fuente de la imagen: Molex)

  1. ¿Se enfrenta a actualizaciones y a una nueva conectividad de fibra?

    La flexibilidad al rescate:

    Además de la disponibilidad de cajas de 1 a 4 UR, los administradores de centros de datos pueden usar esta misma caja con una conectividad de fibra diferente. También es posible migrar a una solución preterminada sin cambiar las cajas.

    En otras palabras, a medida que las velocidades de datos aumentaron de 1 Gb/s a 10 y a 40 Gb/s y, ahora, a medida que continúan aumentando a 100, 200 e incluso 400 Gb/s, las instalaciones pueden usar la misma caja con cada actualización. Además, con la introducción de nuevas tecnologías de conectores, como los conectores CS, SN y MDC, los administradores de las instalaciones pueden simplemente cambiar los casetes en sus cajas LGX OptoConnect existentes por los nuevos formatos.

  2. ¿Los costos y tiempos de trabajo consumen la rentabilidad?

    Las soluciones preterminadas reducen ese consumo:

    Las cajas LGX OptoConnect se diseñaron para implementarse como terminaciones en campo o soluciones preterminadas, brindando a los administradores la máxima flexibilidad para instalar conectores en el sitio o instalar una solución plug-and-play construida y probada en fábrica, ahorrando costos y tiempo de trabajo.

  3. ¿Los espacios son estrechos y esto causa desconexiones accidentales durante el mantenimiento o los movimientos, adiciones y cambios?

Fácil mantenimiento que evita tropiezos:

Las cajas LGX OptoConnect son más fáciles de instalar debido a su peso ligero. También son espaciosas por dentro, lo que facilita a los operadores el manejo de los cables. Por ejemplo, debido a que hay más espacio para trabajar, el riesgo de desconectar el conector incorrecto o de interrumpir accidentalmente el conector adyacente se reduce considerablemente.

Cajas de 144 puertos de alta densidad OptoConnect

Caja de 144 puertos de alta densidad de 1 UR OptoConnect
(Fuente de la imagen: Molex)

  1. ¿El increíble espacio de gabinete que se reduce?

    Nuestra solución de alta densidad tiene más potencia en el mismo inmueble:

    Las cajas de 144 puertos OptoConnect de Molex funcionan con soluciones basadas en casetes y ofrecen una densidad líder en la industria en un chasis de 1 UR. También admiten futuras expansiones, permitiendo que los centros de datos ahorren espacio mientras satisfacen las demandas de ancho de banda.

  2. ¿Enfrenta futuras demandas de ancho de banda?

Encuentre estabilidad y actualizaciones fáciles ante el cambio:

Las cajas de 144 puertos OptoConnect proporcionan pestillos de bloqueo y pines de guía para una fácil instalación, asegurando su estabilidad y confiabilidad una vez instaladas en su sitio.

Las actualizaciones son fáciles y requieren un simple cambio de casete, lo que se hace aún más fácil con casetes de acoplamiento ciego enchufables. Del mismo modo, los conectores expuestos hacen que el mantenimiento y la inspección sean convenientes.

¿Busca flexibilidad? ¿Fácil instalación y mantenimiento? ¿Alta densidad? Con disponibilidad rápida a través de DigiKey, junto con los accesorios, las cajas de fibra LGX OptoConnect y las cajas de fibra de 144 puertos de alta densidad OptoConnect, y sus casetes, tienen la respuesta a su enigma de conectividad de fibra más aterrador.

Información sobre el autor

Image of Adam Houston

Adam J. Houston es gerente global de productos en Molex Optical Solutions Group. Tiene más de 22 años de experiencia en la industria de conectividad eléctrica/electrónica. Es un profesional de gestión de productos global, gestiona productos que se crean y venden a clientes y socios de todo el mundo. Durante su carrera, el Sr. Houston ha desempeñado varios roles, incluyendo ventas técnicas, gestión de ventas, desarrollo de productos, gestión de productos, desarrollo comercial, gestión de líneas de productos y liderazgo en recursos humanos. Un enfoque común en todas las posiciones que ha ocupado ha sido ganar o mantener la preferencia del cliente al satisfacer o exceder sus necesidades de productos y servicios. El Sr. Houston tiene una licenciatura en Ciencias en Tecnología de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Purdue.

More posts by Adam Houston
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum