Reducción de la caída de tensión con cables de extensión de alta resistencia
Cuando se utilizan equipos con cables de extensión largos, normalmente de 50 pies o más, la caída de tensión se convierte en un problema a medida que la electricidad recorre una distancia mayor. Si bien este problema suele ser insignificante en el caso de aparatos de menor potencia o de baja resistencia, se vuelve más pronunciado en el caso de equipos de alta resistencia.
Para mitigar la caída de tensión, AC Connectors ha diseñado cables de alta resistencia con cable calibre 12, generalmente utilizados para 20 amperios, y cables de alta resistencia con cable calibre 10, generalmente utilizados para 30 amperios. A pesar de su construcción robusta, estos cables están diseñados para el uso doméstico habitual, limitando la corriente a un máximo de 15 amperios.
(Fuente de la imagen: AC Connectors)
Es importante tener en cuenta que cuanto más potencia consume un equipo, mayor es la caída de tensión en distancias más largas. Esto subraya la importancia de utilizar un calibre de cable más alto para minimizar esta caída. Nuestros cables se destacan en aplicaciones como herramientas eléctricas, trabajos de jardinería y carga lenta para vehículos eléctricos.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum