¡Es compacto! ¡Es de grado automotriz! ¡Es el receptáculo sellado de cable a dispositivo Mini50!

Para superar los desafíos inherentes a los diseños automotrices actuales, los ingenieros necesitan conectores que sean compactos, sellados y lo suficientemente confiables como para manejar entornos difíciles. Como la materia y la antimateria, estas tres cualidades generalmente se anulan entre sí: el sellado puede socavar la compactibilidad de un conector y los conectores compactos a menudo sacrifican la durabilidad. En otras palabras, los diseñadores automotrices de hoy necesitan un conector con verdaderos superpoderes.

Además de eso, los fabricantes automotrices buscan una línea de productos completa con una gama de tamaños de circuitos y otras opciones para ofrecer flexibilidad para diversas aplicaciones. Por lo tanto, buscan no solo un "superconector", sino un equipo de superconectores.

Desarrollos automotrices que afectan la conectividad

A continuación, se muestran tres tendencias en los diseños de automóviles que solo pueden resolverse con un equipo de superconectores:

  1. La creciente cantidad de contenido eléctrico y electrónico requiere la miniaturización de componentes. Los OEM necesitan conectores más pequeños y más contactos en la misma cantidad de espacio. Esto ayudará a los diseñadores automotrices a satisfacer la demanda de más contenido sin ocupar demasiado espacio y hacer que el vehículo sea más pesado.
  2. Se están diseñando más sensores en los vehículos, y algunos de ellos, los sensores de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) en particular, tendrán múltiples funciones. Por lo tanto, necesitarán conectores de 16 o 20 vías. Como resultado, los diseñadores buscan conectores sellados compactos con más circuitos.
  3. A medida que se reducen el ruido, la vibración y la dureza de la transmisión, la necesidad de abordar el ruido de rodadura se vuelve más crucial. Molex respondió a esta tendencia desarrollando sus sensores de cancelación de ruido de rodadura. Estos sensores robustos requieren un conector sellado de 4 circuitos con cubierta posterior y la temperatura de funcionamiento adecuada.

Los conectores pequeños han estado en el mercado durante algún tiempo, pero no necesariamente cumplen con los requisitos para aplicaciones automotrices y a menudo se implementaron en diseños con salvedades. Por ejemplo, normalmente faltan el sellado y las características que garantizan una conexión confiable. Además, los conectores sellados de 0.50 mm que están disponibles son difíciles de fabricar y deben pasar rigurosos estándares automotrices. Como resultado, hay menos opciones en el mercado.

¡Conectores sellados Mini50 al rescate!

Disponibles a través de DigiKey, los receptáculos sellados de cable a dispositivo Mini50 de Molex, con una interfaz de 0.50 mm y un paso de 1.80 mm, ofrecen ahorros de espacio con dimensiones compactas de longitud, ancho y altura en comparación con los conectores de 0.64 y 1.50 mm. De hecho, son ideales para una gran cantidad de aplicaciones en las que actualmente se utilizan conectores de 0.64 y 1.50 mm, como varios sensores, retrovisores exteriores, mecanismos de dirección asistida y dispositivos de iluminación y radar, cualquier aplicación en la que los diseñadores luchen contra las limitaciones del espacio o se necesite aprovechar un conector con más pines dentro del mismo espacio sin sacrificar la robustez. El conector sellado Mini50 también se desarrolló para resolver enigmas de diseño difíciles; es más pequeño, igual de robusto y ofrece más tamaños de circuito que los conectores que se utilizan actualmente en estas aplicaciones.

De hecho, el receptáculo sellado de cable a dispositivo Mini50 es uno de los sistemas sellados de grado automotriz más pequeños de la industria, así como el único receptáculo de cable a dispositivo que ofrece una clasificación equivalente a IP68 que cumple con las especificaciones de USCAR. También hay una opción para que los dispositivos tengan un sellado de Clase 3 cuando el receptáculo Mini50 se use con la cubierta posterior.

Además, los receptáculos sellados Mini50 ofrecen flexibilidad de diseño con una línea completa de opciones. La familia de productos ofrece tanto filas simples como dobles, así como tamaños de 2, 4, 8, 10 y 16 circuitos y tapones, junto con opciones de cubierta posterior y CPA.

Ideal para las demandas de las aplicaciones automotrices actuales, el receptáculo de cable a dispositivo Mini50 podría salvar el día y su diseño.

Consulte otros productos de conectividad que Molex tiene para ofrecer a través de DigiKey para optimizar los diseños y los procesos de adquisición.

Información sobre el autor

Image of Safwan Isap

Safwan Isap joined Molex in 2016 as a Product Specialist for the Mini50 product family. Over time he has increased his responsibilities to cover all 0.5 mm automotive connectors offered by Molex. His main focus right now is on the development of the next generation of high-performance miniaturized automotive products that has established Molex as a global leader in 0.5 mm automotive solutions.

More posts by Safwan Isap
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum