La serie DL de ITT Cannon ofrece cientos de opciones de conectores ZIF
Imagine a un técnico de servicio tratando de cambiar una placa clave en una costosa aplicación médica o comercial: el conector resiste, la tecnología exige con más fuerza y luego se produce un chasquido rígido y audible; se debe reemplazar toda la placa o, peor aún, se debe gestionar una costosa devolución al proveedor. Ese tira y afloja podría evitarse mediante conectores de fuerza de inserción cero (ZIF), que facilitan el montaje, la prueba y el mantenimiento de los sistemas sin sacrificar el rendimiento.
Como los diseños son cada vez más complejos, el acoplamiento del conector es cada vez más crítico. Sin embargo, es posible que los conectores sean las piezas menos tenidas en cuenta en un diseño hasta que algo se rompe, tal como sucede en el escenario de la tecnología de servicio. O, al intentar reemplazar un cable, la fuerza de inserción requerida para asentar el conector dobla uno o más pines, generando una falla fatal.
Los conectores ZIF pueden ayudar a los diseñadores a evitar estos problemas. Al hacerlo, pueden reducir el riesgo de fallas en el campo, reducir la capacitación requerida para los ensambladores y beneficiarse de una creación de prototipos y pruebas más fáciles.
A pesar de ser una tecnología madura que se remonta a la década de 1970, los conectores ZIF simplemente no son lo más importante para muchos diseñadores que están acostumbrados a los conectores estándar. Pueden estar menos preocupados por las fallas posteriores, no estar dispuestos a asumir los costos adicionales de la lista de materiales o ser reacios a acomodar el mecanismo de bloqueo accionado por leva que se puede utilizar en muchos de estos conectores.
Los conectores tradicionales de ajuste a presión se pueden colocar en casi cualquier lugar de una placa, mientras que el conector ZIF necesita espacio para el eje de levas y la manija de accionamiento que se utilizan para garantizar una inserción correcta y bloquearlo en su lugar. Esto podría ser un factor decisivo en aplicaciones de bajo mantenimiento.
Seguir con conectores de alta fuerza de inserción debido a la sensibilidad al costo y las limitaciones de espacio puede ser razonable cuando un diseño utiliza un bajo número de pines y el conector es estático. Sin embargo, con aplicaciones de alta densidad, alto ciclo o misión crítica, la confiabilidad, la facilidad de ensamblaje y el menor costo de servicio a largo plazo de un conector ZIF resistente pueden superar con creces cualquier precio unitario más alto. De hecho, al acomodar un mayor número de contactos, el conector ZIF puede permitir una huella más pequeña.
Beneficios de ZIF
La capacidad de empaquetar cientos de contactos en un área compacta sin correr el riesgo de que los pines se doblen es la razón por la que los conectores ZIF son tan populares en imágenes médicas, equipos de prueba y paneles aeroespaciales, donde la confiabilidad no es negociable.
ITT Cannon fue pionera en soluciones de conexión de alta confiabilidad para entornos exigentes y tiene décadas de experiencia en ingeniería para garantizar que cada una equilibre la precisión, la durabilidad y la facilidad de uso.
La serie DL de alta densidad de la compañía puede manejar vibraciones, cambios de temperatura, miles de ciclos de acoplamiento y puede costar menos por línea acoplada que los conectores singulares de rack y panel de alta densidad. Todos los conectores de la serie DL emplean un mecanismo ZIF accionado por leva, lo que garantiza un acoplamiento y desacoplamiento sin esfuerzo sin estresar los contactos.
Algunas opciones notables incluyen:
- Para aplicaciones de uso general, la carcasa de enchufe DL1-156P con 156 contactos sin género (Figura 1) es una opción para conexiones estándar de alta densidad donde el espacio es suficiente. La carcasa cuenta con un mecanismo de acoplamiento de pestillo giratorio y está construida con termoplástico relleno de vidrio, lo que garantiza durabilidad y confiabilidad.
Figura 1: El DLP-156P está diseñado para aplicaciones de uso general. (Fuente de la imagen: ITT Cannon)
- El DL1-156PW4A proporciona contactos hermafroditas que permiten a los ingenieros crear conexiones versátiles de placa a placa o de cable a placa sin preocuparse por qué lado es macho o hembra.
- La carcasa del conector DL2-96P de 96 posiciones admite factores de forma más pequeños (Figura 2).
Figura 2: El conector ITT Cannon DL2-96 se adapta a aplicaciones más compactas. (Fuente de la imagen: ITT Cannon)
- El DL5-260P (Figura 3) alberga hasta 260 contactos sin género para admitir equipos industriales y dispositivos médicos de gama alta, entre otros.
Figura 3: Con capacidad para hasta 260 contactos, el DL5-260P es adecuado para aplicaciones más complejas. (Fuente de la imagen: ITT Cannon)
Mientras que las series DL1, DL2 y DL3 generalmente no están blindadas para conexiones internas estándar, la serie DL5 proporciona soluciones de alta densidad y alto número de pines, y la serie DLM aporta blindaje integrado y construcción sólida para entornos hostiles o sensibles a EMI.
Conclusión
Con docenas de configuraciones en términos de número de pines, género, tipo de contacto y blindaje, la serie ITT Canon DL abarca cientos de variantes para casi cualquier aplicación. Los diseñadores pueden elegir entre contactos macho, hembra o hermafrodita, lo que permite configuraciones de acoplamiento flexibles y reduce la complejidad del inventario. La serie admite contactos de engarzado, conectores de placa CI y contactos de funda de cable para cumplir con varios requisitos de ensamblaje y confiabilidad.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum