Cómo soldar con fundente
(Fuente de la imagen: MG Chemicals)
El fundente es una sustancia creada para limpiar superficies con leve suciedad u oxidación mientras se realiza la soldadura. Algunas soldaduras tiene un núcleo fundente. El fundente tiene un punto de fusión más bajo que la soldadura para permitir que fluya sobre la superficie y limpiarla para eliminar los contaminantes de la superficie. Ahora esto puede ser todo el flundente que sea necesario, pero a veces la soldadura no tiene un núcleo fundente, y a menudo se requiere aún más fundente.
Si se requiere fundente, aplique una pequeña cantidad en la almohadilla de soldadura antes de soldar. Esto debería ser suficiente para proporcionar una superficie limpia. Una vez que se realiza la junta de soldadura, limpiar el fundente siguiendo las instrucciones del fabricante. Esto dependerá de qué tipo de fundente se ha utilizado.
El fundente viene en muchas composiciones diferentes. Están los que no requieren limpieza, los solubles en agua y los activados por colofonia. La versión que no requiere limpieza utiliza un aditivo que se quema durante el proceso de soldadura dejando poco o ningún residuo. La versión que es soluble en agua tiene un aditivo que se limpia fácilmente con un poco de agua. La versión activada por colofonia tiene un aditivo que deja un residuo pegajoso y requiere un solvente de limpieza, como un removedor de fundente o alcohol, para su limpieza. Es importante limpiar el residuo para evitar la corrosión a lo largo del tiempo.
Al soldar, si la soldadura no fluye como debería o logra uniones limpias y adecuadas, entonces pruebe con un fundente. A veces esto es todo lo que necesita para hacer que el proceso sea mucho más fácil y rápido.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum